Comportamentos e exemplos de retenção

O controlador pode detectar os pulsos "Ligado" (borda ascendente) e "Desligado" (borda descendente).
  • Quando uma retenção está habilitada com a borda
    Ascendente
    configurada, o controlador monitora um pulso "Ligado".
  • Quando uma retenção está habilitada com a borda
    Descendente
    configurada, o controlador monitora um pulso "Desligado".
Comportamento da borda ascendente
A imagem de entrada está normalmente "Desligada" (0) e muda para "Ligada" (1) em uma varredura. A seção a seguir resume os eventos que ocorrem quando uma entrada de retenção é habilitada com uma borda
Ascendente
configurada.
  • Ao detectar um sinal externo, o controlador "retém" o evento, mas a imagem da entrada permanece "Desligada".
  • Na próxima varredura da entrada seguindo o "evento retido", a imagem da entrada é "Ligada".
  • A imagem da entrada permanece "Ligada" para a próxima varredura do controlador.
  • Na próxima varredura da entrada, após a varredura na qual a imagem da entrada é "Ligada", a imagem da entrada é "Desligada".
IMPORTANTE:
Quando uma entrada é configurada para o comportamento de retenção, o valor do arquivo de entrada não reflete a entrada externa. Quando configurado para o comportamento da borda
Ascendente
, o valor do arquivo de entrada é normalmente "Desligado". Quando um pulso da borda ascendente é detectado, o valor do arquivo de entrada é "Ligado" para uma varredura.
DICA: A área cinza nos exemplos a seguir representa o atraso do filtro de entrada.
Exemplo 1: Comportamento da borda ascendente
Comportamento da borda ascendente
Exemplo de comportamento da borda ascendente1
Exemplo 2: Comportamento da borda ascendente
Comportamento da borda ascendente
Exemplo de comportamento da borda ascendente2
Comportamentos da borda descendente
A imagem de entrada está normalmente "Desligada" (0) e muda para "Ligada" (1) em uma varredura. A seção a seguir resume os eventos que ocorrem quando uma entrada de retenção é habilitada com uma borda
Descendente
configurada.
  • Ao detectar um sinal externo, o controlador "retém" o evento, mas a imagem da entrada permanece "Ligada".
  • Na próxima varredura da entrada seguindo o "evento retido", a imagem da entrada é "Desligada".
  • A imagem da entrada permanece "Desligada" para a próxima varredura do controlador.
  • Na próxima varredura da entrada, após a varredura na qual a imagem da entrada é "Desligada", a imagem da entrada é "Ligada".
IMPORTANTE: Quando uma entrada é configurada para o comportamento de retenção, o valor do arquivo de entrada não reflete a entrada externa. Quando configurado para o comportamento da borda
Descendente
, o valor do arquivo de entrada é normalmente "Ligado" e muda para "Desligado" em uma varredura.
DICA: A área cinza nos exemplos a seguir representa o atraso do filtro de entrada.
Exemplo 3: Comportamento da borda descendente
Comportamento da borda descendente
Exemplo 3: Comportamento da borda descendente
Exemplo 4: Comportamento da borda descendente
Comportamento da borda descendente
Exemplo 4: Comportamento da borda descendente
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal