Parâmetros da exibição Visão geral

A exibição
Visão geral
inclui estes parâmetros:
Parâmetros
Parâmetro
Descrição
Tipo
Exibe o tipo e a descrição do dispositivo que está sendo criado (somente leitura).
Fornecedor
Exibe o fornecedor do dispositivo que está sendo criado (somente leitura).
Pai
Exibe o nome do dispositivo pai (somente leitura).
Nome
Insira o nome do dispositivo.
O nome deve ser compatível com a IEC-1131. Este é um campo obrigatório e deve ser preenchido; caso contrário, você receberá uma mensagem de erro quando sair dessa exibição. Também será exibida uma mensagem de erro se um nome duplicado for detectado ou se você digitar um caractere inválido. Se exceder o tamanho máximo do nome permitido pelo software, os caracteres extras serão ignorados.
O valor Nome fica habilitado nos modos offline, de programa, de programa remoto e de execução remota. Ele fica esmaecido no modo de execução.
Compatível com IEC-1131: Os nomes são compostos de acordo com a IEC-1131, seção 2.1.2, como segue.
Um identificador é uma string de letras, dígitos e caracteres de sublinhado que começa com uma letra ou caractere de sublinhado. Os sublinhados são significativos nos identificadores (por exemplo, A_BCD é interpretado diferentemente de AB_CD). Vários sublinhados iniciais ou sublinhados embutidos múltiplos (consecutivos) não são permitidos, sublinhados finais não são permitidos, e maiúsculas e minúsculas não são consideradas significativas.
Descrição
Digite uma descrição para o dispositivo aqui, com até 128 caracteres. Use qualquer caractere imprimível neste campo. Se você exceder o comprimento máximo, o software ignorará quaisquer caracteres extras.
Rede privada
Selecione para ter uma rede privada para o dispositivo Ethernet.
Se Rede privada for selecionada no modo offline, o último octeto do Endereço IP será exibido. Você pode alterar o último octeto inserindo um valor válido entre 1...254.
Rede privada aparece esmaecida se Rede privada não estiver selecionada ou quando o controlador estiver no modo Programa, Programa remoto, Execução remota ou Execução forçada.
Endereço IP
Digite o Endereço IP do dispositivo.
Observe que você deve digitar um Endereço IP para o dispositivo ou um Nome do host. Você não precisa digitar ambos. Esses itens são mutuamente exclusivos; depois de escolher um, o outro é desativado.
O Endereço IP aparece esmaecido nos modos Programa, Programa remoto, Execução remota e Execução ou quando o Endereço IP não está selecionado.
Endereço IP:
  • O endereço IP identifica cada nó na rede IP (ou sistema de redes conectadas). Cada nó TCP/IP em uma rede (inclusive o dispositivo Ethernet) deve ter um endereço IP exclusivo.
  • O endereço IP tem 32 bits e consiste em uma parte de ID da rede e uma parte de ID do host. Cada rede é uma rede Classe A, Classe B ou Classe C. A classe de uma rede determina como um endereço IP é formatado.
  • Cada nó na mesma rede física deve ter um endereço IP da mesma classe e deve ter a mesma ID de rede. Cada nó na mesma rede deve ter uma ID de host diferente, o que lhe confere um endereço IP exclusivo.
  • Os endereços IP são escritos como quatro inteiros decimais separados por pontos (ou seja, xxx.xxx.xxx.xxx), onde cada inteiro (ou xxx) é um número entre 0 e 255 que fornece o valor de um byte do endereço IP.
Dica
: O primeiro octeto do Endereço IP não pode ser 127 ou um número maior que 223. Se você inserir qualquer um desses valores e tentar baixar esta configuração usando o botão Set, uma mensagem de erro será exibida e nenhum valor será enviado ao dispositivo.
Por exemplo, o endereço IP de 32 bits: 00000011 00000000 00000000 00000001 é escrito como 3.0.0.1.
Você pode distinguir a classe de um endereço IP pelo primeiro inteiro em seu endereço IP decimal pontuado da seguinte maneira:
  • Faixa do primeiro inteiro 0 - 127: Classe A
  • Faixa do primeiro inteiro 128 - 191: Classe B
  • Faixa do primeiro inteiro 192 - 223: Classe C
  • Faixa do primeiro número inteiro 224 - 255: outro
Para obter um endereço IP exclusivo para atribuir ao seu dispositivo, entre em contato com o administrador da rede ou com o Centro de Informações da Rede.
Nome do host
Insira o nome do host do dispositivo.
Observe que você deve inserir um Endereço IP para o dispositivo ou um Nome do host. Você não precisa inserir ambos. Esses itens são mutuamente exclusivos; depois de escolher um, o outro é desativado.
O Nome do host aparece esmaecido nos modos Program, Remote Program, Remote Run e Modo de execução ou quando Nome do host não está selecionado.
Nome do host: O Nome do host é o nome exclusivo que identifica um computador em uma rede. Na Internet, o Nome do host tem o formato comp.xyz.net. Se houver apenas um site na Internet, o Nome do host será igual ao Nome de domínio. Um computador pode ter mais de um Nome do host se hospedar mais de um site na Internet (por exemplo, home.xyz.net e comp.xyz.net). Nesse caso, home e comp são nomes de host, e xyz.net é o Nome de domínio.
Os caracteres válidos consistem em:
  • Números no intervalo de 0...9
  • Caracteres alfabéticos no intervalo de A...Z (maiúsculas ou minúsculas)
  • Traço
  • Ponto
  • Não mais de 64 caracteres ASCII válidos
  • O primeiro caractere do Nome do host deve ser um caractere alfabético (na faixa de A...Z (maiúsculo ou minúsculo))
  • O último caractere do Nome do host não pode ser um ponto final ou um traço
  • O Nome do host não pode conter dois pontos finais lado a lado
Exemplos de Nomes do host válidos incluem:
  • HostName.com
  • HostName
  • HostName.123
  • Host-2-Name.com
  • HostName.DomainName.com
  • Host123Name456.789DomanName000.com
Exemplos de Nomes do host inválidos incluem:
  • .HostName.com
  • HostName.com.
  • HostName..com
  • HostName.com-
  • 123.com
  • 1234567890
Definição
Esta seção da exibição
Visão geral
exibe informações somente leitura sobre o Dispositivo. Se quiser alterar essas informações, selecione
Definição do dispositivo
.
Série
Exibe a série do módulo de controle do dispositivo.
Revisão
As informações de revisão do dispositivo.
A revisão é dividida entre revisão principal e revisão secundária. A revisão principal é usada para indicar a revisão da interface para o dispositivo. Os valores válidos estão na faixa de 0...127. A revisão secundária é usada para indicar a revisão do firmware. Os valores válidos estão na faixa de 0...255, sendo 1 o valor padrão.
Chaveamento eletrônico
A opção de chaveamento do dispositivo durante a configuração inicial.
Você tem as três opções a seguir:
  • Correspondência exata
    - todos os parâmetros descritos abaixo devem corresponder ou o módulo inserido rejeitará a conexão.
  • Módulo compatível
    Os critérios a seguir devem ser satisfeitos ou o dispositivo inserido rejeita a conexão:
    • os Tipos de módulo, o Número de catálogo e a Revisão principal devem corresponder.
    • A Revisão secundária do dispositivo físico deve ser igual ou maior que a especificada no software.
  • Desabilitar chaveamento
    - o controlador não emprega nenhum chaveamento.
Dica
: A alteração das seleções de RPI e Chaveamento eletrônico pode fazer com que a conexão com o dispositivo seja interrompida e pode resultar em perda de dados.
Seja extremamente cauteloso ao usar esta opção; se usada incorretamente, esta opção pode causar ferimentos pessoais ou morte, danos materiais ou perdas econômicas.
Quando você adiciona um dispositivo E300 a um projeto, o software Logix Designer compara as seguintes informações do dispositivo E300 inserido com as do dispositivo localizado no endereço IP especificado:
  • Fornecedor
  • Tipo de produto
  • Número do catálogo
  • Revisão principal
  • Revisão secundária
Esse recurso impede a inserção inadvertida do dispositivo incorreto no endereço IP especificado.
Conexão
Exibe o tipo de conexão do dispositivo.
Configurado por
Exibe a entidade que configura o dispositivo.
Dados de entrada
Exibe o tipo de dados de entrada do dispositivo.
Módulo de detecção
Exibe o número de catálogo do módulo de detecção definido para o relé de sobrecarga eletrônico E300.
Módulo de controle
Exibe o número de catálogo do módulo de controle definido para o relé de sobrecarga eletrônico E300.
Modo de operação
Exibe o modo de operação definido para o relé de sobrecarga eletrônico E300.
Módulos de expansão
Módulo Digital 1
Exibe o número de catálogo do módulo Digital definido para o endereço D1 do Barramento de expansão do relé eletrônico de sobrecarga E300. Se nenhum Módulo tiver sido definido para esse endereço, "Indefinido" será exibido. Se o Slot tiver sido reservado (nenhum Módulo pode ser permitido nesse endereço), "Nenhum módulo permitido" será exibido.
Módulo Digital 2
Exibe o número de catálogo do módulo Digital definido para o endereço D2 do Barramento de expansão do relé eletrônico de sobrecarga E300. Se nenhum Módulo tiver sido definido para esse endereço, "Indefinido" será exibido. Se o Slot tiver sido reservado (nenhum Módulo pode ser permitido nesse endereço), "Nenhum módulo permitido" será exibido.
Módulo Digital 3
Exibe o número de catálogo do módulo Digital definido para o endereço D3 do Barramento de expansão do relé eletrônico de sobrecarga E300. Se nenhum Módulo tiver sido definido para esse endereço, "Indefinido" será exibido. Se o Slot tiver sido reservado (nenhum Módulo pode ser permitido nesse endereço), "Nenhum módulo permitido" será exibido.
Módulo Digital 4
Exibe o número de catálogo do módulo Digital definido para o endereço D4 do Barramento de expansão do relé eletrônico de sobrecarga E300. Se nenhum Módulo tiver sido definido para esse endereço, "Indefinido" será exibido. Se o Slot tiver sido reservado (nenhum Módulo pode ser permitido nesse endereço), "Nenhum módulo permitido" será exibido.
Módulo analógico 1
Exibe o número de catálogo do módulo analógico definido para o endereço A1 do Barramento de expansão do relé eletrônico de sobrecarga E300. Se nenhum Módulo tiver sido definido para esse endereço, "Indefinido" será exibido. Se o Slot tiver sido reservado (nenhum Módulo pode ser permitido neste endereço), "Nenhum módulo permitido" será exibido.
Módulo Analógico 2
Exibe o número de catálogo do módulo analógico definido para o endereço A2 do Barramento de Expansão do seu relé de sobrecarga eletrônico E300. Se nenhum Módulo tiver sido definido para este endereço, "Indefinido" será exibido. Se o Slot tiver sido reservado (nenhum Módulo pode ser permitido neste endereço), "Nenhum módulo permitido" será exibido.
Módulo Analógico 3
Exibe o número de catálogo do módulo analógico definido para o endereço A3 do Barramento de Expansão do seu relé de sobrecarga eletrônico E300. Se nenhum Módulo tiver sido definido para este endereço, "Indefinido" será exibido. Se o Slot tiver sido reservado (nenhum Módulo pode ser permitido neste endereço), "Nenhum módulo permitido" será exibido.
Módulo analógico 4
Exibe o número de catálogo do módulo analógico definido para o endereço A4 do Barramento de Expansão do seu relé de sobrecarga eletrônico E300. Se nenhum Módulo tiver sido definido para este endereço, "Indefinido" será exibido. Se o Slot tiver sido reservado (nenhum Módulo pode ser permitido neste endereço), "Nenhum módulo permitido" será exibido.
Estação do operador
Exibe o número de catálogo da estação do operador definida para o Barramento de Expansão do seu relé de sobrecarga eletrônico E300. Se nenhum Módulo tiver sido definido para este endereço, "Indefinido" será exibido. Se o Slot tiver sido reservado (nenhum Módulo pode ser permitido neste endereço), "Nenhum módulo permitido" será exibido.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal