Exibição de visão geral

Use a exibição
Visão geral
para criar ou exibir as propriedades do dispositivo para os dispositivos de ponte Ethernet. Use esta exibição para:
  • Visualize o tipo e a descrição do dispositivo que está sendo criado.
  • Visualize o fornecedor do dispositivo que está sendo criado.
  • Insira o nome do dispositivo.
  • Digite uma descrição para o dispositivo.
  • insira o endereço IP onde o dispositivo reside.
  • Insira as informações de Revisão secundária do dispositivo.
  • Selecione Correspondência exata, Módulo compatível ou Desabilitar chaveamento.
  • exibir o status que o controlador tem sobre o dispositivo (só é possível exibir o status quando online).
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal