Exibição do DeviceLogix
Quando o DLX estiver no modo de leitura com arquivos de configuração padrão, use esta exibição para monitorar programas E300 DeviceLogix.
DICA:
O monitoramento de programas E300 DeviceLogix é suportado somente enquanto o Logix estiver online com o Controlador.
Quando o DLX personalizado estiver em uso, use esta exibição para criar, editar e monitorar programas E300 DeviceLogix personalizados.
DICA:
Para personalidades DeviceLogix predefinidas, a lógica está sempre habilitada e não pode ser modificada.
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião