Caixa de diálogo Configuração expressa

Há duas maneiras de acessar a caixa de diálogo Configuração expressa:
  1. Se o botão
    Configuração expressa
    no comutador tiver sido pressionado, selecione qualquer guia. A caixa de diálogo Configuração expressa é exibida.
  2. Se o endereço tiver sido inserido, mas não tiver sido enviado para o comutador, selecione qualquer guia.
    1. É exibida uma mensagem de erro.
    2. Execute as etapas listadas na mensagem de erro e selecione
      OK
      .
    3. A caixa de diálogo Configuração expressa é exibida.
Use essa caixa de diálogo para configurar o endereço IP e outras configurações para esse comutador. O endereço IP pode ser atribuído manualmente (estático) ou automaticamente por um servidor do Protocolo de configuração de host dinâmico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP).
Depois de concluir a configuração expressa, o comutador executa uma macro global (ab-global). Essa macro configura o comutador para aplicativos de automação industrial que usam o protocolo EtherNet/IP. Essa macro define muitos parâmetros, incluindo estas configurações principais:
  • Habilitar snooping e consulta do Protocolo de Gerenciamento de Grupos da Internet (Internet Group Management Protocol, IGMP)
  • Habilitar CIP
  • Definir as configurações de Qualidade de Serviço (Quality of Service, QoS) e classificar CIP, protocolo PTP e outros tráfegos (não se aplica a comutadores com revisões de lite firmware)
  • Habilitar alarmes, SYSLOG e notificações do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)
  • Habilitar a Árvore de expansão rápida (Rapid Spanning Tree, RSTP), o protetor BPDU, o filtro BPDU e o protetor de circuito
Atribuir manualmente o endereço IP para usar o mesmo endereço IP. Entre em contato com um administrador ou com a central de informações da rede para obter um endereço IP exclusivo para atribuir ao comutador.
DICA:
Para um endereço IP atribuído manualmente em uma rede usando um servidor DHCP, verifique se o endereço IP não está dentro do intervalo de endereços que o servidor DHCP atribuirá automaticamente a outros dispositivos. Isso evita conflitos de endereço IP entre o comutador e outro dispositivo.
Os parâmetros nessa exibição ficam disponíveis online.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal