Exibição Configuração da sincronização da hora
Use a exibição
Configuração da sincronização da hora
para sincronizar as portas através da Configuração da sincronização da hora. A Sincronização de hora é sincronizada com uma precisão de nanossegundos com os relógios em tempo real dos dispositivos em uma rede. Usando a melhor seleção de relógio mestre, o comutador identifica a porta do comutador conectada a um dispositivo com a melhor origem de relógio. O comutador então sincroniza o relógio interno com a melhor origem de relógio e a porta do comutador está definida para estado mestre. A fonte do relógio mais precisa na rede é referida como o relógio mestre.Os dados são exibidos apenas quando o dispositivo está online. Para configurar a sincronização de hora, o dispositivo deve estar online e a caixa de seleção
Habilitação da sincronização da hora
estiver marcada.Dê sua opinião