Restaurar contadores de diagnóstico da porta

Use a caixa de diálogo
Diagnóstico da porta
para restaurar os contadores de interface e de mídia para zero para auxiliar na solução de problemas.
Pré-requisitos
  • O dispositivo está online.
  1. Na guia do dispositivo, selecione
    Status da porta
    .
  2. Na exibição
    Status da porta
    , na coluna
    Diagnóstico da porta
    da porta, selecione FTDStudioPortDiag.
  3. Em
    Diagnóstico da porta
    , selecione
    Restaurar contadores
    .
    Os valores da interface e do contador de mídia no dispositivo são redefinidos para zero e os valores exibidos na caixa de diálogo são atualizados com os valores atuais do contador.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal