Parâmetros da caixa de diálogo Diagnóstico da porta

A caixa de diálogo
Diagnóstico da porta
inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Unidade
Indica a unidade em que a porta reside.
Contadores de interface
Esses elementos de status permitem que você visualize o status de octetos recebidos e enviados, bem como dos pacotes recebidos e enviados.
  • Entrada de octetos
    - o número de octetos recebidos pela porta.
  • Saída de octetos
    - o número de octetos enviados pela porta.
  • Pacotes Unicast de entrada
    - o número de pacotes unicast recebidos pela porta.
  • Pacotes Unicast de saída
    - o número de pacotes unicast transmitidos na porta.
  • Pacotes não Unicast de entrada
    - o número de pacotes multicast recebidos pela porta.
  • Pacotes não Unicast de saída
    - o número de pacotes multicast enviados pela porta.
  • Pacotes descartados na entrada
    - o número de pacotes de entrada que foram descartados.
  • Pacotes descartam a saída
    - o número de pacotes de saída que foram descartados.
  • Pacotes com erros de entrada
    - o número de pacotes de entrada que contêm erros.
  • Pacotes com erros de saída
    - o número de pacotes de saída que contêm erros.
  • Pacotes de entrada de protocolo desconhecido
    - o número de pacotes de entrada com protocolos desconhecidos.
Contadores de mídia
Indica os contadores que permitem a você visualizar o status desses elementos:
  • Erros de alinhamento
    - o número de quadros recebidos que não contêm um número inteiro de octetos no comprimento.
  • Erros FCS
    - Erros de sequência de verificação de quadro. O número de quadros recebidos que não passaram no teste FCS.
  • Colisões simples
    - o número de colisões simples.
  • Colisões múltiplas
    - o número de colisões múltiplas.
  • Erros de teste SQE
    - o número de vezes que uma mensagem de ERROS DE TESTE SQE foi gerada.
  • Transmissões adiadas
    - contagem de transmissões adiadas por rede ocupada.
  • Colisões atrasadas
    - o número de colisões atrasadas.
  • Colisões excessivas
    - o número de quadros para o qual a transmissão falha devido a colisões excessivas.
  • Erros de MAC de transmissão
    - o número de quadros que falharam na transmissão devido a um erro interno de transmissão da subcamada MAC.
  • Erros de MAC de recepção
    - o número de quadros que não foram recebidos devido a um erro interno de recebimento da subcamada MAC.
  • Detecção de portadora
    - o número de vezes que uma condição de detecção de portadora foi perdida ou nunca foi declarada quando tentou-se transmitir um quadro.
  • Quadro muito longo
    - o número de quadros recebidos que excede o tamanho de quadro máximo permitido.
Restaurar contadores
Zerar os contadores.
Restaurar contadores
não está disponível enquanto você estiver offline.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal