Configurar o DHCP
Use a exibição
DHCP
para configurar o protocolo de configuração de host dinâmico para o comutador.
IMPORTANTE:
Tenha cuidado com a atribuição automática de endereço IP ao cabear um anel de nível de dispositivo (Device Level Ring, DLR) com dispositivos simétricos. O controlador não consegue detectar endereços IP incorretos de dispositivos idênticos na posição errada
Para garantir que a persistência do Protocolo de configuração de host dinâmico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) funcione corretamente, siga estas regras de aplicação:
- Cada dispositivo em uma rede baseada em IP deve ter um endereço IP exclusivo. O DHCP atribui automaticamente informações de endereço IP de um pool de endereços disponíveis para dispositivos recém-conectados (clientes DHCP) na rede. Se um dispositivo sai e depois ingressa novamente na rede, ele receberá o próximo endereço IP disponível, que pode ou não ser o mesmo endereço que tinha antes.
- O comutador pode ser configurado para operar como um servidor DHCP para fornecer a persistência DHCP. Com a persistência DHCP, você pode atribuir um endereço IP específico a cada porta, garantindo que o dispositivo conectado a uma determinada porta receba o mesmo endereço IP. Esse recurso funciona com apenas um dispositivo conectado a cada porta configurada para persistência DHCP. Para comutadores Stratix 8000/8300, o servidor DHCP também serve endereços para clientes BOOTP.
Pré-requisitos
- O comutador deve estar online e se comunicando.
- O comutador deve estar operando em uma rede em anel.
Para configurar o DHCP
- Na guia do dispositivo, expandaAnel de nível de dispositivoe expandaAnel X.
- SelecioneDHCP.
- Na exibiçãoAnel X - DHCP, preencha os parâmetros conforme necessário.
- SelecioneOKpara finalizar as alterações.
Dê sua opinião