Parâmetros da exibição Anel X - DHCP

A exibição
Anel X- DHCP
inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Obter configurações de IP automaticamente para dispositivos DLR usando DHCP
Indica se o comutador obtém automaticamente um endereço IP e uma máscara de sub-rede do servidor do Protocolo de configuração de host dinâmico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Contanto que o comutador não seja reiniciado, o comutador continua usando as informações de IP atribuídas.
Função pretendida do servidor DHCP DLR
Quando a opção
Obter configurações de IP automaticamente para dispositivos DLR usando DHCP
está selecionada, especifica a função do servidor DHCP do Anel de nível de dispositivo (Device Level Ring, DLR). Valores disponíveis:
  • Primário
    - Quando selecionado, os membros do anel podem ser adicionados e editados.
  • Backup
    - quando selecionado, a grade fica oculta e os membros do anel não podem ser adicionados ou editados.
Número de membros do anel
Quando a
Função pretendida do servidor DHCP DLR
é definida como
Primário
, especifica o número de membros no anel.
Os valores disponíveis são de 1 a 255.
Avançado
Indica se DHCP DLR Snooping deve ser habilitado.
Endereços IP configurados - Membro do anel
Exibe a ordem dos dispositivos no anel quando o comutador é o supervisor de anel. O comutador é sempre o membro do anel 1.
Para vários membros do anel, há uma faixa.
Os valores disponíveis são 2 ao número de membros do anel maior ou igual a 2.
Endereços IP configurados - Endereço IP
Exibe o endereço IP atribuído à porta do comutador. O endereço IP está reservado para a porta selecionada e não está disponível para atribuição dinâmica DHCP normal. O endereço IP deve ser um endereço do pool especificado em
Pool DHCP
.
Os valores disponíveis são de 0 a 255. O primeiro octeto não deve ser 127 e deve ser menor que 224.
Endereços IP configurados - Nome do host
Para membros de anel único, exibe um nome descritivo para o host associado ao anel.
Os valores disponíveis são caracteres ASCII com um comprimento máximo de 64.
Endereços IP configurados - Pool DHCP
Exibe o nome do pool de endereços IP DHCP configurado no comutador. Um pool de endereços IP DHCP é uma faixa (ou pool) de endereços IP disponíveis que o comutador pode atribuir aos dispositivos conectados.
Adiciona um membro do anel.
Edita o membro do anel existente.
Exclui os membros do anel com a caixa de seleção marcada.
Atualizar
Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo.
Ajustar
Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo
Digitar senha
pode ser exibida.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal