Parâmetros da caixa de diálogo Definição do dispositivo
A caixa de diálogo
Definição do dispositivo
inclui estes parâmetros.
DICA:
Alguns parâmetros na caixa de diálogo
Definição do dispositivo
não estão disponíveis para todos os tipos de dispositivos.Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Exibe o tipo e o número de catálogo do dispositivo. |
Nome | Especifica o nome do dispositivo. O nome deve ser compatível com a IEC_61131. Se você inserir um caractere inválido nesse campo ou se o nome exceder 40 caracteres, o software ignorará o caractere. |
Descrição | Especifica a descrição do dispositivo. A descrição deve conter 512 caracteres. Se a descrição exceder o comprimento máximo, o software ignorará todos os caracteres extras. |
Slot | Especifica o número do slot no qual reside o dispositivo. Somente slots entre 1 e o número máximo de dispositivos de E/S são válidos, dependendo da plataforma. Quando o dispositivo é criado, o número do slot assume como padrão a primeira posição de slot disponível. Quando o controlador for trocado por outro que suporte uma contagem máxima de E/S mais baixa, talvez o valor do slot atual não seja mais válido. |
Série | Especifica a série do dispositivo. |
Revisão | Especifica as revisões principal e secundária do dispositivo. A faixa válida para a revisão secundária é de 1 a 255. |
Chaveamento eletrônico | Define o chaveamento eletrônico usado para o dispositivo. O chaveamento eletrônico compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se o chaveamento falhar, ocorrerá uma falha. Os valores válidos incluem:
Para obter informações detalhadas sobre chaveamento eletrônico, consulte Técnica de aplicação do chaveamento eletrônico nos sistemas de controle do Logix5000, publicação LOGIX-AT001. |
Conexão | Define o tipo de conexão ou o formato de comunicação. Para obter informações detalhadas sobre Conexão de gaveta , consulte Conexão de gaveta. |
Configurado por | Exibe a entidade que configura o dispositivo. Os valores válidos incluem:
Os valores disponíveis dependem do software host. Os valores que não são suportados pelo software ficam ocultos. |
Dados de entrada/Dados de saída | Selecione o tipo de dados de entrada e de saída do dispositivo. |
Modo de saída | Define o modo de saída do dispositivo. |
Contadores | Selecione o número do contador do dispositivo. |
Endereço Ethernet | Especifica a configuração IP do dispositivo. As possíveis opções incluem:
|
Habilitar conversão de endereços de rede (Network Address Translation, NAT) | Habilita a comunicação de segurança com um dispositivo endereçado por meio de NAT. |
Endereço real do dispositivo | Especifica o endereço IP do dispositivo na Rede privada do NAT. É o mesmo endereço IP encontrado na exibição Protocolo de Internet .Este parâmetro está disponível quando a caixa de seleção Habilitar conversão de endereços de rede (NAT) está marcada. |
Tamanho do chassi | Define o tamanho do chassi da gaveta que contém o dispositivo de ponte do adaptador. São exibidos somente os tamanhos de chassi válidos. O tamanho do chassi não pode ser definido como um tamanho menor que o último dispositivo no chassi. Este parâmetro está disponível apenas quando o dispositivo é um adaptador na topologia. |
Dê sua opinião