Conexão de gaveta

Quando um dispositivo de E/S digital estiver localizado em um chassi remoto (em relação a seu proprietário), o usuário poderá optar por usar conexões de gaveta para se comunicar com os dispositivos de E/S digitais nesse chassi remoto.
Um adaptador e os dispositivos de E/S são configurados para usar conexões de gaveta por meio da escolha do formato de comunicação Otimização de gaveta durante a criação do dispositivo. Para os adaptadores, essa ação especifica que o adaptador deve criar uma “imagem” da gaveta e retornar os dados de E/S da imagem da gaveta para o controlador. Para dispositivos de E/S, essa ação especifica que esse dispositivo "participará" da conexão de gaveta, e os dados de E/S devem ser retornados dessa forma.
A escolha de uma conexão de gaveta só está disponível para dispositivos de E/S digitais, embora também sejam permitidas conexões diretas com esses dispositivos. Na verdade, o sistema pode efetuar conexões direta e de gaveta no mesmo chassi. Os dispositivos de E/S analógica não podem participar da conexão de gaveta, portanto, todas as conexões com dispositivos analógicos são diretas. Os dispositivos analógicos nunca oferecem um formato de comunicação de Otimização de gaveta.

Benefícios das conexões de gaveta

Uma conexão de gaveta poupa o uso da conexão entre o proprietário e os dispositivo de E/S digitais no chassi remoto. Somente uma conexão é feita entre o controlador e o adaptador ControlNet para a imagem de gaveta.

Limitações das conexões de gaveta

Uma conexão de gaveta transfere somente entrada e saída de/para o controlador. Quaisquer outros dados de entrada que o dispositivo retornaria em uma conexão direta, tais como status ou diagnósticos, não são retornados na imagem de gaveta.
Uma conexão de gaveta só permite que um valor RPI seja usado para todos os módulos configurados para a comunicação por meio da gaveta. Em vez de ter várias conexões diretas com valores RPI individuais, o proprietário tem uma única conexão de gaveta com um único valor RPI. O valor RPI acomoda todos os dispositivos de E/S digitais no chassi.
No exemplo a seguir, o proprietário está se comunicando com todas as E/S no chassi remoto, mas usou somente uma conexão. Os dados de todos os três dispositivos são enviados simultaneamente na taxa RPI especificada para o módulo do adaptador ControlNet (número de catálogo 1756-CNB). Por meio do uso de conexões de gaveta, a necessidade de três conexões separadas foi eliminada.
rackConn

Limitações de conexões de gaveta do dispositivo de E/S ControlLogix

Quando o dispositivo de E/S ControlLogix é usado com um adaptador ControlNet remoto (número de catálogo 1756-CNB ou 1756-CNBR), até 5 controladores podem criar conexões de gaveta com o adaptador ControlNet. Todas as solicitações de conexão de gaveta posteriores falharão, com exceção das conexões Somente escuta, que são praticamente ilimitadas.

Limitações de conexões de gaveta do dispositivo de E/S FLEX

Quando o dispositivo de E/S FLEX é usado com um adaptador de E/S FLEX remoto (número de catálogo 1794-ACN15, 1794-ACNR15), um controlador pode criar uma conexão de gaveta com o adaptador FLEX ControlNet. Todas as solicitações posteriores de conexão de gaveta falharão.
Não é possível inibir a conexão com um dispositivo de E/S FLEX que esteja configurado para usar a Otimização de gaveta.

Sugestões para o uso de conexões de gaveta

Em geral, use uma conexão de gaveta para dispositivos de E/S digitais do chassi remoto se:
  • a maioria dos dispositivos do chassi remoto for digital
  • o controlador proprietário estiver com poucas conexões
    DICA:
    Sugerimos que você não use uma conexão de gaveta para dispositivos de E/S de diagnóstico. Os dados de diagnóstico não serão transferidos por uma conexão de gaveta. Essa perda de dados de diagnóstico impede que os dispositivos de E/S sejam usados com recursos de diagnóstico.
Para obter mais informações sobre dispositivos ControlLogix analógicos, consulte o
Manual do Usuário de Módulos de E/S analógica ControlLogix
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal