Parâmetros da exibição Conexão

Parâmetro
Descrição
Intervalo solicitado entre pacotes (Requested Packet Interval, RPI) (ms)
Especifica a taxa de troca de dados entre o controlador e o dispositivo. A faixa válida do RPI é exibida neste campo. As faixas válidas e os valores padrão dependem do dispositivo. Caso contrário, o campo RPI é somente leitura e é definido pela tarefa de segurança ou pelo grupo de movimento.
IMPORTANTE: Alterar o valor do RPI enquanto estiver online faz com que a conexão com o dispositivo seja encerrada e aberta novamente.
Você não pode editar o valor do RPI nestas condições:
  • Trata-se de uma conexão de saída de segurança.
  • Trata-se de uma conexão de movimento.
  • Trata-se de uma conexão de segurança, e o controlador de segurança está travado com segurança ou sinalizado com segurança.
  • O RPI mínimo permitido do dispositivo é o mesmo que o RPI máximo permitido.
  • O controlador está no Modo de execução.
Para dispositivos
HART®
:
O valor do RPI é definido ou ajustado na faixa de 500,0 ms a 9.999,9 ms.
Se o dispositivo HART sendo criado for o primeiro dispositivo em um dispositivo analógico HART, o valor RPI padrão será 500,0 ms. Caso contrário, o valor RPI corresponderá ao valor RPI especificado em outros dispositivos HART no mesmo dispositivo analógico HART.
Se o dispositivo HART sendo colado for o primeiro dispositivo em um dispositivo analógico HART, o valor RPI da cópia será retido. Caso contrário, o valor RPI corresponderá ao valor RPI especificado em outros dispositivos HART no mesmo dispositivo analógico HART.
As alterações no RPI são aplicadas automaticamente a todos os dispositivos HART no mesmo dispositivo analógico HART. Se outro dispositivo HART tiver edições pendentes de RPI no momento, um RPI será aplicado a um dispositivo HART diferente.
  • Se as edições forem canceladas no outro dispositivo HART, o valor RPI alterado será aplicado sem aviso prévio.
  • Se edições forem aplicadas neste dispositivo HART, será mostrada uma tela solicitando a aplicação das alterações.
Usar conexão Unicast por EtherNet/IP
Conexão em EtherNet/IP
Determina se uma conexão Unicast ou Multicast será estabelecida na rede. O valor padrão é Unicast. O padrão para controladores de alta disponibilidade é Multicast.
No caso de dispositivos HART, você não pode modificar o tipo de conexão de entrada quando está online.
Use Multicast ou Unicast para controladores não redundantes. Use Multicast para controladores redundantes.
Se você modificar esse campo enquanto estiver online, ao clicar em
Aplicar
será exibida a caixa de diálogo
Interrupção da conexão
.
IMPORTANTE:
  • Alternar entre uma conexão Unicast e Multicast enquanto online faz com que a conexão com o dispositivo seja encerrada e reaberta.
  • Se o caminho do dispositivo cruzar o ControlNet, a conexão com o dispositivo não será aberta até que você inicie o RSNetWorx for ControlNet para reprogramar a rede.
  • A alteração do Tipo de entrada/Conexão em EtherNet/IP faz com que a coluna Disparador de entrada seja definida como padrão.
  • Alterar para uma conexão Multicast falhará ao reconectar com o dispositivo se a conexão cruzar várias sub-redes EtherNet. As conexões Multicast são limitadas a uma sub-rede.
Usar conexão agendada por ControlNet
Conexão por ControlNet
Determina se a conexão de rede será programada explicitamente pelas redes ControlNet.
  • Uma conexão agendada é estabelecida com o dispositivo de destino. Use o software RSNetWorx for ControlNet para programar a rede e ativar os dispositivos configurados no aplicativo. Consulte o
    Manual do usuário de configuração da rede ControlNet
    , publicação
    CNET-UM001
    .
  • Uma conexão não agendada é estabelecida com o dispositivo de destino.
Dica: Se essa conexão for alterada de não agendada para agendada, programe a conexão usando o software RSNetWorx for ControlNet.
Inibir módulo
Inibe ou desinibe as conexões com o dispositivo. A inibição do dispositivo provoca a interrupção de todas as conexões com o dispositivo e resultará em perda de dados.
Quando o dispositivo é inibido online, o ícone que representa esse dispositivo no organizador do controlador exibe o ícone Inibido.
Selecione para interromper a comunicação com um dispositivo.
  • Se você inibir o dispositivo enquanto ele estiver online e conectado ao dispositivo, as conexões com ele serão fechadas. As saídas do dispositivo são transferidas para o estado de Modo de programa configurado (se compatível com o respectivo dispositivo).
  • Se você inibir o dispositivo enquanto ele estiver online, mas sem uma conexão estabelecida com ele (talvez devido a uma condição de erro ou falha), o dispositivo será inibido. As informações sobre o status do dispositivo serão alteradas para indicar que o dispositivo está Inibido e sem falha.
  • Se você desinibir um dispositivo (desmarcar a caixa de seleção) enquanto ele estiver online e não ocorrer qualquer condição de falha, serão feitas conexões com o dispositivo e ele será reconfigurado dinamicamente (se a conexão for controlador proprietário) com a configuração criada para esse dispositivo. Caso esteja com função de escuta (formato de comunicação Somente escuta), o dispositivo não poderá ser reconfigurado.
  • Se você desinibir um dispositivo enquanto estiver online e ocorrer uma condição de falha, não serão feitas conexões com esse dispositivo.
Falha principal no controlador se a conexão falhar durante o modo de execução
Determina se o controlador entrará em um estado de falha principal se a conexão falhar enquanto o controlador estiver no modo de execução.
Habilitar diagnóstico automático
Habilita ou desabilita o diagnóstico automático.
Dica: A desabilitação deste recurso impede que este dispositivo publique diagnósticos no
FactoryTalk® Alarms and Events
.
Falha de conexão
Exibe o código de falha retornado do controlador (relativo ao dispositivo configurado) e o texto detalhando a falha de conexão ocorrida. Categorias comuns de erros:
  • Erro de solicitação de conexão
    . O controlador tentou fazer uma conexão com o dispositivo e recebeu um erro. Conexão não estabelecida.
  • Erro de solicitação de serviço
    . O controlador tentou solicitar um serviço do dispositivo e recebeu um erro. Serviço não executado com êxito.
  • Configuração de módulo inválida
    . A configuração no dispositivo é inválida.
  • Incompatibilidade de chaveamento eletrônico
    . O chaveamento eletrônico está habilitado, e parte das informações de chaveamento difere entre o software e o dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal