Exibição Conexão
Use a exibição
Conexão
para definir o comportamento entre o controlador e o dispositivo.- Selecione um intervalo solicitado entre pacotes.
- Se compatível, escolher uma conexão Unicast ou Multicast em EtherNet/IP
- Se compatível, escolher uma conexão escalonada ou não escalonada no ControlNet.
- Se compatível, selecione um disparador de entrada.
- Optar por inibir o dispositivo.
- Configurar o controlador de forma que a interrupção da conexão com esse dispositivo provoque uma falha principal no controlador.
- Habilite o diagnóstico automático, caso haja suporte.
- Exibir falhas da conexão.DICA:Os dados na exibiçãoConexãovêm diretamente do controlador e exibem informações sobre a condição da conexão entre o controlador e o dispositivo.
Dê sua opinião