Parâmetros da exibição Protocolo de Internet - Módulo

A exibição
Protocolo de Internet - Módulo
inclui estes parâmetros:
Parâmetro
Descrição
Configurações do Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP)
Especifica o modo de definição das configurações de IP:
  • Configurar manualmente as configurações de IP
  • Obter as configurações de IP automaticamente usando DHCP
  • Ajuste das configurações de IP pelos interruptores no dispositivo
Endereço IP do dispositivo físico
Especifica um endereço usado pelo protocolo IP para rotear informações do e para o dispositivo.
Máscara de sub-rede
Especifica uma extensão do esquema de endereço IP que permite que um site use uma única ID de rede para várias redes físicas.
Endereço do gateway
Especifica o endereço do dispositivo do gateway usado para conectar redes físicas individuais a um sistema de redes.
Endereço do servidor DNS primário
Especifica o endereço IP do servidor DNS primário que contém a cópia mestre dos dados.
Endereço do servidor DNS secundário
Especifica o endereço IP do servidor DNS secundário que contém uma cópia dos dados no caso em que o DNS primário não estiver disponível.
Nome de domínio
Especifica o nome que identifica o domínio no qual o dispositivo reside
Nome do host
Especifica a string de identificação exclusiva para o dispositivo.
Atualizar
Recupera e exibe as informações mais recentes do dispositivo.
Ajustar
Grava edições pendentes no dispositivo.
Copiar do módulo A
Preenche a Definição das configurações de IP do Módulo A com base no tipo de conexão e no modo de definição das configurações de IP do Módulo B.
Copiar do módulo A
estará disponível somente enquanto estiver no modo Scanner e
Configurar manualmente as configurações de IP
estiverem selecionadas.
Copiar do módulo B
Preenche a Definição das configurações de IP do Módulo B com base no tipo de conexão e no modo de definição das configurações de IP do Módulo A.
Copiar do módulo B
estará disponível somente enquanto estiver no modo Scanner e
Configurar manualmente as configurações de IP
estiverem selecionadas.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal