Loading
Press Release | 19 de agosto de 2025

O Relatório da Rockwell Automation revela que a indústria de CPG prioriza inovação em detrimento de redução de custos

Pesquisa indica que líderes de CPG estão investindo em IA e em talentos para manter a competitividade

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
2025 State of Smart Manufacturing Report

MILWAUKEE, Wisconsin, 19 de agosto de 2025 – A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, anunciou hoje os resultados da 10ª edição do “Relatório Anual do Estado da Produção Inteligente: edição de bens de consumo embalados (CPG)”. Os resultados destacam como os fabricantes estão dando maior importância à inovação, ao desenvolvimento da força de trabalho e às estratégias de crescimento de longo prazo.

A indústria de bens de consumo embalados (CPG) enfrenta pressão em diversas frentes, desde o crescimento das marcas próprias até a demanda por inovação mais rápida e produtos mais sustentáveis. Ao mesmo tempo, a fidelidade do consumidor está mais difícil de conquistar, e as expectativas por personalização e transparência estão aumentando. Como resposta, as empresas de bens de consumo embalados (CPG) estão deixando de lado pilotos tecnológicos em pequena escala e investindo em soluções que entreguem resultados mensuráveis em toda a organização.

A combinação de treinamento de funcionários, melhor utilização dos dados e sistemas mais flexíveis está ajudando esses fabricantes a manterem a competitividade enquanto gerenciam a complexidade. E à medida que as marcas próprias se expandem e as expectativas dos consumidores evoluem, os líderes de CPG estão priorizando investimentos que os auxiliem a competir de forma mais eficaz em um mercado cada vez mais disputado e dinâmico.

Principais tendências relevantes de 2024 a 2025:

O aumento da concorrência gera preocupações na indústria:

Em 2024, a incerteza econômica e a inflação foram os principais desafios destacados em nossa pesquisa anual. Em 2025, a concorrência assumiu a dianteira, impulsionada pela maior pressão do mercado decorrente dos produtos de marca própria e pelas mudanças nos hábitos de compra dos consumidores.

A tecnologia precisa funcionar para as pessoas:

As empresas estão focando menos na simples adoção de novas ferramentas e mais em garantir que a nova tecnologia se adapte às suas equipes e operações. Usabilidade e escalabilidade se tornaram fatores críticos nas decisões tecnológicas. As competências que os líderes de CPG buscam em sua força de trabalho incluem: comunicação/trabalho em equipe (86%), adaptabilidade/flexibilidade (85%), enquanto pensamento analítico e práticas de cibersegurança empatam com 84%.

IA e Robótica lideram as prioridades de investimento: 

No centro das decisões de investimento em tecnologia está uma mudança de mentalidade. 70% dos fabricantes de bens de consumo embalados afirmam que estão investindo em inteligência artificial, robótica e tecnologias de simulação para o crescimento comercial a longo prazo. Isso representa uma mudança em relação ao ano passado, quando a tecnologia era mais direcionada à análise de vendas e à otimização do processo.

Mais empresas estão utilizando dados de forma eficaz

O percentual de fabricantes que dizem usar seus dados para orientar a tomada de decisões passou de 40% em 2024 para 44% em 2025. A IA vem desempenhando um papel crescente na utilização dos dados em áreas-chave como controle de qualidade, logística e cibersegurança, superando a média geral em 5%.

As estratégias da força de trabalho estão evoluindo

Enquanto em 2024 o foco estava na atração de mão de obra qualificada, o relatório de 2025 mostra que 34% dos fabricantes estão concentrando esforços no treinamento dos colaboradores atuais sobre processos atualizados, enquanto 33% focam na gestão eficaz da mudança e na melhoria da retenção de funcionários.

“Os fabricantes de bens de consumo embalados não estão mais apenas reagindo às interrupções, eles estão investindo proativamente em tecnologias que proporcionam crescimento sustentável e vantagem competitiva”, afirmou Steve Deitzer, vice-presidente de indústria global, CPG, Rockwell Automation. “O relatório deste ano mostra uma clara mudança para um pensamento de longo prazo, em que IA, automação e capacitação da força de trabalho são centrais para o sucesso.”

Expansibilidade e integração agora estão no centro da abordagem dos líderes de CPG para o crescimento. Ao alinhar tecnologia, pessoas e processos, as empresas trabalham para construir operações mais ágeis e eficientes, capazes de acompanhar as mudanças do mercado.

O Relatório do Estado da Produção Inteligente de 2025, com base em insights de 174 líderes de CPG em 15 países, faz parte da iniciativa global de pesquisa da Rockwell Automation, que ouviu mais de 1.500 tomadores de decisão de produção. As conclusões completas do relatório podem ser encontradas aqui.

Publicado 19 de agosto de 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.


Media Contacts

Mario Martin
Mario Martin
Gerente sênior, Relações Públicas Globais, Rockwell Automation

Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicados de imprensa
  5. Chevron LeftChevron Left O Relatório da Rockwell Automation revela que a indústria de CPG prioriza inovação em detrimento de redução de custos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.