Loading
ESTUDO DE CASO | ÁGUA E ESGOTO
Recent ActivityRecent Activity

Melbourne Water atinge metas de sustentabilidade

A tecnologia de controle preditivo por modelo (MPC) ajuda a Melbourne Water a reduzir o excesso de liberação de água e aumentar a conformidade ambiental

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
rio fluindo dentro de margens de rocha vermelha
logotipo da Melbourne Water

A Melbourne Water é propriedade do governo de Victoria. A empresa gerencia as principais redes de água, esgoto e drenagem em toda a Grande Melbourne. Ela também cuida de 25000 km de rios e córregos que sustentam comunidades e o meio ambiente saudáveis.

Desafio
  • Proteger o ambiente a jusante do Reservatório Thomson
  • Atender aos requisitos de conformidade ambiental
  • Conservar a água de origem
Solução
  • FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™
Resultado
  • Conservação – 2 bilhões de litros por ano em economia de água
  • Economia de custos – economias de custo contínuas e dependência reduzida da dessalinização
  • Conformidade – aumento de 10 % na conformidade ambiental 

Desafio

O reservatório Thomson alimenta uma das maiores redes de abastecimento de água da Austrália. Operado pela Melbourne Water, ele está no principal do abastecimento de água para a cidade de Melbourne e os subúrbios vizinhos. Para garantir que o ambiente do rio Thomson a jusante da barragem seja protegido, os fluxos no rio devem ser controlados e otimizados para que a quantidade correta de água seja liberada em todos os momentos.

Encontrar a quantidade ótima de água para liberar é complexo. Se muita água for liberada, a água de origem será desperdiçada. Se pouca água for liberada, as condições ambientais a jusante da barragem são afetadas e a Melbourne Water não atende aos seus requisitos mínimos de conformidade.

A Melbourne Water deve levar em consideração o fluxo e os níveis existentes do rio, que são impactados pela irrigação de culturas, escoamento de chuva, fluxo de afluentes e evaporação. Eles também devem considerar a demanda flutuante dos clientes. E há um atraso de até 10 h desde o momento em que as mudanças são feitas para liberar os fluxos na barragem até o momento em que essas mudanças são percebidas no ponto de conformidade mais distante.

A complexidade da rede, aliada a fatores como tempo de atraso e múltiplas variáveis ambientais, fez deste sistema um candidato perfeito para o controle preditivo por modelo (MPC).

Solução

A Kalypso, uma empresa da Rockwell Automation, trabalhou com a Melbourne Water para ajudar a controlar a água que sai do Reservatório Thomson com maior eficiência e precisão, implementando a tecnologia de controle preditivo por modelo FactoryTalk Analytics PavilionX™ da Rockwell Automation.

Embora a indústria de água seja relativamente madura quando se trata de automação e otimização de sistemas, qualidade, variabilidade de processos, interrupções e tempo de parada ainda são desafios persistentes.

A complexidade dos cálculos, a duração do foco e a velocidade e precisão exigidas são mal adaptadas às capacidades humanas. O MPC aplica uma camada de ciência de dados sobre os controles regulatórios existentes para monitorar continuamente e otimizar preditivamente o comportamento do processo.

Para a Melbourne Water, o sistema MPC analisa um conjunto de variáveis (fluxos de afluentes, chuva, evaporação, consumo de irrigação, etc.) em tempo real e continuamente, prevendo e conduzindo os ajustes de referência para manter a função ideal do sistema, removendo a tensão da observação prolongada da operação convencional e eliminando a causa da variabilidade, interrupções e tempo de parada. 

Resultado

Com o novo sistema, a Melbourne Water conseguiu economizar 2000000000 L de água por ano, conservar energia e reduzir a pressão sobre o pessoal, ao mesmo tempo em que melhorava a conformidade. A Melbourne Water estabeleceu o padrão para operações autônomas e gestão responsável de um recurso natural crítico.

Publicado 10 de janeiro de 2024

Topics: Drive Sustainability Saneamento Model Predictive Control
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Melbourne Water atinge metas de sustentabilidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.