Loading
Estudo de caso | Esgoto
Recent ActivityRecent Activity

Distrito de água de Lake Chelan aumenta a disponibilidade

A Control Systems NW ajuda o Distrito de Água de Lake Chelan a reduzir o tempo de parada não programada ao atualizar seus sistemas de controle e elétrico obsoletos

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
engenheiros de serviços de campo examinam plantas perto de caixas elétricas – sistemas de controle nw

Clayton Anderson é gerente de projeto da RH2 Engineering (RH2) e de sua subsidiária integral Control Systems NW (CSNW), especializada em projeto de sistema de controle e integração. Juntos, os eletricistas licenciados e especialistas em sistema de controle das duas empresas atendem à indústria de água e esgoto.

"Estamos no ramo de água e esgoto há cerca de 45 anos", diz Clayton. "Criamos a Control Systems NW para fornecer equipamentos, integração e serviços de partida, principalmente projetados com base nas tecnologias da Rockwell Automation."

A CSNW é membro da PartnerNetwork™ da Rockwell Automation e foi designada como Integradora de Sistemas Reconhecida na Indústria de Água e Esgoto. As empresas que recebem esse selo são líderes comprovadas no setor.

"Estando no Noroeste do Pacífico, onde a água é tão importante para a economia, nos tornamos especialistas em irrigação, especialmente na atualização de equipamentos antigos", explica Clayton.

Assista ao vídeo

VÍDEO
Sistemas de controle NW atualizam o controle para o Lake Chelan Water District

A Control Systems NW ajuda o Distrito de Água de Lake Chelan a reduzir o tempo de parada não programada ao atualizar seus sistemas de controle e elétricos antigos.

Clayton Anderson, gerente de projeto da RH2 Engineering

Clayton Anderson
Gerente de projeto, RH2 Engineering

Problemas de sistema de controle e equipamentos envelhecidos

O Lake Chelan Reclamation District (o Distrito), um cliente antigo da RH2, estava enfrentando dificuldades com um sistema de controle desatualizado e equipamentos elétricos com mais de 40 anos. Com sede em Manson, Washington, o Distrito possui nove estações de bombeamento.

"Eles tinham alguns grandes problemas no sistema de controle. Sempre que havia pequenos picos de energia, era necessário reiniciar o sistema manualmente. Isso levava cerca de seis a oito horas", diz Clayton. "Esta é uma área com vinhedos e pomares muito caros, onde algumas horas sem água poderiam levar a perdas caras de colheitas e árvores."

A equipe de Clayton atualizou o sistema de controle do Distrito com Rockwell Automation CompactLogix™ 5370 Controllers e uma rede de comunicações de rádio aprimorada. A equipe também implementou um plano para evitar reinicializações manuais do sistema após uma queda de energia.

"Usamos Studio 5000® para programar e analisar todo o sistema e reiniciar as estações de bomba sem intervenção do operador", explica Clayton. "Isso levou a uma diminuição nas horas extras do operador e mais disponibilidade para o cliente." De fato, nos primeiros 2 anos da atualização do sistema de controle, as horas extras do Distrito caíram em até 25%.

Atualizações de sistema e equipamentos proporcionam inúmeros benefícios

Em seguida, a equipe atualizou os equipamentos elétricos antigos com os CENTERLINE® Centros de Controle de Motores de Média Tensão (1500) e Baixa Tensão (2100) da Rockwell Automation.

"Conseguimos pré-adquirir equipamentos por meio da CNWS. A pré-aquisição é um risco que muitos municípios querem evitar. Por isso, tentamos torná-lo de risco muito baixo. A Rockwell Automation realmente se empenhou para ajudar", diz Clayton. "Conseguimos trabalhar diretamente com a fábrica para projetar e fornecer equipamentos em um cronograma acelerado e fazer parceria com o distribuidor local da Rockwell para gerenciar peças sobressalentes, garantir que os equipamentos cheguem a tempo e que tudo seja perfeito."

Antes das atualizações, o pessoal precisava verificar as estações diariamente. Agora, as estações atualizadas exigem apenas uma verificação semanal. O Distrito também conseguiu realocar os fundos de operações e manutenção dessas estações para outros ativos.

Além disso, com a capacidade de registrar e acessar dados de monitoração de energia, a equipe conseguiu identificar padrões de picos elevados de energia e esquemas de produção que causavam problemas na fábrica. Com esses insights, foi possível modificar o sistema de distribuição de utilidades para melhorar ainda mais as operações.   

Topics: Esgoto ControlLogix CCMs de baixa tensão CCMs de média tensão Inversores Controladores programáveis
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Distrito de água de Lake Chelan aumenta a disponibilidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.