Loading
ESTUDO DE CASO | METAIS
Recent ActivityRecent Activity

A Shenzhou Machinery constrói guindastes inteligentes autônomos

A Rockwell Automation e a Shenzhou Machinery desenvolvem uma solução inteligente de guindaste não tripulado que proporciona operação de guindaste eficiente e segura

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
indústria de metais de guindaste aéreo para bobina de aço
logotipo shenzhou

A Shangdong Shenzhou Machinery Co. Ltd fabrica e presta serviços de guindastes industriais desde 1989. Seus produtos têm sido amplamente utilizados na fabricação de equipamentos, fabricação de papel, energia e energia elétrica, automóveis e navios, processamento de metal, aeroespacial e fabricação de aço, entre outros campos.

Desafio

  • Construa um guindaste não tripulado inteligente para melhorar a segurança do pessoal e dos equipamentos e aumentar a eficiência operacional
Solução

  • Solução de automação de guindaste construída com ControlLogix™ Controllers e PowerFlex® 755TR Low Voltage AC Drive com tecnologia TorqProve™ para verificar o controle da carga, capacidade anti-oscilação e capacidade de regeneração
Resultado

  • Redução do potencial de acidentes de esmagamento de pessoal a zero
  • Aumento da capacidade de expedição diária em 10%–30%
  • Alcançada alta precisão de posicionamento: dentro de 3 mm
  • Aumento da eficiência em 5–10%
Desafio

Modernização das operações de guindaste

O guindaste é um dos equipamentos mais antigos e importantes na produção industrial e na logística. O controle tradicional dos guindastes aéreos é realizado manualmente. Cargas pesadas e operação manual podem levar a problemas de segurança para o pessoal ou para os equipamentos. Esse tipo de operação também é ineficiente.

A atualização da unidade de controle de guindaste para ser inteligente e não tripulada tem o potencial de acelerar a transformação digital em todos os setores de indústrias pesadas.

Solução

Otimizando a produtividade e a segurança com a automação de guindastes

A Shenzhou Machinery procurou a Rockwell Automation com o objetivo de desenvolver uma solução para operar guindastes aéreos que fosse não tripulada e inteligente. A solução precisava fornecer segurança, confiabilidade e produtividade para os clientes que a utilizariam – e precisava incluir recursos como anti-oscilação, controle de distorção (controle flutuante), posicionamento preciso e controles de operador fáceis de usar. Embora inicialmente voltada para depósitos de materiais e descarte de resíduos, a Shenzhou queria uma solução que pudesse ser aplicada em qualquer lugar onde os guindastes aéreos são usados.

A Rockwell Automation desenvolveu uma solução de sistema de guindaste aéreo inteligente baseada em Allen-Bradley® CompactLogix™, PowerFlex® 755T, interfaces de operador (IHM) PanelView™ Plus 7 enhanced, codificadores, sensores e rede sem fio.

Os controladores Allen-Bradley CompactLogix servem como o “cérebro” do guindaste e fornecem controle lógico integrado e controle de movimento eficiente.

O PowerFlex 755TR controla tanto a posição quanto a velocidade do guindaste. Os recursos anti-oscilação integrados melhoram a segurança e a eficiência ao reduzir o balanço de uma carga em movimento. O controle TorqProve ajuda a verificar o controle de uma carga em aplicações de içamento. Além disso, o inversor possui recursos regenerativos, que permitem que a energia armazenada seja transferida de volta para a linha de fonte de alimentação – reduzindo o consumo de energia. Por fim, o inversor possui uma função de manutenção preventiva integrada que pode identificar problemas de manutenção e alertar o pessoal de manutenção antes que ocorra tempo de parada. Essa função monitora a temperatura em operação, a tensão e a corrente, enquanto calcula a vida útil restante dos principais componentes.

Os dados em tempo real coletados dos codificadores e sensores são transmitidos sem fio via EtherNet IP e disponibilizados aos operadores. Essas informações podem ser usadas para identificar problemas e implementar correções rapidamente.

Resultado

Uma geração mais inteligente e eficiente de guindastes industriais

O sistema inteligente de guindaste suspenso suporta o modo de controle manual, o modo de controle remoto por IHM touchscreen, o modo de simulação e o modo de controle autônomo com o sistema de gestão de armazém. Os operadores no local não ficam mais posicionados abaixo dos guindastes. Agora, eles ficam com segurança em uma sala de controle remoto para monitorar a operação do guindaste – reduzindo a possibilidade de pontos de esmagamento de pessoal a zero.

A solução de guindaste autônomo pode concluir o carregamento de materiais, a coleta, o armazenamento inteligente, a descarga de materiais e as preparações para armazenamento e retirada sem intervenção humana – liberando os operadores para atender a questões mais críticas e aumentando a capacidade de expedição diária em 10–30%.

A operação do guindaste é otimizada com a tecnologia anti-oscilação PowerFlex 755TR. A solução oferece precisão de posição de 3 mm. A oscilação reduzida e o controle otimizado melhoram a eficiência geral do guindaste em 5–10%.

O uso de energia é reduzido com recursos regenerativos incorporados.

E, talvez o mais importante, o sistema pode ser facilmente integrado a sistemas de fabricação ou sistemas de automação de armazém.

He Wei, presidente da Shandong Shenzhou Machinery Co. Ltd., falou muito bem dos resultados. “As soluções digitais da Rockwell Automation atenderam às nossas necessidades e nos ajudaram muito a desenvolver um guindaste inteligente não tripulado. Continuaremos a trabalhar com a Rockwell Automation no futuro para aplicar nossa experiência e soluções bem-sucedidas a uma gama mais ampla de produtos. Essa abordagem visa acelerar a transformação digital e a intelectualização e aprimorar ainda mais nossa vantagem competitiva principal.”

Saiba mais sobre a solução de guindaste suspenso inteligente da Rockwell Automation aqui.

Publicado 29 de novembro de 2023

Topics: Optimize Production Metais Mineração Celulose e papel Inversores Interface homem-máquina Controladores programáveis
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Shenzhou Machinery constrói guindastes inteligentes não tripulados
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.