Loading
ESTUDO DE CASO | Transformação digital
Recent ActivityRecent Activity

A manutenção preditiva transforma a mineração de Shandong

A Shandong Mining está usando a tecnologia de manutenção preditiva para reduzir significativamente o tempo e os custos de manutenção agendada e reduzir as taxas e os tempos de falha mecânica

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Close-up de barras de ouro, ilustração 3D de duas barras de ouro deitadas sobre uma camada empilhada regular de lingotes de ouro fino de 1 kg 999.9. Conceito de investimento em metal precioso, finanças, setor bancário e riqueza.

No setor de mineração, a concorrência é acirrada, e a introdução da tecnologia de manutenção preditiva pode melhorar efetivamente a competitividade das empresas.

Perder ativos críticos pode ser devastador, especialmente na mineração. A perda pode causar tempo de parada não programada que pode custar bilhões de USD por ano. Para ser mais proativo na prevenção desses eventos, as organizações industriais e as empresas de mineração estão começando a programar eventos de parada usando tecnologias avançadas e manutenção preditiva.

Com a manutenção preditiva, os ativos críticos são monitorados e os dados de tecnologias conectadas, como sensores, sistemas de controle e máquinas inteligentes, são analisados. Aproveitando tecnologias como o FactoryTalk® Analytics™ e aplicando a tecnologia de aprendizado de máquina, os engenheiros podem identificar operações normais e criar modelos de dados para ajudar a prever, monitorar e reduzir falhas ou problemas futuros como parte de uma estratégia de manutenção preventiva.

Usar uma solução de análise prescritiva ajuda os clientes a alcançar resultados de negócios, como melhoria da Eficiência Geral do Equipamento (OEE), redução do tempo de parada e melhoria da qualidade ou do processo.

Logotipo do Prêmio de Liderança Transformacional do Pioneiro da Internet das coisas industrial da Indústria Inteligente

"Com a manutenção preditiva, os ativos críticos são monitorados e os dados das tecnologias conectadas são analisados."


Sobre a Shandong Mining

A Shandong Mining mantém uma cadeia industrial completa, desde a exploração, mineração, processamento, refino e vendas de produtos de ouro até a pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico relevantes. Para dar uma ideia do tamanho e do escopo, com a Barrick Gold Corporation, a Shandong Mining opera a mina de ouro Veladero, a maior mina de ouro da Argentina e a segunda maior da América do Sul.

A Shandong Mining construiu um data center de plataforma em nuvem de Internet das coisas industrial (IIoT) de controle inteligente no Optical Valley Software Park, distrito de Huangdao, cidade de Qingdao, província de Shandong.

Por meio desse centro, a Shandong Mining queria unificar hardware, software, rede e outros recursos usando computação em nuvem, big data e tecnologias móveis. O sistema gerenciaria os dados operacionais do equipamento transportador, os dados de informações do cliente e forneceria gestão de ciclo de vida completo dos equipamentos.

Para este projeto, a Shandong Mining estava focada na operação do transportador de correia.

Transformação digital: o momento é agora

Como outros setores cíclicos, a mineração é impulsionada pelo crescimento econômico global constante e pelos fundamentos do mercado, além de uma demanda crescente por materiais para apoiar novas tecnologias.

O setor ainda enfrenta grandes desafios operacionais, incluindo eficiência de processo e controle de custos, especificamente com a manutenção de equipamentos.   

As empresas de mineração enfrentam esses mesmos desafios há décadas, mas a oportunidade para endereçá-los se expandiu com a adição de uma nova variável:transformação digital.

A transformação digital oferece uma grande oportunidade para endereçar alguns dos maiores desafios da indústria de mineração. O Fórum Econômico Mundial projeta que as iniciativas de transformação digital resultarão em mais de USD 320 bilhões em valor de 2016 a 2025.

Com a maturidade da IoT – e da tecnologia de big data – a Shandong Mining decidiu que agora era o momento de investir na transformação digital. O objetivo: melhorar a monitoração em tempo real dos equipamentos, incluindo vibração, temperatura, pressão e ruído.

Especialmente em grandes indústrias como mineração, petróleo e gás, a disponibilidade de ativos críticos impulsiona o resultado final. Isso também inclui máquinas críticas em operações de fabricação contínua. O uso da manutenção preventiva proporciona aos clientes a capacidade de monitorar previsões e analisar detalhes sem a necessidade de criar seus próprios modelos de dados ou desenvolver suas próprias soluções.

A equipe também se concentrou na análise de dados, na previsão de falha do equipamento e em opções adicionais para serviço remoto e localização de falhas para tornar a manutenção mais inteligente e confiável, reduzindo os custos.


"Com a maturidade da Internet das coisas industrial – e da tecnologia de big data – a Shandong Mining decidiu que agora era o momento de investir na transformação digital."


Resultados

Embora os investimentos em produção inteligente estejam crescendo em bilhões, muitas empresas estão descobrindo que não têm liderança, infraestrutura e habilidades dos trabalhadores para implementar com sucesso projetos de transformação digital. O problema não está isolado em indústrias pesadas: um estudo da Gartner mostrou que, em todos os segmentos de mercado, 85% dos projetos de big data falham.

Viabilizar iniciativas bem-sucedidas na indústria de mineração requer a capacidade de aproveitar os dados de forma eficaz e, em seguida, compartilhá-los com todos que precisam visualizar tanto informações históricas quanto em tempo real para prever e ajudar a evitar o tempo de parada não programada.


"O valor da transformação digital para a Shandong Mining é inegável."


A operação do sistema de manutenção da Shandong Mining é controlada de forma inteligente, e o efeito esperado de operação e manutenção pode economizar 12 % do custo de manutenção agendada e 30 % do custo de manutenção, reduzir 50 % do tempo de falha mecânica e 70 % da taxa de falha.

O valor da transformação digital para a Shandong Mining é inegável. Usando essa experiência como orientação, as empresas de mineração que realizam iniciativas semelhantes devem ser intencionais e bem planejadas em sua abordagem, definindo a estratégia e o roteiro, e abordando a transformação digital como uma jornada e não como um destino.

Publicado 13 de julho de 2022

Topics: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Transformação digital Manutenção e suporte industrial FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk Analytics
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A manutenção preditiva transforma a mineração de Shandong
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.