Você também pode se interessar por
Operador global de energia offshore que gerencia nove plataformas de injeção de água, oferece suporte à pressão do reservatório e otimiza a produção de petróleo e gás.
- Necessidade de modernização dos sistemas de monitoração e controle em nove plataformas offshore dentro de um prazo de 24 semanas
- Coordenação complexa entre vários fornecedores e integradores de sistemas
- Acesso limitado a locais offshore remotos, aumentando a complexidade logística
- Necessidade de integrar diversos sistemas de controle e energia legados
- Desafios na implementação de monitoração confiável baseada em satélite em todos os locais
- ControlLogix® e FLEX I/O® arquiteturas
- CENTERLINE® 2100 Motor Control Centers em todas as plataformas
- PowerFlex® 755T-series Inversores de Frequência
- Monitoração baseada em satélite
- FactoryTalk® View
- Studio 5000®
- FactoryTalk® Historian
- Cinco plataformas offshore operacionalizadas dentro do cronograma do projeto
- Redução da intervenção manual por meio de capacidades centralizadas de monitoração e controle
- Melhoria da eficiência operacional e da confiabilidade do sistema em condições offshore desfavoráveis
- Maior visibilidade de dado em tempo real em todas as plataformas conectadas
- Alta satisfação do cliente alcançada com arquitetura do sistema expansível e preparada para o futuro
Desafio
Projeto complexo de modernização com prazo apertado
Um operador de energia offshore precisava modernizar os sistemas de monitoração e controle em nove plataformas de injeção de água dentro de uma janela de entrega de 24 semanas. Esses sistemas eram essenciais para manter a pressão consistente do reservatório e proteger operações confiáveis de produção offshore. O cronograma acelerado exigia execução rápida, mantendo a continuidade operacional.
As localizações remotas offshore aumentaram significativamente a complexidade do projeto. A acessibilidade limitada e as condições ambientais desfavoráveis dificultaram a instalação, o comissionamento e a manutenção do sistema. O transporte de equipamentos e a coordenação de pessoal em várias plataformas exigiram planejamento e execução cuidadosos.
Coordenação multi-fornecedores e multi-sistemas
O projeto exigia coordenação entre vários fornecedores e integradores de sistemas, especialmente para Motor Control Centers (MCCs) e Variable Frequency Drives (VFDs). O suporte à compatibilidade entre diferentes tecnologias e a manutenção do alinhamento entre as equipes introduziam risco adicional ao cronograma do projeto.
Além disso, a infraestrutura existente incluía uma combinação de sistemas de controle e energia legados que precisavam ser unificados em uma única arquitetura coesa. O operador precisava de uma solução que integrasse esses sistemas, melhorando o desempenho geral e a expansibilidade.
Necessidade de visibilidade remota
Por fim, as visitas frequentes no local eram ineficientes e caras. O operador precisava de recursos confiáveis de monitoração remota para obter visibilidade em tempo real das operações, reduzir a intervenção manual e melhorar a tomada de decisões em todas as instalações offshore.
Solução
Uma solução coesa otimizada para o sucesso
O operador de energia implementou uma solução de automação unificada projetada para integrar sistemas de controle em todas as nove plataformas offshore. A arquitetura utilizou as tecnologias ControlLogix® e FLEX I/O® para fornecer uma base escalável e flexível.
Cada plataforma foi equipada com CENTERLINE® 2100 Motor Control Centers, proporcionando gerenciamento de energia consistente e confiável em toda a operação. Esses sistemas foram integrados perfeitamente ao ambiente de controle mais amplo para coordenar melhor o desempenho.
Para otimizar o desempenho e melhorar a precisão operacional, o operador escolheu PowerFlex® 755T-series VFDs. Esses inversores proporcionaram controle preciso da velocidade e do torque do motor, melhorando a eficiência e apoiando processos estáveis de injeção de água.
Sistema de controle offshore integrado que suporta monitoração e controle remotos em várias plataformas de injeção de água
Monitoramento e padronização em tempo real
Um componente fundamental da solução foi a implementação de um sistema de monitoramento baseado em satélite. Essa capacidade proporcionou comunicação em tempo real entre plataformas offshore e operações centralizadas, oferecendo aos operadores visibilidade total do desempenho do sistema.
Por fim, a solução de controle incorporou um conjunto abrangente de software, incluindo FactoryTalk® View, Studio 5000® e FactoryTalk® Historian. Essas ferramentas forneceram recursos avançados de visualização, controle e gestão de dados, permitindo que os trabalhadores capturassem e analisassem dados de desempenho em todas as plataformas.
Resultado
Eficiência operacional, visibilidade e confiabilidade aprimoradas
A implementação do sistema integrado de controle e monitoração melhorou a eficiência operacional em todas as plataformas offshore. Com supervisão centralizada, a solução reduziu a necessidade de intervenção manual e permitiu que os trabalhadores gerenciassem os sistemas de forma mais eficaz a partir de locais remotos.
O sistema de monitoração baseado em satélite forneceu acesso em tempo real aos dados operacionais, dando aos trabalhadores maior visibilidade do desempenho do sistema. Essa visão aprimorada apoiou a tomada de decisões mais rápida e melhorou a capacidade de resposta às condições em constante mudança.
A arquitetura robusta do sistema melhorou a confiabilidade em todas as operações offshore, mesmo em condições ambientais desfavoráveis. Sistemas de controle padronizados e tecnologias avançadas de controle do motor ajudaram a fornecer um desempenho consistente e confiável.
Infraestrutura expansível e pronta para o futuro
A solução criou uma base expansível que suporta expansão e integração futuras. A arquitetura unificada permite que o operador estenda a capacidade a outras plataformas e se adapte aos requisitos operacionais em evolução.
Cinco das nove plataformas foram operacionalizadas com sucesso dentro do escopo do projeto. O operador relatou alta satisfação com o desempenho do sistema, destacando sua capacidade de transformar desafios técnicos complexos em vantagens operacionais sustentáveis e de longo prazo.
Publicado 30 de junho de 2026