A manutenção e as operações também se beneficiaram do projeto. As desconexões locais, os pontos de teste, a alimentação de desconexão rápida e as conexões de E/S simplificaram os procedimentos de bloqueio/sinalização (LOTO) e permitiram que as equipes de manutenção isolassem os equipamentos localmente, em vez de desligar grandes seções do sistema. Os inversores de frequência agora são acessíveis diretamente no equipamento, tornando a localização de falhas e as substituições mais eficientes. A visibilidade aprimorada dos dados—como acesso em tempo real à corrente, tensão e velocidade—melhorou a eficiência da localização de falhas e teve um impacto positivo no desempenho da embalagem de fim de linha. Como resultado, a Ken’s Foods adotou essa abordagem como padrão para futuras aplicações de transporte de paletes.
A Rockwell Automation tem orgulho de apoiar a Ken’s Foods enquanto ela moderniza suas operações e se prepara para um crescimento contínuo. Ao aproveitar o design On-Machine™, a Ken’s Foods construiu um sistema de transporte de paletes flexível, rico em dados e expansível, adequado às demandas atuais e à expansão futura. Juntas, a Rockwell Automation e a Ken’s Foods estão estabelecendo uma base sólida para a excelência operacional de toda a empresa.