Loading
Estudo de caso | Alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

Laticínio redefine eficiência e sustentabilidade

A Idaho Jersey Girls Dairy torna sua visão de operações de ordenha integradas uma realidade, graças ao integrador de sistemas Automation Werx – e ao sistema digital de controle distribuído PlantPAx.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vacas sendo ordenhadas em dois carrosséis de ordenha lado a lado em um grande celeiro

Desafio

  • Otimizar a operação e a manutenção de operações de ordenha complexas em uma fazenda de laticínio com 30000 cabeças. 

Soluções

  • Sistema digital de controle distribuído PlantPAx (DCS)

Resultados

  • Permite a monitoração e o controle centralizados.
  • Facilita a operação e a manutenção com interface consistente.
  • Reduz a localização de falhas e o tempo de parada.
  • Diminui o tempo de ciclo do sistema CIP em 30 minutos.
  • Reduz o uso de produtos químicos e os custos relacionados em mais de 50%. 

Para Bill e Susie Millenkamp, o sucesso no agronegócio é construído com base em uma paixão por cuidados ideais com os animais, limpeza, protocolos rigorosos, treinamento de pessoal – e tecnologia. O que começou como um rancho de bezerros em meados da década de 1990 cresceu para um negócio verticalmente integrado que abrange o rancho, a fazenda, o confinamento e a operação de vaca-bezerro – e a Idaho Jersey Girls Dairy.

“A qualquer momento, há cerca de 36000 bezerros na operação de Jerome, Idaho, e na Idaho Jersey Girls Dairy eles estão ordenhando aproximadamente 30000 vacas”, disse Mark Harrison, gerente de operações da Millenkamp Cattle, Inc.

Não é o curral de ordenha do seu avô

À medida que as operações de ordenha aumentaram em 2015 com a conclusão do Milk Barn #1, os Millenkamp recorreram ao integrador de sistemas local, Automation Werx, para suporte de rede, comunicação e tecnologia. A Automation Werx faz parte do ® System Integrator PartnerNetwork™ da Rockwell Automation.

O Milk Barn #1 possui dois ordenhadores rotativos de 106 baias projetados para coletar leite de cerca de 15000 vacas. Cada ordenhador possui três robôs que realizam a sanitização pré-ordenha, estimulação do úbere e sanitização do teto pós-ordenha. A operação de ordenha também inclui sistemas de ventilação, bombeamento, resfriamento e limpeza no local (CIP) – além de soluções que descarregam o leite em caminhões-tanque.

“Havia muitos equipamentos autônomos de terceiros no Barn #1”, disse Trevor Steffler, coproprietário da Automation Werx. “Nosso objetivo era fornecer à laticínio um sistema integrado que permitisse à equipe monitorar os equipamentos de um local centralizado.”

Para atingir os objetivos, a Automation Werx entregou uma solução de controle supervisório e aquisição de dados (SCADA) em rede, com FactoryTalk® View Supervisory Edition (SE) software de IHM da Rockwell Automation. 

Quando a laticínio planejou mais do que dobrar sua operação de ordenha cinco anos depois, novamente recorreu à Automation Werx para uma solução.

Uma solução unificada para equipamentos distintos

Para o Milk Barn #2, a Idaho Jersey Girls instalou quatro ordenhadores rotativos de 106 baias, com robótica e sistemas auxiliares associados. A Automation Werx foi encarregada de trabalhar com vários fornecedores – e entregar um sistema de última geração que substituiria amplamente controles de terceiros por uma plataforma unificada da Rockwell Automation. Minimizar o tempo de parada era um objetivo crítico do projeto.

“Estamos ordenhando 22 h por dia e paramos 1 h para sanitização dos equipamentos”, disse Harrison. “Além disso, o gado é um animal de hábitos e requer um cronograma de ordenha consistente. Não podemos nos dar ao luxo de ter tempo de parada.”

A Automation Werx projetou uma solução integrada baseada em um sistema digital de controle distribuído PlantPAx®. A solução inclui controladores programáveis Allen-Bradley®, acionamentos CA PowerFlex®, switches gerenciáveis Ethernet Stratix® e FactoryTalk View SE.

“Adicionamos múltiplos níveis de redundância em vários pontos do sistema”, disse Nick Reichelt, coproprietário da Automation Werx. “Por exemplo, usamos sete acionamentos em cada carrossel, embora apenas cinco sejam necessários – assim, não há interrupção para manutenção do acionamento.”

Mais importante, o PlantPAx DCS fornece dados, análise e insights por meio de dashboards fáceis de entender que permitem aos trabalhadores responder rapidamente a situações anormais, como registros de alarme e eventos de tempo de parada inesperados.

Mantendo a sustentabilidade

A Automation Werx também alinhou as capacidades do sistema de controle com as metas de sustentabilidade da laticínio.

“Estamos cultivando mais de 14000 acres para alimentação e compostando todo nosso esterco para fertilizante”, disse Harrison. “E esta é provavelmente a laticínio mais limpa que você já viu. Temos muito orgulho disso.”

A Idaho Jersey Girls Dairy também está focada em reduzir o uso de produtos químicos para limpar e sanitizar os equipamentos. Produtos químicos têm impacto ambiental – e também representam o maior custo individual para a laticínio. A solução da Automation Werx gerencia todo o batelada de produtos químicos – desde a sanitização do úbere e banhos de casco do gado até o sistema CIP.

“O sistema CIP inclui sensores de condutividade para medir o nível de produtos químicos na solução de limpeza”, explicou Reichelt. “Para economizar produtos químicos, o sistema captura o enxágue final do primeiro lote e o reutiliza para a primeira lavagem do próximo lote.”

A água usada nos resfriadores também é recuperada – e reutilizada para lavagem do piso e outras tarefas de limpeza.

Construindo sobre o sucesso

A laticínio estima que a recuperação da solução de limpeza CIP reduziu o uso de produtos químicos em mais de 50 %, em comparação com um celeiro convencional. E como a solução em batelada mantém uma temperatura constante de água e produtos químicos, o tempo de ciclo CIP foi reduzido em cerca de 30 min.

“Quando começamos a migrar para automação, achamos que teríamos que aprender 10 sistemas de controle diferentes para gerenciar todos os equipamentos”, disse Harrison. “Mas com o novo sistema, podemos monitorar tudo de um local central – e ver exatamente onde ocorreu um evento de tempo de parada.”


"O tempo de localização de falhas que você economiza? Eu nem consigo colocar um número nisso."

- Mark Harrison, gerente de operações, Millenkamp Cattle, Inc.


A Automation Werx continua seu trabalho com a Idaho Jersey Girls Dairy – e aguarda ansiosamente por melhorias futuras que se alinhem com a visão da operação.

“Nosso objetivo é migrar o Barn #1 para o sistema PlantPAx”, disse Steffler. “Em última análise, planejamos construir um sistema unificado incorporando ambos os barns – todos controlados e monitorados de um local central.”

Saiba mais sobre as soluções implantadas por nossos System Integrator Partners.

Publicado 26 de junho de 2022

Topics: Optimize Production Soluções de processo Sistema digital de controle distribuído (PlantPax) Sistemas de processo Sustentabilidade Desperdício Fõòõòd & Béévééråâgéé Laticínios PlantPAx SDCD PlantPAx® Controladores programáveis FactoryTalk View
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Laticínio redefine eficiência e sustentabilidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.