Loading
Estudo de caso | Alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

FPS mantém a refrigeração – e a eficiência

Esse fornecedor líder de freezers industriais personalizados reduziu o tempo de projeto de controle em cerca de 20 %, graças ao SDCD PlantPAx.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
FPS mantém a refrigeração – e a eficiência hero image

Desafio

  • Facilitar o projeto e a integração de freezers personalizados para uma nova fábrica de processamento de batatas

Solução

Solução inteligente de controle de processo baseada no PlantPAx DCS e apresentando:

  • Controladores Allen-Bradley ControlLogix
  • Drives CA Allen-Bradley PowerFlex 753 e 525
  • Terminais gráficos Allen-Bradley PanelView

Resultados

  • Reduz o tempo de engenharia e a montagem do painel em cerca de 20%
  • Acelera a integração com o sistema em toda a instalação
  • Alcança operação com eficiência energética
  • Facilita a localização de falhas e a manutenção

Quando os consumidores pagam caro por alimentos, eles esperam qualidade consistente. E, seja o comprador selecionando itens para um menu de restaurante ou para a mesa da família, os alimentos congelados são difíceis de superar quando se trata de preservar nutrientes e sabor.

Mas a comida é exigente.

"Até mesmo uma pequena mudança na temperatura ou no tempo durante o processo de congelamento pode afetar a qualidade, o sabor e a textura dos alimentos", disse Sean Cao, gerente de engenharia elétrica da FPS Food Process Solutions. "Manter um controle de temperatura consistente – e maximizar a produtividade – é fundamental em aplicações industriais."

Um líder global em equipamentos de resfriamento e congelamento de alimentos, FPS Food Process Solutions fornece sistemas inovadores projetados para atender a rigorosas demandas higiênicas. Impulsionada por uma forte reputação na indústria de alimentos, a empresa privada experimentou um crescimento de dois dígitos nos últimos anos. A FPS tem sua sede em Richmond, um subúrbio de Vancouver, British Columbia, Canadá.

Desafios de meio de percurso – vezes dois

Recentemente, uma empresa de alimentos e agronegócios com sede em Idaho, especializada em produtos congelados de qualidade para restaurantes, procurou a FPS em busca de uma solução. Com base no sucesso de sua linha de produtos de batata, a empresa de alimentos planejava expandir a capacidade de produção em uma nova instalação em Winnipeg.

A nova fábrica foi projetada para operar duas linhas de processamento – uma para batatas fritas e outra para produtos de batata moldados, como batatas douradas. A FPS foi contratada para os freezers em cada linha.

"Os dois produtos têm requisitos de processamento muito diferentes e exigem tecnologias de congelador diferentes", explicou Cao.

Um congelador de túnel é adequado para batatas fritas, que são congeladas rapidamente. Um congelador em espiral é ideal para produtos de batata moldados, que devem ser resfriados mais lentamente. Em ambos os casos, o processo de congelamento ocorre no meio do processo – entre o cozimento e a embalagem.

"Como nossos freezers estão no meio do processo, eles afetam as aplicações a montante e a jusante", disse Cao. "Portanto, a confiabilidade e a disponibilidade da máquina são críticas – e afetam a produtividade de toda a linha."

Na verdade, quando um freezer para, muitas vezes toda a linha deve parar.

Soluções personalizadas sempre

Como todos os freezers da FPS, as soluções para a instalação de processamento de batatas foram projetadas sob medida para atender a requisitos específicos de aplicação.

A FPS construiu o congelador de túnel com capacidade de 56000 libras por hora e o congelador espiral com capacidade de 13000 libras por hora.

No túnel de congelamento, um processo Individual Quick Frozen (IQF) reduz a temperatura das batatas fritas recém-branqueadas de 190–0 °F em cerca de 20 minutos. O processo IQF usa um sistema de serpentinas de refrigeração e ventiladores para circular o ar frio à medida que as batatas fritas avançam pelo túnel em um transportador.

"O congelador em espiral é baseado em um conceito de refrigeração semelhante, mas usa um transportador em espiral para transportar o produto – e reter a umidade e a textura únicas dos hash browns", disse Cao.

O tempo de ciclo no congelador em espiral é de aproximadamente 45 minutos.

Construção de fácil manutenção. Controle eficiente.

Para maximizar a facilidade de limpeza e a disponibilidade, a FPS minimiza o número de componentes internos montando-os externamente quando possível. Além disso, todos os motores elétricos podem ser localizados externamente para melhorar a durabilidade – e reduzir o número de componentes internos a serem limpos.

Um projeto higiênico e de fácil manutenção é apenas uma parte da equação da disponibilidade. A outra é um fluxo de ar consistente e preciso – e um sistema de controle fácil de usar. A FPS construiu seus novos freezers industriais com PlantPAx® DCS, um SDCD moderno da Rockwell Automation.

"Nosso cliente estava padronizando o PlantPAx em sua nova instalação", disse Cao. "Eles nos pediram para usar o PlantPAx para agilizar a integração em todas as operações."

A plataforma de controle para ambos os freezers apresenta um controlador Allen-Bradley® ControlLogix® 5570. Allen-Bradley PowerFlex® 753 e 525 AC drives controlam os ventiladores e transportadores. As IHMs são baseadas em Allen-Bradley PanelView™ graphic terminals e os sistemas são integrados em uma rede EtherNet/IP™.

Vários sensores RTD são integrados ao sistema para monitorar a temperatura do freezer e do produto. Malhas PID são usadas para ajustar as válvulas de refrigeração e as velocidades do transportador para atender aos requisitos.

O controle do ventilador é central para a operação de ambos os freezers – e fundamental para a eficiência.

"No túnel de congelamento, os inversores PowerFlex controlam 22 ventiladores", disse Cao. "Combinar precisamente a velocidade do ventilador com os requisitos do processo de cada receita ajuda a reduzir o consumo de energia."

Um caminho mais inteligente para o projeto de sistema

Embora a FPS estivesse muito familiarizada com os sistemas de controle da Rockwell Automation, essa última solução representa apenas a segunda vez que a empresa usou o SDCD PlantPAx para o projeto de sistema.

As lições aprendidas na primeira implementação – um grande projeto em todo o local – foram facilmente dimensionadas para os dois sistemas de freezers menores.

"Independentemente do projeto, a base para toda a programação do sistema já foi desenvolvida no PlantPAx", disse Cao. "Em outras palavras, a codificação do CLP e da IHM é predefinida – e as Add-On Instructions (AOIs) e os objetos globais facilitam muito a configuração."

A FPS estima que o sistema PlantPAx ajudou a reduzir o tempo de projeto em cerca de 20%.

"Com o PlantPAx, simplificamos nosso processo – e atendemos aos requisitos de nossos clientes para um sistema consistente que facilita a integração, a operação e a manutenção", disse Cao.

Saiba mais sobre como a Rockwell Automation ajuda a melhorar o desempenho do fabricante de máquina.

Publicado 9 de setembro de 2020

Topics: Acelere a transformação digital Transformação digital Alimentos e bebidas Controladores programáveis Inversores PlantPAx SDCD PlantPAx®
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left FPS mantém a temperatura baixa – e a eficiência
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.