Loading
Estudo de caso | mineração
Recent ActivityRecent Activity

Sustentabilidade é fundamental para a Resolution Copper

No local da mineração Resolution Copper, uma joint venture entre a Rio Tinto e a BHP, as atualizações do sistema protegem os funcionários, os equipamentos e o meio ambiente

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
resolução cobre rio tinto miner mulher
logotipo de resolução de cobre

O Projeto de Cobre Resolution é operado pela Resolution Copper Mining, uma empresa de responsabilidade limitada pertencente 55 % à Resolution Copper Company (uma subsidiária da Rio Tinto PLC) e 45 % à BHP Copper Inc. (uma subsidiária da BHP PLC).

Edgar Cossio
Edgar Cossio
Engenheiro elétrico sênior, Rio Tinto e Resolution Copper Mining
Desafio
  • Segurança do funcionário
  • Proteção de ativos
  • Reduzir impacto ambiental
  • Controle de ventilação, temperatura e água
Solução
  • PlantPAx® Sistema de controle distribuído Inversores de velocidade variável PowerFlex®
  • Studio 5000 Logix Designer
  • FactoryTalk Historian
  • ThinManager Software
Resultado
  • Aumento de 5% na eficiência do sistema de ventilação/refrigeração
  • Redução de 10% nos custos de utilidades
  • Economia anual de USD 1.000.000,00 em utilidades

Edgar Cossio é engenheiro eletricista sênior na Rio Tinto. A empresa é líder global em mineração e, junto com a BHP Copper Inc., é parceira na Resolution Copper Mining. A joint venture opera o Projeto Resolution Copper, uma mina subterrânea proposta a 60 milhas a leste de Phoenix, Arizona, no antigo local da Mina Magma.

O depósito de minério está a quase 7000′ abaixo da superfície da terra e representa um dos depósitos de cobre não explorados mais significativos atualmente. Uma vez totalmente operacional, a mina terá o potencial de fornecer quase 25% da demanda de cobre dos EUA.

"Com todos entrando na onda dos VEs (veículos elétricos) e da eletrificação, é fundamental que este projeto avance, pois o cobre é um dos minerais mais críticos usados", explicou Cossio. "A demanda continuará a aumentar."

Os VEs usam quatro vezes mais cobre do que os veículos convencionais. O Projeto Resolution Copper tem cobre suficiente para fabricar quase 220 milhões de VEs, ou cerca de metade do fornecimento global, até 2040. Mas a 1.3 milhas subterrâneas, chegar a esse cobre de forma segura e sustentável é a principal prioridade para a Resolution Copper.

Desafio

Ventilação, controle de temperatura e água essenciais para a segurança do trabalhador e dos equipamentos

Em uma mina subterrânea, a temperatura e a umidade podem ser naturalmente muito altas. As empresas de mineração devem encontrar maneiras de manter boas condições de trabalho que sejam seguras para os funcionários e para que os equipamentos operem com confiabilidade.

Além disso, à medida que os trabalhadores ganham acesso às áreas de mineração, a água deve ser removida do leito rochoso, tratada e monitorada, um processo conhecido como desaguamento.

 

Solução

Renovação de poços e atualizações de sistema reduzem riscos e minimizam impactos ambientais

A Resolution Copper tem enfrentado esses desafios enquanto prepara o local da mina para operações futuras. A empresa renovou dois dos poços da mina, afundando-os para que agora estejam entre os mais profundos dos EUA. Além disso, eles conectaram os dois poços, o que melhora tanto a ventilação subterrânea quanto a segurança dos funcionários, fornecendo maneiras adicionais de entrar e sair da mina.

Além disso, como parte de seu compromisso com a sustentabilidade para reduzir o uso de energia, a Resolution Copper também começou a atualizar seu sistema de ventilação, incluindo seus equipamentos de resfriamento.

“A principal coisa que fizemos foi analisar nosso sistema de controle. Como podemos automatizar isso, torná-lo mais sustentável e com menor impacto ambiental implementando novas tecnologias, como a substituição de acionamentos de partida direta por VFDs para nossos chillers?” disse Cossio.

A empresa instalou PowerFlex® Variable Frequency Drives e ajustou a concentração de glicol usada em seus sistemas de resfriamento. O glicol é um ingrediente anticongelante que afeta o desempenho e a eficiência do sistema. As atualizações de ventilação continuarão à medida que o desenvolvimento da mina progredir.

Para a remoção da água, a Resolution Copper implementou um sistema de desaguamento de múltiplos estágios que pode bombear água a uma taxa de 600 a 700 gal/min. A água passa por uma série de estações em várias profundidades e depois por uma planta de tratamento de água no local antes de ser reciclada como água potável ou desviada para um distrito de irrigação onde os agricultores a utilizam para culturas e gado. A Resolution Copper selecionou o PlantPAx® Distributed Control System da Rockwell Automation para gerenciar esse processo complexo.

“Devido à criticidade do nosso sistema de desaguamento, especialmente com todos os ativos subterrâneos, o PlantPAx pareceu ser a solução certa para nos preparar para o sucesso no futuro”, explicou Cossio. “No momento, os projetos estão em estágios de desenvolvimento. O PlantPAx nos dá a espinha dorsal e a confiabilidade necessárias para garantir que a mina seja configurada corretamente para o futuro. Com o controle de processo do início ao fim, ele nos ajudará a proteger funcionários e equipamentos, reduzindo o tempo de parada não programada e aumentando a confiabilidade.”

Resultado

Economia de energia substancial e aumento da eficiência do sistema

Enquanto isso, ao mudar para VFDs como parte de suas atualizações iniciais do sistema de ventilação e resfriamento, a Resolution Copper observou um aumento de 5 % na eficiência do sistema e uma redução de 10 % nos custos de utilidades.

“Com partidas diretas, você não tinha como controlar a velocidade, mesmo com a rede de controle de processo, então, normalmente, uma roda de motor consumirá mais amperagem na partida”, disse Cossio. “Com VFDs, conseguimos reduzir a quantidade de eletricidade consumida no ciclo inicial de aumento, que é muito menos eletricidade.”

Essa redução de energia equivale a cerca de USD 1.000.000,00 por ano, uma “economia substancial” que a Resolution Copper planeja alocar para outras iniciativas de sustentabilidade.

“É fundamental que este projeto seja ambientalmente consciente”, explicou Cossio. “Nossa parceria com a Rockwell Automation é fundamental para esse sucesso, especialmente com todas as tecnologias futuras e tudo mais que estamos tentando implementar.”

Publicado 7 de março de 2024

Topics: Drive Sustainability Mineração PlantPAx Controladores programáveis Inversores
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Sustentabilidade é fundamental para a Resolution Copper
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.