Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

Laticínio se moderniza – e captura vantagem competitiva

Na expansão da instalação em várias fases, a OEM Qualtech transforma o laticínio Skotidakis com um processo totalmente automatizado

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Instalação de laticínio do cliente Qualtech

Desafio

  • Expandir e aprimorar as operações de laticínios existentes para acelerar a chegada do produto ao mercado

Soluções

  • Controlador Allen-Bradley CompactLogix 5370
  • Drives CA Allen-Bradley PowerFlex 525 & 753
  • Terminal gráfico PanelView Plus

Resultados

  • Produtividade aumentada em 20 %
  • Erro do operador reduzido em 95 %
  • Rentabilidade aprimorada

O espírito empreendedor está vivo e bem na indústria de laticínios. O interesse sem precedentes em ofertas únicas e artesanais levou laticínios e fabricantes de queijo a explorar novas linhas de produtos. E, à medida que a demanda por produtos especializados aumenta, muitos recorrem aos seus fornecedores de equipamentos para encontrar maneiras mais eficientes de gerenciar a produção – e expandir a capacidade.

“As expansões de instalações são sempre impulsionadas pelo mercado”, disse Dominique Roberge, diretor de engenharia da Qualtech. “Quando um produto se torna popular, laticínios geralmente precisam instalar novas linhas muito rapidamente para atender às obrigações contratuais com os varejistas.”

Ao longo dos últimos 25 anos, Qualtech implementou mais de 150 expansões de instalações de queijo no Canadá e nos Estados Unidos.

Com sede em Quebec, a Qualtech fornece equipamentos de aço inoxidável, engenharia de processos e implementação de projetos turnkey para aplicações farmacêuticas, de alimentos e laticínios. A experiência da empresa em tecnologia de processamento de queijo abrange toda a linha de produção – desde a entrada do leite até a transformação e moldagem da coalhada.

Combinação de processos automatizados e manuais

“O processo de fabricação de queijo sempre começa da mesma maneira”, disse Roberge. “O leite que chega é transferido do caminhão-tanque para o silo, bombeado para o sistema de pasteurização e, em seguida, distribuído para as várias etapas do processo.” 

Novos laticínios são normalmente uma combinação de processos automatizados e manuais. Uma operação menor pode ter sistemas automatizados de pasteurização de alta temperatura/curto tempo (HTST) e limpeza no local (CIP) – mas usar um processo manual para direcionar o leite por outras etapas.

“Por exemplo, ajudamos a Skotidakis Goat Farm a estabelecer sua instalação há cerca de 15 anos”, disse Roberge. “Na época, um sistema totalmente automatizado não era adequado para o produtor artesanal de queijo e iogurte.”

Painéis de fluxo convencionais com conexões de cotovelo “oscilantes” foram usados na recepção de leite – e para encher e esvaziar tanques de fermentação. 

Os painéis de fluxo de laticínios apresentam um porto de alimentação principal no centro, com portos adicionais ao redor. O leite é desviado para etapas específicas do processo por meio de válvulas de assento único dentro dos portos. Para transferir o leite, um operador conecta manualmente o porto correto ao porto de alimentação – e interrompe e inicia o fluxo em uma interface de botão pulsador.

Painéis de fluxo adicionais e válvulas são necessários para soluções de limpeza usadas em sistemas CIP.

Visibilidade limitada do sistema

Embora a configuração inicial do painel de fluxo tenha atendido bem a Skotidakis, os desafios aumentaram à medida que a capacidade cresceu.

“Os operadores tinham visibilidade limitada do processo”, explicou Roberge. “As trocas eram mais frequentes. O sistema não incluía sensores de proximidade, então não havia uma maneira fácil de verificar se as conexões de cotovelo estavam no lugar correto.”   

Como resultado, um operador que inicia uma sequência pode logo descobrir que o leite foi para o ralo – ou foi desviado para o tanque errado. 

Além disso, à medida que o mix de produtos cresceu de iogurte grego e queijo feta para uma linha de molhos, pastas e ricota, a complexidade geral do sistema também aumentou.

Unificando a instalação

“Colocar novos produtos online era um desafio usando o sistema manual”, disse Roberge. “Quando a Skotidakis começou a fazer planos para uma nova linha de queijo feta, eles nos contataram para uma solução automatizada que abrangesse toda a instalação e melhorasse as operações.”

Para modernizar a instalação, a Qualtech escolheu um sistema de controle baseado em uma plataforma da Rockwell Automation® com Allen-Bradley® controladores CompactLogix™ e Allen-Bradley Terminais gráficos PanelView™. Os inversores Allen-Bradley PowerFlex® 525 e 753 controlam aplicações de bomba e mistura. A solução é integrada em uma rede EtherNet/IP™.

Para otimizar o roteamento de fluidos, a Qualtech automatizou o processo de recebimento de leite – e substituiu os painéis de fluxo existentes por 200 válvulas mixproof. As válvulas mixproof permitem o fluxo de leite e solução CIP pela mesma válvula simultaneamente, sem risco de contaminação cruzada.

“Os conjuntos de válvulas mixproof economizam espaço significativo e minimizam a complexidade do sistema”, disse Roberge. “Além disso, as válvulas são inteligentes.”

Sensores detectam se a válvula está aberta ou fechada – e as sequências são validadas por meio do sistema de controle. Não são necessárias conexões manuais.

A expansão e modernização da instalação em várias fases também apresenta uma variedade de novos equipamentos Qualtech, incluindo silos, tanques de fermentação, um separador de iogurte grego, uma linha automatizada de moldagem de feta, máquinas de envase – e sistemas CIP e HTST.

Melhor controle. Resultados extraordinários.

“Hoje, todas as fases da produção na instalação da Skotidakis são automatizadas e podem ser controladas pela IHM ou por um tablet”, disse Roberge.

“Nossas expansões de instalações de laticínios e modernizações de sistema de controle normalmente proporcionam benefícios significativos”, acrescentou Roberge.

Nesse caso, a Skotidakis reduziu o error do operador em 95%, aumentou a produtividade em 20% e melhorou a rentabilidade.

“Ao utilizar a Qualtech para atualizar a automação de nossa instalação, melhoramos consistentemente nossos rendimentos e menos complicações ocorrem”, disse John Skotidakis, presidente e CEO da Skotidakis Goat Farm. “Essas melhorias permitiram que nossa instalação aumentasse nossa base de clientes e maximizasse nossa eficácia.”

Publicado 1 de outubro de 2019

Topics: Pre-engineered Network Solutions Alimentos e bebidas Controladores programáveis Inversores
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Laticínio se moderniza – e captura vantagem competitiva
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.