Fora com o velho, dentro com o novo
O SDCD flexível e moderno fornece uma solução em toda a fábrica com código predefinido e faceplates que melhoram a facilidade de uso para os operadores. A biblioteca detalhada de objetos de processo com instruções add-on permite um método padrão de operação, diminui o tempo de implantação da engenharia e simplifica a integração de dispositivos que não são da Rockwell Automation.
“Nossa equipe de operações solicitou gráficos modificados e personalizados para se alinhar mais de perto com o padrão de escala de cinza, mas permitir mais cores para combinar com os esquemas de cores existentes das fábricas e, devido à flexibilidade do sistema PlantPAx e sua biblioteca de objetos, conseguimos fazer isso facilmente”, disse Roberts.
O software de histórico e inteligência de produção foi implementado para melhorar a visão do operador sobre os principais dados de processo e desempenho. O histórico coleta e arquiva dados valiosos de cada equipamento e instrumentação da fábrica, e os operadores agora têm recursos de relatórios automatizados e uma visão fácil de entender sobre as tendências de processo históricas e em tempo real, como métricas de bombeamento, e todas as operações de processo da sala de controle.
Como parte da solução, a equipe implementou 22 novos controladores lógicos programáveis juntamente com um Centro de Dados Industrial da Rockwell Automation para ajudar a diminuir a dimensão do servidor e melhorar a confiabilidade da infraestrutura. O Centro de Dados Industrial é uma infraestrutura pré-configurada padrão que oferece um ambiente virtualizado para testar configurações e alterações de software sem impactar a produção, o que era essencial para a cidade. Ele também reúne tecnologia dos principais fornecedores de TI e parceiros da Aliança Estratégica da Rockwell Automation, Cisco e Panduit.
O processo de implementação da solução completa começou em abril de 2015 e a transição foi concluída em 2017, com apenas algumas atualizações adicionais planejadas para as estações de bombeamento.
Ver claramente e com facilidade
No geral, o SDCD moderno ajudou a cidade a ver seu processo com mais clareza.
Com o novo sistema, a cidade está trabalhando na implementação de uma estratégia de manutenção preditiva em vez de reativa. Se um alarme disparasse ou surgissem problemas com os sistemas legados, os operadores teriam que ir fisicamente inspecionar o que estava acontecendo. Agora, eles têm dados contextualizados por meio do software de processo na sala de controle central, o que diminui o tempo de localização de falhas e os custos associados a atrasos operacionais.