Loading
Estudo de caso | Indústria de cimento
Recent ActivityRecent Activity

Fábrica de cimento reduz o uso de carvão e energia em até 2 %

A solução de controle preditivo por modelo (MPC) FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ otimiza os processos do forno e reduz os custos anuais de combustível em até USD 330.000,00.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
homem com macacão azul e capacete vermelho operando forno de cimento

Desafio

  • Reduzir o consumo de carvão e energia – e as emissões de gases de efeito estufa relacionadas

Solução

  • FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ MPC: Plataforma de software modular para controle preditivo por modelo

Resultados

  • Reduzir o consumo de carvão e energia do forno em até 2%
  • Economizar até USD 330.000,00 por ano em combustível
  • Otimizar o desempenho do moinho
  • Reduzir as emissões de CO₂ e NOₓ
  • Reduzir a carga de trabalho do operador

 

O cimento é um dos produtos mais amplamente utilizados no mundo. Mas a demanda é especialmente implacável na China, que lidera o mundo na produção de cimento. O cimento é um ingrediente essencial para o desenvolvimento de infraestrutura e habitação que apoia a população cada vez mais urbana do país e as megacidades em crescimento.

Embora a demanda consistente seja uma boa notícia para os produtores chineses, a produção de cimento é uma indústria que consome muita energia e depende fortemente do carvão como combustível.

"O carvão é uma das principais fontes de gases de efeito estufa", disse Alessandro Masiello, gerente, Rockwell Automation. "Os produtores chineses de cimento estão procurando maneiras não apenas de diminuir os custos de combustível, mas também de atender às regulamentações ambientais."

Recentemente, o principal produtor de cimento do país recorreu à Rockwell Automation para encontrar uma maneira melhor de otimizar seu processo, diminuir o consumo de combustível – e conter os custos. 

Variáveis complexas

A produção de cimento é um processo complexo que começa no moinho de matérias-primas, onde o calcário e outros materiais são pulverizados e misturados. No forno, as matérias-primas são submetidas a altas temperaturas e transformadas em detritos de carvão. Os detritos de carvão são transferidos para o moinho de acabamento, onde são moídos e misturados com gesso para produzir o produto final. 

Embora a produção de cimento consuma energia em cada etapa, o forno é uma das etapas mais difíceis de otimizar.

As fábricas de cimento modernas normalmente usam fornos rotativos secos com calcinadores. O calcinador pré-aquece a matéria-prima a cerca de 900 °C (1650 °F). O processo de calcinação é concluído no forno, que aquece o material a cerca de 1200 °C (2200 °F). Para atingir essas temperaturas, o combustível é adicionado ao queimador principal do forno – e no nível do calcinador.

"Como a qualidade da matéria-prima e o valor calorífico do carvão são variáveis, as condições do processo no forno estão mudando constantemente", disse Tiger Xiaohu He, consultor da indústria de cimento, Rockwell Automation.

Além disso, ventiladores resfriam os detritos de carvão à medida que eles saem do forno – e o sistema recircula o ar quente resultante de volta para o calcinador. Embora o ar recirculado melhore a eficiência energética, ele adiciona outra variável ao processo.

Além disso, para manter a qualidade do produto, o material é testado periodicamente para garantir que o teor de cal livre permaneça dentro da faixa de 1–2 %. A quantidade de cal livre está diretamente relacionada à energia fornecida ao forno.

O problema com o controle convencional

"A empresa de cimento usava malhas PID padrão para controlar um número limitado de variáveis", explicou Tiger Xiaohu He. "Mas, dado o alto número de variáveis em uma fábrica de cimento, as malhas PID não podem realmente otimizar o processo." 

Embora o produtor de cimento tenha enfrentado desafios semelhantes em toda a sua extensa rede de fábricas, ele optou por se concentrar primeiro em sua instalação em Yiyang.

A instalação de Yiyang produzia 5000 toneladas de detritos de carvão por dia, usando cerca de 500 toneladas de carvão. Anualmente, a instalação consumia aproximadamente 165000 toneladas de carvão a um custo de USD 16.500.000,00 por ano. Para reduzir o consumo de carvão, a empresa sabia que precisava obter um melhor controle do uso de energia do forno. 

"As temperaturas estavam flutuando amplamente no forno", disse Tiger Xiaohu He. "Para controlar as temperaturas, os operadores monitoravam o processo e reagiam a quaisquer flutuações manualmente."

Por exemplo, no queimador principal, os operadores monitoravam câmeras térmicas – e então ajustavam o fluxo de combustível para aumentar ou diminuir a temperatura. No calcinador, os operadores alteravam os setpoints de temperatura da malha PID para acionar adições de combustível conforme necessário.  

"Os operadores gastavam de 50–70 % do tempo monitorando e ajustando as temperaturas e as adições de combustível", disse Tiger Xiaohu He. "Mas, apesar de seus melhores esforços, eles não conseguiam melhorar a eficiência térmica do sistema." 

Mais estabilidade do forno com MPC

Para alcançar uma operação de forno mais estável, a Rockwell Automation recomendou uma solução baseada em FactoryTalk Analytics PavilionX, uma plataforma de software de controle preditivo por modelo (MPC).

"FactoryTalk Analytics PavilionX MPC pode ser integrado a qualquer sistema de controle pré-existente", disse Jingkun Tang, gerente de desenvolvimento de negócios da Pavilion, Rockwell Automation. "Ele melhora o processo ao fazer previsões sobre as saídas da instalação – e responder às variáveis de entrada do processo e distúrbios."

FactoryTalk Analytics PavilionX O MPC utiliza tecnologias de aprendizado de máquina supervisionado para construir modelos robustos e dinâmicos de processos multivariáveis. Ele analisa dados históricos e tendências de produção – assim como dados atuais de processo e de laboratório – e assume o controle para otimizar o desempenho. 

Por exemplo, o software pode modelar e prever o impacto que a recirculação de ar quente terá na temperatura do calcinador. E então manipular automaticamente as adições de carvão para alcançar um produto de alta qualidade usando a quantidade ideal de combustível.

"Em uma aplicação como esta, tudo está interligado", disse Alessandro Masiello. "FactoryTalk Analytics PavilionX MPC permite controlar melhor a qualidade, o que permite reduzir o consumo de energia – e, eventualmente, aumentar a capacidade."

Estendendo os ganhos para as operações de moinho – e em toda a empresa

Focar no desempenho do forno foi uma maneira de a instalação de Yiyang otimizar o consumo de carvão. Mas a instalação também esperava reduzir o consumo de energia em outro processo intensivo em energia – suas aplicações de moinho.

Ao aplicar  FactoryTalk Analytics PavilionX MPC tanto nos moinhos de matéria-prima quanto nos de acabamento, a instalação conseguiu controlar melhor variáveis como inconsistência de matéria-prima e moabilidade dos detritos de carvão – e otimizar o uso de energia.

"No geral, a solução ajudou a estabilizar a operação do forno e do moinho", disse Jingkun Tang. "O sistema mais estável reduziu significativamente a carga de trabalho do operador – e proporcionou uma economia de energia impressionante."

Com  FactoryTalk Analytics PavilionX MPC, a instalação de Yiyang reduziu o consumo de carvão e energia no forno em até 2 % – e obteve economias adicionais nos moinhos. A diminuição no carvão representa uma economia anual de até USD 330.000,00 e permitiu que a instalação reduzisse dois subprodutos do consumo de carvão – dióxido de carbono (CO2) e óxido de nitrogênio (NOx) nas emissões. 

"O projeto piloto na instalação de Yiyang foi altamente bem-sucedido", disse Jingkun Tang. "A empresa já estendeu a solução  FactoryTalk Analytics PavilionX MPC para mais cinco instalações – com pelo menos mais cinco a caminho."

Publicado 5 de abril de 2021

Topics: Process Optimization Sustentabilidade Energia Cimento Model Predictive Control
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Tomada de decisões autônoma para manuseio de materiais
Tomada de decisões autônoma para manuseio de materiais
Case Study
Case Study
Tomada de decisões autônoma para manuseio de materiais
Como as empresas de mineração podem reduzir os desafios no manuseio de materiais? Saiba como aprimorar as eficiências operacionais e alcançar conformidade com a regulamentação.
Metso: conquista uma mina autônoma utilizando a Internet das coisas industrial
Metso: conquista uma mina autônoma utilizando a Internet das coisas industrial
Case Study
Case Study
Metso: conquista uma mina autônoma utilizando a Internet das coisas industrial
A fábrica de processamento de minerais economiza centenas de milhares em gastos desnecessários com a manutenção preditiva baseada em IA.
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Planta de cimento reduz uso de energia
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.