Há mais de 20 anos, os clientes confiam nos sistemas e máquinas de engenharia personalizada da CRG Automation para embalar seus produtos. Desde sua fundação em 2000, o OEM sediado em Kentucky construiu uma reputação premiada como inovador, recebendo reconhecimentos das revistas TIME, Fast Company e Inc.
- Escassez de mão de obra e habilidades
- Segurança do funcionário
- Minimizar o tempo de parada
- Aumentar a produção
- Trocas rápidas
- Treinamento e operação intuitivos
- Menos tempo de parada
Há mais de 20 anos, os clientes confiam nos sistemas e máquinas personalizados da CRG Automation para embalar seus produtos. Desde sua fundação em 2000, o OEM com sede em Kentucky construiu uma reputação premiada como inovador, recebendo honras das revistas TIME, Fast Company e Inc.
Como membro OEM do programa Rockwell Automation PartnerNetwork™, a CRG incorporou várias de nossas tecnologias mais recentes em sua mais nova máquina de automação personalizada: a C-IMC Cartoner. Os encaixotadores colocam produtos, como creme dental ou sacos de lixo, nas caixas de varejo que os compradores encontram nas prateleiras das lojas.
Durante a montagem, os encaixotadores recuperam produtos das linhas de produção, inserem-nos nas caixas formadas pela máquina e, em seguida, dobram, encaixam ou colam as abas fechadas. Essas máquinas também podem rotular, digitalizar ou realizar outras tarefas necessárias antes que as caixas avancem para a próxima estação, que geralmente é a embalagem em caixas.
"Estamos construindo encaixotadores há duas décadas. Somos comprovados e confiáveis", disse James DeSmet, CEO da CRG Automation. "Nosso novo encaixotador automatizado infunde o melhor de nosso legado com tecnologia moderna e flexibilidade. Projetado e construído pelos mesmos profissionais por trás de nossas outras inovações, o C-IMC Cartoner foi projetado para atender aos desafios industriais atuais."
Problemas com a força de trabalho e rigidez das máquinas limitam as capacidades de embalagem
Como muitos fabricantes, a rotatividade frequente de funcionários e a falta de habilidades técnicas são os principais desafios enfrentados pelos clientes da CRG. Mas nos ambientes de produção acelerados de hoje, eles não têm mais semanas ou meses para dedicar ao treinamento de novos contratados.
“A escassez de mão de obra é real. Está ficando mais difícil encontrar e manter pessoas experientes no trabalho”, explicou DeSmet. “O que ouvimos é que os clientes querem uma máquina que seja simples de usar, fácil de operar e que inclua treinamento integrado e orientação para localização de falhas, para que os técnicos possam se autodiagnosticar ou se autoajustar.”
Com um pessoal cada vez mais inexperiente, a segurança de máquina também é crítica. “A segurança é sempre a número um. E se os novos trabalhadores não estiverem intrinsecamente familiarizados com o ambiente da fábrica ou com a máquina específica”, disse DeSmet, “então é especialmente importante que a máquina seja de segurança intrínseca.”
Por fim, os clientes de embalagem devem responder rapidamente às mudanças nas preferências dos consumidores por vários tamanhos de produtos.
“As empresas não querem comprar várias máquinas diferentes para fazer suas embalagens”, explicou Kevin Houk, líder de contas OEM da Rockwell Automation. “Elas querem uma máquina que vá de produtos de tamanho de teste e viagem a produtos de tamanho familiar com tempo mínimo de troca.”
As trocas para os encaixotadores tradicionais são mecanicamente acionadas. Isso significa que os operadores devem desligar as máquinas para ajustar manualmente os componentes e configurações, o que resulta em tempo de parada, perda de produtividade e menor produção.
Inerentemente seguro e flexível
O encaixotador também é construído para permitir trocas automatizadas com um único botão. Com as receitas de encaixotador pré-carregadas da máquina e os Servo Drives Distribuídos ArmorKinetix®, as trocas são rápidas, precisas e sem complicações. O encaixotador C-IMC lida com vários tamanhos de caixas retangulares.
“Agora, com o apertar de um botão, a máquina se ajusta sozinha ou orienta o operador para os ajustes ou regulagens específicas que ele precisa fazer”, disse DeSmet. “Tempos de configuração longos são coisa do passado, o que ajuda nossos clientes a aumentar a produtividade e a produção.”
Inerentemente flexível e fácil de usar, o encaixotador C-IMC também prioriza a segurança de cada operador com o controle de segurança integrado CompactLogix™ para ajudar a garantir um ambiente de fabricação seguro e produtivo.
Gera e contextualiza informações acionáveis
A máquina é ideal para produção de médio porte com capacidade para processar cerca de 60 caixas por minuto.
“A C-IMC Cartoner é realmente uma máquina inteligente que gera grandes quantidades de dado em tempo real”, disse Houk. “Com o FactoryTalk Optix, os clientes podem contextualizar e transformar dado em informações acionáveis.
“O Optix é diferente porque oferece uma ampla gama de opções de implantação. Executar o Optix em uma máquina baseada em PC oferece aos clientes oportunidades adicionais de aplicativos e Internet das coisas industrial, incluindo a capacidade de realizar análise na máquina”, continuou Houk. “Então, dependendo de quão prontos para dado eles estão, eles podem portar para a nuvem, conectar e comparar com outras máquinas ou instalações e compartilhar e acessar informações de sistemas de execução de manufatura.”
A plataforma também fornece conectividade remota segura por meio do FactoryTalk® Remote Access™, permitindo que a CRG ofereça suporte e serviço aos clientes e até mesmo os alerte proativamente sobre possíveis problemas.
“A C-IMC Cartoner foi projetada para informar, melhorar e otimizar as operações”, disse DeSmet. “Ela foi construída para complementar e aprimorar as linhas de produção existentes, posicionando nossos clientes para prosperar e crescer em seus mercados.”
Publicado 18 de janeiro de 2024