Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

A ampla faixa de preenchimento oferece amplos recursos graças à automação contemporânea

A ampla gama de tecnologias de embalagem da MACS é sustentada pela flexibilidade e agilidade proporcionadas por soluções modernas de controle e automação.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MACS fabrica máquina em soluções de automação

MACS se descreve como uma empresa de rápido crescimento, composta por pessoas comprometidas com mais de 20 anos de experiência e paixão.

Com uma equipe de especialistas provenientes das principais empresas do “Vale de Embalagens” de Bolonha, pode oferecer uma ampla gama de habilidades e experiência que abrangem praticamente todos os tipos de aplicações de embalagem, incluindo suporte para serviços de manutenção pós-venda e peças sobressalentes para máquinas fornecidas pela FIMA e ILAPAK.

A empresa oferece um extenso portfólio de máquinas em três formatos de embalagem. A linha MACS Rigid, como o nome sugere, compreende máquinas para a embalagem de produtos rígidos, incluindo chocolates individuais e barras de chocolate, sabonetes, biscoitos e wafers e produtos de tabaco. Sua linha MACS Flexible oferece uma variedade de tecnologias de envase para produtos sólidos e líquidos em uma ampla variedade de bolsas, doypacks e sachês. Por fim, a linha MACS Fill compreende envasadoras rotativas e lineares altamente personalizáveis para o envase de potes, frascos, recipientes e garrafas.

Flexibilidade e agilidade

Com uma gama tão ampla de tecnologias, a MACS pode cobrir múltiplas aplicações, mas cada máquina individual deve ser flexível por si só, pois seus clientes precisam de agilidade da máquina para se adaptar às tendências do mercado e às variações de produtos.

De acordo com Francesco Marchioni, CEO da MACS: “Precisamos otimizar nossas soluções em três métricas principais: disponibilidade, velocidade de operação/saída e qualidade do produto. Muito do nosso sucesso nesse sentido se deve à nossa implantação de soluções de automação e controle da Rockwell Automation. A alta confiabilidade resulta em uma disponibilidade muito melhor, o que leva a menos tempo de parada, o que, em última análise, equivale a maior eficiência e maiores volumes de produto.

Tempo reduzido para o mercado

“Com a implantação de nova geração de tecnologia de servo, nossos clientes ganham muito mais flexibilidade, o que reduz o tempo de lançamento no mercado e o tempo de troca entre lotes. Frequentemente fornecemos linhas turnkey, compostas por três, quatro ou até cinco máquinas todas conectadas entre si, e quando todas elas se comunicam perfeitamente em uma plataforma compartilhada e comum usando uma única IHM, nossos clientes alcançam produtividade máxima.

“A espinha dorsal digital também é essencial. As máquinas para nossos maiores clientes se encaixam facilmente nas arquiteturas digitais existentes, enquanto aquelas para nossos clientes menores frequentemente criam um ponto de partida ou um hub para sua própria transformação digital. Em todos os casos, os dados operacionais que nossos clientes podem coletar e analisar são essenciais para as operações de produção modernas.

“Também estamos vendo um grande impulso para a sustentabilidade em todos os setores que atendemos. Isso é abordado principalmente pela implantação de embalagens à base de papel. Um dos principais problemas é que materiais monomateriais e ecológicos são muito mais difíceis de automatizar devido à física e às propriedades dos materiais. Mas conseguimos adaptar nossas tecnologias e máquinas principais para atender a essas demandas, com soluções de automação flexíveis desempenhando um papel central nessas adaptações.

Velocidade & precisão

“As soluções de controle avançadas que implantamos também facilitam muito a vida dos operadores. Usando tecnologia de servo, conseguimos substituir o que antes eram operações manuais por procedimentos automatizados. Isso não apenas aborda os níveis de habilidade e a familiaridade reduzida com a máquina, mas os sistemas automatizados tendem a ser mais rápidos e muito menos propensos a erros.

“Tenho uma ótima equipe aqui, todos focados no desenvolvimento de novas ideias e na solução de problemas dos clientes. Tecnicamente falando, sou o CEO, mas ainda gosto de me envolver no design e desenvolvimento, é de onde vim. E com soluções de controle modernas, sabemos que podemos contar com muito mais flexibilidade, não apenas para nós na fase de projeto, mas também para nossos clientes durante a operação. Maior conectividade também significa que podemos acessar nossas máquinas para dar suporte remoto aos nossos clientes; e saber que a plataforma da Rockwell Automation é baseada nas melhores práticas de cibersegurança, nos dá e aos nossos clientes uma tranquilidade muito maior.”

Descubra nosso portfólio abrangente de soluções de OEM e projeto de máquinas, aqui.

Publicado 2 de maio de 2023

Topics: Fõòõòd & Béévééråâgéé Ciências da vida
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A ampla faixa de preenchimento oferece amplos recursos usando automação moderna
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.