Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

A virtualização permite alta disponibilidade e menor custo total de propriedade

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dois homens em uma sala de aula de treinamento com computador e dispositivos

Antes, as redes e sistemas de tecnologia da informação (TI) e tecnologia operacional (TO) operavam completamente independentes uma da outra. Mas, nos últimos anos, à medida que a fabricação industrial se tornou mais conectada, os mundos da TI e da TO também se tornaram, convergindo no chão de fábrica de maneiras novas e empolgantes.

A digitalização da fabricação significa que muitos dados estão sendo enviados e recebidos de vários pontos e fontes de dados diferentes. Os aplicativos e pacotes de software que conectam esses pontos de dados exigem mais espaço de computador do que nunca precisaram antes. As empresas industriais estão começando a migrar de soluções de hardware físico para um ambiente virtualizado, onde vários aplicativos e sistemas operacionais podem coexistir.

A virtualização essencialmente quebra o vínculo entre o sistema operacional e o hardware físico. Tem sido uma implementação mais comum para novas fábricas novas e linhas, que podem começar do zero com um ambiente virtual.

Fábricas maiores também começaram a migrar para servidores virtuais, graças a grandes data centers. Não importa o tamanho da sua fábrica, o chão de fábrica conectado é o futuro da fabricação, e a virtualização será cada vez mais adotada como prioridade no espaço da tecnologia operacional. A tendência de migração de servidores agora permite mover servidores virtuais de uma máquina física para outra e ainda está em seus estágios iniciais.

Por que virtualizar?

O ambiente físico está se tornando mais caro de manter, desde o espaço valioso que desktops e servidores podem ocupar em um chão de fábrica até a energia que consomem para continuar funcionando. E, às vezes, os sistemas mais antigos são mais lentos e precisam ser substituídos. Essa é uma das razões pelas quais a migração para ambientes virtuais está se tornando mais comum.

A modernização e a digitalização do ambiente da instalação também exigiram o uso de novos aplicativos para muitas empresas. Por exemplo, se você estiver adicionando um novo ambiente de sistema PlantPAx®, precisará ser capaz de executar todos os aplicativos PlantPAx – e não poderá fazer isso em seu sistema antigo.

Como engenheiro de controles ou especialista em TI, perguntas como essas podem tirar seu sono: “O que acontece se meu computador falhar, ou meu software travar, ou se houver uma falha em minha instalação?” A virtualização pode ajudar você a dormir tranquilo porque:

  • Reduz custos. A execução em bare metal exige a compra e o uso de vários computadores e servidores. A virtualização proporciona um custo de propriedade mais baixo ao permitir recursos compartilhados em menos servidores e ajuda a diminuir a dimensão de sua instalação. De fato, pode resultar em até 74% de redução no custo de propriedade.
  • Fornece mais capacidade de computação, permitindo que você execute vários aplicativos em apenas um servidor.
  • Ajuda a evitar o tempo de parada, fornecendo alta disponibilidade, tolerância a falhas e implantação e substituição rápidas.
  • É escalável. Você pode facilmente expandir ou reduzir conforme necessário.
  • É mais fácil de gerenciar. Se você e seu departamento de TI o gerenciam ou se os especialistas em TI/TO da Rockwell Automation o gerenciam, os ambientes virtualizados são inerentemente mais fáceis de gerenciar do que a alternativa. Você prefere gerenciar 50 aplicativos em 50 servidores ou em três servidores? Além disso, a virtualização permite que você crie modelos a partir dos quais executar novos sistemas operacionais.

Outro benefício da virtualização é a capacidade de adicionar redundância, ou executar o mesmo aplicativo em vários servidores como uma medida de segurança caso um falhe. Em um ambiente virtualizado, a redundância pode ser implementada usando diferentes metodologias, desde o hardware até o hipervisor, reduzindo o risco de falha para componentes diferentes.

Virtualização: não se, mas quando

Se você sempre quis uma visibilidade única sobre seus sistemas e aplicativos de TO, a virtualização é uma ótima maneira de obtê-la. A migração é uma tendência que certamente continuará, portanto, deve fazer parte dos planos futuros de qualquer fabricante.

Embora investir em virtualização economize dinheiro, também é uma grande mudança – e não barata – que exigirá a educação das partes interessadas, dos tomadores de decisão e novas habilidades técnicas. Normalmente, as decisões de virtualização são tratadas por departamentos internos de TI que nem sempre entendem o mundo da TO ou a criticidade das aplicações que funcionam na infraestrutura de TI.

Quando estiver pronto para dar esse salto para um ambiente virtualizado, encontre um provedor que possa ajudá-lo a criar uma solução de virtualização completa e pronta para uso que permita que você se concentre nos aplicativos que ela executa em vez da infraestrutura. Considere sua capacidade de projetar, monitorar e manter a solução e as necessidades de redundância que você pode ter para confirmar que seus aplicativos estão funcionando da forma mais suave possível.

Felizmente, agora existem opções para fabricantes de todos os tamanhos que fornecem uma solução completa de virtualização de TI/TO pronta para uso e incluem serviços para ajudar a gerenciar, monitorar e manter.

Elas incluem o Centro de Dados Industriais da Rockwell Automation e o novo Allen-Bradley VersaVirtual™ Appliance. Certifique-se de investigar todas as suas opções para encontrar a que melhor funciona para você.

À medida que os mundos de TI e TO continuam a convergir, a virtualização permitirá que os fabricantes trabalhem com mais eficiência e façam mais do que jamais imaginaram ser possível.

Publicado 17 de julho de 2019


Inbar Blankenship
Inbar Blankenship
Gerente de produto, Rockwell Automation
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left A virtualização permite alta disponibilidade e menor custo total de propriedade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.