Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Superpotencialize pessoas com tecnologias emergentes

Explore como os fabricantes estão usando a tecnologia para complementar e ampliar o pessoal

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
dois funcionários da produção trabalhando juntos e olhando para uma tela

A escassez de pessoal é um obstáculo ao crescimento. Veja como a produção inteligente pode ajudá-lo a superar esse obstáculo.

A escassez contínua de habilidades está forçando os fabricantes a buscar maneiras de complementar e ampliar o pessoal.

No 9º Relatório Anual do Estado da Produção Inteligente da Rockwell Automation, os fabricantes citaram novamente a falta de pessoal qualificado como o principal motivo pelo qual terão dificuldades para superar a concorrência. Como implantar e integrar novas tecnologias também continua sendo uma preocupação importante, destacando a importância da relação entre pessoas e tecnologia para impulsionar resultados.

Tecnologias emergentes podem resolver a escassez de mão de obra

A severidade da escassez global de mão de obra e da lacuna de habilidades intensifica o problema de atrair, gerenciar e reter trabalhadores qualificados.

À medida que os fabricantes buscam eficiências incrementais, o investimento em tecnologia se torna uma prioridade. Em vez de substituir os trabalhadores, os investimentos em tecnologias novas e emergentes, como GenAI [link para a história 1], robótica, robôs móveis autônomos (AMRs), veículos guiados automatizados (AGVs) e vestíveis, foram classificados na pesquisa como opções de investimento para preencher lacunas de habilidades e ampliar o esforço.

Com o aumento do uso da produção inteligente, as empresas planejam potencializar as pessoas com tecnologia:

  • 94% esperam manter ou aumentar seu pessoal como resultado da adoção da tecnologia de produção inteligente, e
  • 81% planejam usar tecnologia vestível até o final de 2024.

O investimento impulsiona a resiliência empresarial de longo prazo

Para muitos fabricantes, o ritmo de adoção da tecnologia de produção inteligente está complementando o pessoal, reduzindo erros, aumentando a velocidade de obtenção de valor e melhorando a qualidade.

Um terço dos participantes da pesquisa, quando questionados sobre investimento em tecnologia, selecionaram Emergência / necessidade imediata devido à tecnologia quebrada, fora de operação, o que destaca a obsolescência global que as organizações estão enfrentando em 2024. Investir em tecnologia é uma forma de lidar com a obsolescência, ao mesmo tempo em que eleva as vantagens de concorrência e constrói resiliência empresarial para o futuro.

As tecnologias emergentes de hoje serão o padrão mínimo de amanhã, e as organizações que se tornarem as primeiras a adotar estarão preparadas para o sucesso futuro.

Obtenha o relatório completo

O Relatório do estado da produção inteligente revela otimismo, pois a tecnologia avançada de operações industriais oferece resultados que trazem esperança diante das condições econômicas em evolução, da escassez de mão de obra e das lacunas de habilidades. O relatório explora tecnologias emergentes como GenAI e seu potencial para aliviar os maiores desafios da produção em 2024.

Baixar agora
Relatório do Estado da Produção Inteligente
Renderização 3D, fundo abstrato com linhas de neon rosa e azul brilhando em luz ultravioleta e luzes bokeh. Conceito de transferência de dados. Papel de parede digital futurista
Relatório
Relatório
Relatório do Estado da Produção Inteligente
Faça o download deste relatório gratuito para obter as pesquisas mais recentes sobre como os principais fabricantes estão aproveitando a tecnologia de produção inteligente e como você também pode.
Baixar agora

Publicado 22 de maio de 2024

Topics: Produção inteligente

Anthony Murphy
Anthony Murphy
VP e chefe de gestão de produtos da Rockwell Automation
Anthony é responsável pelos principais produtos voltados para o cliente da Plex, como ERP, sistema de execução de manufatura e sistema de gestão de qualidade. Ele trabalhou na fabricação, ocupando várias funções. Ele tem uma profunda paixão pela fabricação e pelos clientes da Plex, envolvendo-se com eles para resolver problemas importantes e oferecer vantagens competitivas.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Superpotencialize pessoas com tecnologias emergentes
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.