Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Respondendo a mudanças e mantendo a agilidade com tecnologia digital

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Respondendo a mudanças e mantendo a agilidade com tecnologia digital hero image

Agora que você tem sua base instalada em ordem e uma base digital para acompanhar tudo relacionado a peças, como você pode construir sobre isso e se tornar mais ágil e produtivo?

Neste blog sobre a construção de uma base digital, mostramos como criar um programa digital abrangente que considera organização e cultura, gestão de identidade e acesso, qualidade e governança de dados e facilidade de uso. Muito aconteceu nos últimos meses e, embora nosso mundo hoje seja diferente, muitos dos mesmos fatores se aplicam – ainda mais agora.

Em sua essência, o digital permite o compartilhamento e a troca de dados e informações. Isso é mais importante agora do que nunca, pois nos adaptamos às demandas em rápida mudança na produção, em nossas cadeias de fornecimento e em nosso pessoal. Quando implementado adequadamente, o digital permite que você compartilhe facilmente informações entre equipes, em turnos escalonados ou entre níveis da organização.

Priorize seu risco e adapte-se

Ao considerar como responder, as circunstâncias variarão imensamente de caso a caso. Talvez você tenha visto um surto na demanda e precise mudar seus cronogramas de produção para levar em conta esse aumento na demanda. Ou, devido à menor demanda, você e suas equipes se encontram com capacidade excedente e podem começar a revisar as atividades de manutenção, projetos futuros e melhorias. 

Main Image

Uma Installed Base Evaluation™ facilita a coleta e a análise de informações críticas de desempenho em sua instalação. Agora você está pronto para planejar o futuro.

Saiba mais

Em ambos os casos, a mudança pode ser rápida e sua capacidade de responder rapidamente pode causar um grande impacto.

Em qualquer caso, pode ser desafiador manter um controle firme sobre sua base instalada. Com sistemas de produção em vários locais, os ativos industriais podem ter sido fornecidos por diversos fornecedores e mantidos por diferentes trabalhadores.

Talvez você não saiba que está faltando uma peça sobressalente crítica até que a produção pare, ou talvez essa peça específica não seja mais fabricada.  Quando você perde o controle dos sistemas e peças em suas instalações, enfrenta riscos como obsolescência, escassez de peças e lacunas de treinamento com o pessoal.

No entanto, ao usar o digital, você pode obter uma visão precisa de sua base instalada. Imagine não apenas saber o que você tem instalado, mas também como isso está mudando ao longo do tempo. Essas informações podem fornecer uma visão clara da base instalada e priorizar os riscos que representam o maior perigo para a produção. Também pode revelar riscos adicionais em outras áreas da empresa. Por exemplo, com essa visibilidade, você poderia avaliar os dispositivos em seus ativos mais críticos e considerar programas de treinamento para garantir que os trabalhadores tenham as habilidades adequadas para os ativos que devem manter e operar.

Por onde começar?

Pode ser desafiador saber por onde começar, quando há muitas oportunidades e, às vezes, muitas prioridades conflitantes. Focar nos ativos críticos em uma instalação pode ajudar a confirmar que seus recursos estão alocados adequadamente para manter a disponibilidade e a produção. 

Main Image

Comece sua jornada de negócios digitais com myRockwellAutomation.com.

Começar

Com visibilidade sobre sua base instalada, você saberá se há peças sobressalentes suficientes em seu inventário para garantir que possa substituir um dispositivo em caso de falha, reduzindo o risco de tempo de inatividade prolongado.

Outra oportunidade durante períodos incertos pode ser avaliar o risco de obsolescência em sua base instalada. Conhecer o status do ciclo de vida de seus dispositivos instalados, tanto da Rockwell Automation quanto de terceiros, pode fazer mais do que ajudar a planejar modernização. Quando a modernização pode não ser viável no curto prazo, essas informações podem ajudá-lo a determinar uma estratégia de suporte adequada para garantir que você tenha acesso a peças de reposição e ao conhecimento necessário para manter seus ativos.

Um terceiro uso para essas informações é o treinamento. Imagine não apenas ter acesso a insights e análise da base instalada, mas ser capaz de conectar sua base instalada diretamente aos seus programas de treinamento para verificar se sua equipe possui as habilidades necessárias para manter a produção. Com e-learning, My Equipment e a aplicação mais ampla de conjuntos de ferramentas digitais, essa conexão entre disciplinas se torna possível.

Mais flexível e produtivo por meio da tecnologia

Os conjuntos de ferramentas certos também podem tornar tarefas anteriormente manuais ou onerosas, como acabamos de descrever, mais automatizadas para ajudar você e sua equipe a serem mais produtivos.

Computador

Você está pronto para digitalizar seu programa de treinamento?

Encontre um curso de e-learning

O acesso aos dados e informações corretos, sejam eles insights da base instalada, programas de treinamento ou outros, está se tornando cada vez mais importante à medida que as empresas tentam se adaptar rapidamente às condições em constante mudança.

Com o acesso digital disponível a qualquer momento, você economiza um tempo crítico ao planejar uma resposta, tomar uma ação e se comunicar com suas partes interessadas. Com cronogramas de produção em rápida mudança, planejamento de demanda e impacto na cadeia de fornecimento, é mais importante do que nunca ter informações confiáveis disponíveis para ajudá-lo a tomar decisões e realizar ações sensíveis ao tempo.

De acordo com o relatório da ARC Strategies de julho de 2019, "Repensando a gestão de desempenho de ativos", a gestão de ativos bem-sucedida requer cooperação estreita entre as funções de manutenção, confiabilidade, engenharia de processos e operações em uma instalação industrial. Novas ferramentas digitalizadas podem ajudar a facilitar essa cooperação.

Se você está tendo dificuldades para se adaptar a mudanças rápidas ou não tem certeza de onde começar ou como usar novas tecnologias, considere o My Equipment e o e-learning como duas opções que fornecem acesso imediato, 24/7, a informações e conhecimento para ajudá-lo a melhorar sua agilidade organizacional.

Publicado 25 de maio de 2020
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
  5. Chevron LeftChevron Left Respondendo a mudanças e mantendo a agilidade com tecnologia digital
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.