Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Acompanhando o ritmo em um setor automotivo em evolução

Com as mudanças na indústria automotiva, ter as ferramentas certas ajuda você a manter o foco.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Robôs de solda em uma fabricação automotiva

Temos visto mudanças significativas na indústria automotiva nas últimas décadas. Em particular, o desenvolvimento de baterias para veículos elétricos e a infraestrutura de produção que permite o aumento da produção de veículos elétricos. No entanto, acompanhar esses desenvolvimentos, tendências e demandas dos consumidores requer agilidade e um sistema de produção Connected Enterprise®.

Colocar todas as peças no lugar para atender consistentemente às demandas e aos padrões de qualidade esperados de você pode ser um desafio.

Demandas do mercado e processos antigos

Em toda a indústria automotiva, estamos vendo que cumprir prazos apertados no mercado atual não é uma tarefa fácil, dada a idade dos equipamentos e um pessoal em constante mudança. Criar designs novos e inovadores requer tempo para acertar. E adicionar a produção de veículos elétricos à sua linha apenas traz mais mudanças ao processo.

Os equipamentos necessários e o processo envolvido na construção de veículos elétricos diferem dos veículos com motor de combustão padrão. Para incorporar essas mudanças, soluções para otimizar a eficiência em todo o ecossistema da produção podem ser úteis e uma parte integrante da automação de sua instalação.

Automação para maior eficiência

Há várias áreas fora da linha de montagem onde a automação pode ser implementada para melhorar a eficiência e acelerar a produção. Por exemplo, o design virtual e colaborativo permite que suas equipes trabalhem juntas, independentemente de onde estejam localizadas. O design do veículo não precisa estar vinculado a um local. Arquivos grandes e pesados não precisam ser enviados por e-mail de um lado para o outro. Um espaço virtual colaborativo permite maior criatividade e controle de versão.

Outra área que pode atrasar um processo é o comissionamento de novos equipamentos, que geralmente é feito no local, mas e se você pudesse fazer isso virtualmente também? Testar e comissionar novos equipamentos virtualmente e integrar o código necessário para executá-los em seu software antes mesmo de serem instalados em sua fábrica significa que você estará funcionando mais rapidamente.

A padronização acelera o tempo de lançamento no mercado

Cada design do veículo tem seu próprio conjunto de modelos e código para garantir que veículos idênticos em uma série saiam da linha de montagem a cada vez. Manter o controle dessas informações em um repositório acessível facilita garantir que todos tenham as mesmas informações.

Ter uma biblioteca de aplicativos, programação modular e código reutilizável, juntamente com modelos padronizados específicos para suas linhas de produção, significa que os processos podem continuar em movimento. Não há necessidade de continuar reescrevendo código ou criando modelos se você puder usar uma biblioteca verificada. Isso também facilita o trabalho entre as instalações e mantém a produção funcionando mesmo quando há menos trabalhadores disponíveis. As informações são acessíveis e os trabalhadores são treinados sobre como acessá-las e aplicá-las.

Construindo a ponte entre TI e TO

A inovação e a eficiência dos processos não acontecem por acaso. Elas exigem cooperação em toda a empresa. O novo software só funciona se os engenheiros de produção entenderem como usá-lo e integrá-lo ao processo. Mas, mesmo antes de chegar a esse ponto, você precisa entender seus processos existentes e onde há áreas que podem ser aprimoradas. Na Rockwell Automation, podemos ajudar você a obter esse entendimento. Com muitas décadas de experiência na indústria automotiva, estamos bem familiarizados com os processos envolvidos e entendemos os desafios que você enfrenta.

Para ajudar a TI e a TO a entenderem as complexidades de seus desafios e fornecer uma ponte entre as duas equipes, desenvolvemos a solução automotiva RapidLaunch. Ela pode sustentar a espinha dorsal de sua estratégia de digitalização e automação para acelerar o tempo de lançamento no mercado e reduzir obstáculos como lacunas de habilidades. A solução automotiva RapidLaunch é um padrão de controles automotivos globalmente aceito, escalável e multilíngue que auxilia você a melhorar os resultados.

Solução automotiva RapidLaunch

O negócio de projetar e construir carros para atender às demandas do mercado é menos complexo e mais eficiente com as ferramentas certas. Essa foi a força motriz por trás do nosso desenvolvimento do RapidLaunch. Queremos colocá-lo no banco do motorista com uma ferramenta que ajuda a otimizar os processos em toda a cadeia de produção.

Leia mais sobre isso em nosso eBook mais recente, encontrado na página RapidLaunch de nossa seção automotiva.

Solução automotiva RapidLaunch
Solução automotiva RapidLaunch
Solução automotiva RapidLaunch
Solução automotiva RapidLaunch, um padrão de controle automotivo escalável para desenvolver e implantar novas linhas de produção.
Saiba mais

Publicado 5 de agosto de 2024

Topics: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Transformação digital Automotivo e pneus

Drew Franklin
Drew Franklin
Gerente de Marketing Comercial, Rockwell Automation
Drew Franklin é Commercial Marketing Manager na Rockwell Automation, com sede em Birmingham, Alabama. Ele traz mais de treze anos de experiência em marketing e estratégia nos setores de energia, manufatura e tecnologia. Drew é formado em Relações Públicas pela University of Alabama e possui MBA pela University of Alabama-Birmingham.
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Acompanhe a indústria automotiva com o RapidLaunch
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.