Loading
Blog | Redes industriais
Recent ActivityRecent Activity

O 5G privado oferece operações sustentáveis e ágeis

O 5G privado industrial é um facilitador da transformação digital para a produção inteligente, ajudando a entregar resultados de negócios como sustentabilidade e agilidade

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Conceito de tecnologia de engenharia e indústria 4.0 de fábrica inteligente com gráfico de ícone mostrando sistema de automação usando robôs e máquinas automatizadas controladas por meio de rede.

EtherNet/IP está pronta para o 5G privado industrial

O 5G foi projetado do zero com ultra confiabilidade, baixa latência e uma ampla gama de opções de espectro em mente para atender aos exigentes requisitos da Internet das coisas industrial (IIoT) e da automação industrial. Com espectro de onda milimétrica (mmWave) e redes privadas, o 5G oferece esses benefícios para aplicações de controle padrão e de segurança com inúmeros sensores industriais, atuadores e controladores. O 5G oferece a promessa de ser uma tecnologia viável para aumentar e até substituir as conexões de rede industrial com fio tradicionais – uma mudança de jogo em termos de custo, flexibilidade, sustentabilidade e tempo de lançamento no mercado para operações industriais em todo o mundo!

As políticas de sustentabilidade estão se tornando cada vez mais importantes em todos os setores industriais. Adotar políticas mais sustentáveis é bom para os negócios. Os ativos industriais fixos conectados (skids, máquinas ou equipamentos) exigem uma infraestrutura com fio cara para novas instalações; o uso desse material afeta negativamente as iniciativas de sustentabilidade. Os ativos industriais fixos conectados também afetam a agilidade das operações industriais, impedindo a rápida adaptação para responder às condições dinâmicas do mercado. 

No entanto, toda a indústria de manufatura teve que reestruturar suas operações industriais para atender à demanda em mudança durante a pandemia global: mudar de refrigerante para desinfetante, de roupas para máscaras médicas ou de peças automotivas para ventiladores. A lição é que agilidade, eficiência, resiliência e sustentabilidade na produção inteligente é um imperativo nacional crítico!

Surge o 5G privado industrial, um facilitador da transformação digital na produção inteligente para ajudar a alcançar resultados de negócios como sustentabilidade e agilidade, apoiando casos de uso de aplicações essenciais:

  • As aplicações para trabalhadores conectados aumentam a visibilidade e a inteligência por meio de ferramentas digitais móveis, como análise, gêmeos digitais e realidade aumentada (AR).

  • As aplicações móveis de ativos aumentam a agilidade e a eficiência com veículos autônomos, como veículos guiados automatizados (AGVs) e robôs móveis autônomos (AMR).

  • As aplicações de ativos industriais fixos sem fio melhoram a sustentabilidade, reduzindo a necessidade de infraestrutura com fio para conectar equipamentos estáticos, equipamentos estáticos com peças giratórias (substituição de anel deslizante) e equipamentos nômades (operacional enquanto estático, fora de operação enquanto móvel). Os ativos industriais fixos sem fio também aumentam a agilidade, reduzindo o tempo para reestruturar as operações industriais para responder às condições de mercado em constante mudança.

O 5G privado industrial pode ajudar a viabilizar esses casos de uso de aplicações nas operações de fabricação e de processo?

Para responder a essa pergunta, a Rockwell Automation (líder do setor em automação industrial) colaborou com a Ericsson (líder do setor em infraestrutura de rede celular), a Qualcomm (líder do setor em dispositivos embarcados) e a Verizon (provedora líder de serviço de rede). A colaboração de pesquisa avaliou a tecnologia industrial de 5G privado com o EtherNet/IP™ da ODVA, que é a tecnologia principal de comunicações industriais usada pela Rockwell Automation. O principal objetivo de aprendizado era garantir que as redes EtherNet/IP estejam prontas para o 5G privado industrial e confirmar que o 5G privado industrial está pronto para aplicações EtherNet/IP exigentes.

A ilustração é uma representação simplificada do ambiente de teste desenvolvido. Ela representa um caso de uso de aplicação de ativos industriais fixos sem cabos, consistindo em:

  • Controle padrão e de segurança da Rockwell Automation. Um controlador de área com um controlador de segurança GuardLogix®. Doze áreas distribuídas com E/S padrão e de segurança FLEX 5000®, representando skids, máquinas ou equipamentos. Observe que o objetivo do controlador de segurança em cada área distribuída era coletar apenas dados de telemetria do ambiente de teste.

  • Infraestrutura de rede de acesso de rádio (RAN) da Ericsson. Composta por uma estação base mmWave usando 28 GHz (n261) e banda LTE 2 usando Release 15, e núcleo 5G privado (3GPP Release-15, não autônomo (NSA), no local).

  • Qualcomm MTP. Uma plataforma de teste móvel para coleta de dados e análise de fluxo de tráfego, usada como um adaptador industrial 5G para Ethernet, referida como equipamento do usuário (UE).

  • A liderança de pensamento da Verizon em inovação de comunicação em redes industriais com 5G foi uma contribuição importante para definir os requisitos, conjuntos de recursos-alvo e escopo do ambiente de teste, incluindo um roteiro de requisitos de validação futuros.
Redes industriais
Homem trabalhando com cabos de rede industrial
Capacidades
Redes industriais

Para que as fábricas se tornem orientadas por informações, elas precisam de uma base sólida composta por uma arquitetura de rede industrial. Saiba mais sobre nossas soluções de rede industrial seguras, confiáveis e robustas.

Saiba mais

Os testes foram realizados de acordo com um plano de teste bem estabelecido fornecido pela Rockwell Automation, com critérios rigorosos de sucesso de zero falhas. O plano delineou uma série de casos de teste para estabelecer conexões de E/S padrão e de segurança EtherNet/IP (CIP Safety™) confiáveis a partir do controlador de área GuardLogix à esquerda, com uma faixa de configurações de intervalo do pacote requisitado (RPI), sobre a RAN 5G para a E/S padrão e de segurança FLEX 5000 nas áreas 1–12 à direita. O RPI é a taxa na qual o controlador e a E/S trocam dados.

Os resultados bem-sucedidos dos testes demonstraram que o estado atual do 5G privado industrial (3GPP Release-15, NSA, local, espectro mmWave) apresenta latência e jitter suficientemente baixos para suportar configurações de RPI melhores do que as configurações padrão da Rockwell Automation para conexões de E/S padrão e de segurança EtherNet/IP. Essas configurações de RPI suportarão muitas aplicações industriais fixas não conectadas (skids, máquinas ou equipamentos) que utilizam comunicações de E/S padrão e de segurança EtherNet/IP.

Os resultados do objetivo de aprendizagem enfatizaram:

  • EtherNet/IP está pronta para o 5G privado industrial.

  • O estado atual do 5G privado industrial está pronto para aplicações de E/S padrão e de segurança EtherNet/IP.

  • O 5G privado industrial pode ajudar a viabilizar resultados de negócios, como maior sustentabilidade e agilidade aprimorada nas operações industriais.

A colaboração em pesquisa continuará. Há planos para avaliar a sincronização de tempo EtherNet/IP (CIP Sync™) e aplicações de movimento distribuído (CIP Motion™) sobre o 5G privado industrial autônomo (SA) do 3GPP Release 16. Os resultados de uma prova de conceito inicial em um protótipo de bancada de testes foram promissores.

Em resumo, graças à Rockwell Automation, Ericsson, Qualcomm Technologies Inc. e Verizon, podemos verificar que casos de teste reais de automação industrial habilitados para 5G funcionam conforme o prometido. As operações industriais podem, portanto, aproveitar o padrão 5G hoje para atender às suas necessidades de conectividade sem fio de alto desempenho e garantia de negócios à medida que evoluem para a produção inteligente.

Infográfico mostrando o chão de fábrica usando 5G privado em sua arquitetura de Internet das coisas industrial
 

Venha nos visitar no estande de Inovações no evento Automation Fair® deste ano!

 

Connected Enterprise, FLEX 5000, GuardLogix, Stratix e Rockwell Automation são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

CIP, CIP Safety, CIP Sync, CIP Motion e EtherNet/IP são marcas comerciais da ODVA, Inc.

 

Publicado 2 de novembro de 2022

Topics: Controle e automação industrial Integrated Architecture Transformação digital Produtos de rede industrial

Gregory Wilcox
Gregory Wilcox
Engenheiro de Aplicação Principal, Inovação e Tecnologia, Rockwell Automation
Gregory Wilcox é um líder de ideias com tecnologias de comunicação emergentes, Internet das coisas industrial, convergência de TI/TO e cibersegurança.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left O 5G privado oferece operações sustentáveis e ágeis
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.