Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Oleodutos: melhore o uso de energia e muito mais com o inversor de frequência certo

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Inspeção de tubulação no Outback australiano

Os benefícios relacionados ao uso de energia ao utilizar inversores de frequência (VFDs) em estações de bombeamento e compressor de tubulação são bem estabelecidos.

Os inversores de frequência fornecem o controle preciso necessário para aumentar ou diminuir o fluxo ao longo de uma tubulação. O resultado é maior eficiência e uso de energia do que uma partida de motor direta na linha, que requer o uso de válvulas de controle para gerenciar o fluxo.

No entanto, o que nem sempre está claro sobre os inversores de frequência são outros benefícios que podem ser obtidos com a escolha adequada. Nem todas as tecnologias de sistema de acionamento são iguais. E algumas podem ajudar você a alcançar economias de custo ainda maiores e um desempenho ainda melhor.

Com isso em mente, aqui estão três recursos principais a serem procurados em seu próximo VFD de bomba ou estação de compressor.

Sincronização

Um inversor de frequência que suporta transferência sincronizada permite que você inicie e controle vários motores de bomba usando apenas um inversor de frequência. Isso pode reduzir seus custos iniciais de capital e instalação em até 33% para um sistema de dois motores e até 60% para um sistema de quatro motores, em comparação com um sistema de múltiplos inversores de frequência.

Um sistema de acionamento que utiliza esse recurso também pode ajudar a reduzir seu maior custo operacional, o uso de energia. Primeiro, as perdas do inversor de frequência são reduzidas em comparação com um sistema de múltiplos inversores de frequência. Ele também permite que você leve um motor à mesma frequência da fonte de alimentação da rede elétrica e, em seguida, transfira o motor para essa fonte. Isso pode melhorar a eficiência geral do sistema e proporcionar economia de energia adicional.

Por fim, a transferência sincronizada permite que você inicie com menos impacto no sistema de energia, o que reduzirá ou eliminará os picos de consumo de energia, além de ajudar a prolongar a vida útil dos equipamentos e reduzir os custos de manutenção.

Integração aprimorada

Alguns inversores de frequência modernos têm recursos e funções de integração que facilitam a implementação, a operação e a manutenção.

Os perfis add-on (AOPs), por exemplo, podem simplificar a configuração e a integração ao organizar as informações do inversor de frequência e os parâmetros configuráveis para uma programação intuitiva. A configuração automática do dispositivo também pode simplificar a configuração quando você estiver implantando vários inversores de frequência ou se precisar substituir um inversor de frequência. Com esse recurso, as configurações do inversor de frequência são armazenadas em um controlador Logix e, em seguida, baixadas automaticamente para inversores de frequência novos ou de substituição quando o controlador os detecta. Isso pode ajudar a reduzir o trabalho de reprogramação demorado.

Visibilidade remota

Quando os inversores de frequência são conectados à rede de controle da tubulação usando a formatação correta, esses inversores de frequência podem fornecer dados de desempenho acionáveis de volta a uma sala de controle central. Isso ajuda os operadores a tomar decisões melhores.

Eles poderiam descobrir, por exemplo, que duas estações de bombeamento conectadas em zonas de utilidade de energia separadas têm taxas visivelmente diferentes. E eles poderiam então operar a estação de bombeamento com mais intensidade na zona que tem taxas mais baixas. Mesmo em uma única zona de utilidade, os operadores poderiam descobrir que seus custos de energia são significativamente mais baixos durante as horas fora de pico e, em seguida, ajustar as operações para capitalizar essa taxa mais baixa.

Os operadores também podem usar os dados acessados remotamente para monitorar e acompanhar a tendência do desempenho do processo e identificar possíveis necessidades de manutenção. Um operador que observa três bombas funcionando na mesma velocidade pode notar que uma bomba tem um torque de carga menor. Ele pode então enviar um técnico para investigar o problema.

Economias sobre economias

Os inversores de frequência trazem benefícios inerentes de desempenho e economia de custos para estações de bomba e compressor. Escolher um inversor de frequência com recursos de sincronização, integração e visibilidade remota levará seu desempenho e economia a um novo nível.

Não importa quais sejam as demandas da sua tubulação, há uma solução de inversor de frequência que é ideal para você.

Publicado 13 de abril de 2020

Topics: Petróleo e gás

Rick Paes
Rick Paes
Technical Consultant Oil and Gas Industry, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Oleodutos: melhore o uso de energia e muito mais com o inversor de frequência certo
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.