Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Avaliações de cibersegurança de TO - Qual é a opção ideal para você?

Como selecionar uma avaliação de cibersegurança de TO que se alinhe com suas metas de negócios.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Conceito de Indústria 4.0 e robótica. Engenheiros usam computadores portáteis para avaliação de cibersegurança, ferramentas de automação e braço robótico em uma instalação industrial.

A adoção da produção inteligente está se espalhando rapidamente. Com a introdução e a implementação de novas tecnologias, como inteligência artificial, aprendizado de máquina e Internet das coisas industrial, a tecnologia está levando a fabricação a um patamar inédito. No entanto, com o aumento da conectividade, vem também o aumento do risco cibernético. Os invasores estão evoluindo e avançando suas técnicas para se infiltrar em redes de TO e, de acordo com o Relatório do Estado da Produção Inteligente da Rockwell Automation, 71% de todos os ataques de ransomware em organizações industriais têm como alvo o setor de manufatura.

O cenário de ameaça em constante evolução exige que as organizações industriais implementem medidas de segurança robustas e avaliem adequadamente seus ambientes internos e externos por meio de avaliações abrangentes. Antes de realizar uma avaliação, é essencial entender o que é uma avaliação, os diferentes tipos disponíveis, os benefícios de cada uma e o valor e os resultados que elas proporcionam.

Você não pode proteger aquilo que não consegue ver. A falta de visibilidade é um desafio em todos os setores, especificamente na fabricação, pois muitas redes de TO estão repletas de equipamentos legados em várias redes segmentadas. As avaliações podem ajudar as organizações a obter insights cruciais sobre seus processos de manufatura, ativos conectados e os riscos cibernéticos relativos que eles representam. A visibilidade da rede ajuda a estabelecer a base para uma jornada bem-sucedida de cibersegurança de TO, que pode ajudar as indústrias a manter o tempo de atividade, reduzir riscos e proteger as operações.

O que é uma avaliação de cibersegurança?

Uma avaliação de cibersegurança é o processo de avaliar os controles de segurança para examinar a postura geral de segurança da organização. As avaliações podem incluir táticas como validação da preparação contra vulnerabilidades desconhecidas, vetores de ataque, etc., a fim de ajudar a rastrear falhas em sistemas, aplicações e redes, implementar controles defensivos e manter as políticas atualizadas. O objetivo geral das avaliações de cibersegurança é ajudar as organizações a entender os ativos presentes em seu ambiente de produção e as vulnerabilidades associadas. Uma avaliação cibernética serve como base para uma jornada de segurança de TO, criando visibilidade em toda a empresa.

As avaliações de cibersegurança podem variar em escopo dependendo dos objetivos da organização, de seu porte e dos padrões de conformidade aplicáveis. Definir antecipadamente os objetivos e requisitos da avaliação pode ajudar a escolher a opção mais adequada para a sua organização e a criar o roteiro cibernético mais apropriado, priorizando preocupações específicas e como resolvê-las.

Todas as avaliações, sejam elas de nível introdutório ou de escopo completo, avaliam as redes atuais, os ativos e as vulnerabilidades relacionadas. As avaliações também analisam a conformidade, identificam a superfície do ataque, avaliam a resiliência cibernética, apontam possíveis ameaças aos ativos, além de entender os comportamentos e a tolerância a riscos da organização. Embora seja possível realizar uma avaliação cibernética internamente, trabalhar com um terceiro como a Rockwell Automation permite que os fabricantes contem com a experiência de uma organização consolidada em automação industrial. Um terceiro também oferece uma perspectiva global, ajudando a proteger as operações conforme as exigências, regulamentações, requisitos e demandas de diferentes setores, com uma abordagem personalizada e voltada para a empresa.

Diferentes tipos de avaliações de cibersegurança

  1. Avaliação de vulnerabilidade – Um primeiro passo para entender as vulnerabilidades associadas aos ativos conectados. A avaliação de vulnerabilidade é um processo automatizado e de custo otimizado que é concluído com um escopo limitado para identificar anomalias/falhas de segurança presentes nos ativos. Essa avaliação estabelece a base para uma ação imediata para começar a proteger as redes de TO.
  2. Avaliação de risco – Um processo de mapeamento de riscos e ameaças às vulnerabilidades identificadas por meio de avaliações de penetração e vulnerabilidade. Uma avaliação de risco identifica os riscos para pessoas, processos e procedimentos em relação aos padrões do setor, como IEC62443 e Estrutura de cibersegurança NIST. Essa avaliação ajudará a verificar as medidas de segurança e a proteger os ambientes internos e externos contra ameaças. As avaliações de risco ajudarão as organizações a planejar medidas adicionais para aumentar as classificações gerais de segurança.
  3. Avaliação de risco de terceiros – Essas avaliações são usadas para quantificar os riscos associados que um fornecedor ou parceiro pode representar ao trazer equipamentos e soluções para o ambiente da fabricante.
  4. Teste de penetração – O teste de penetração é um método aprofundado de exploração de vulnerabilidades para testar a postura de segurança da organização sob a perspectiva de um invasor. É uma abordagem proativa para identificar lacunas e atender a exigências regulatórias e de conformidade. A conscientização sobre falhas de segurança permite que os fabricantes planejem e executem medidas corretivas, além de adotarem novos controles de segurança.
  5. Avaliação de prontidão para resposta a incidentes – Avalia como uma organização está preparada para combater um ataque cibernético e minimizar os danos. As avaliações de prontidão de resposta a incidentes são feitas por um terceiro para avaliar a preparação e as medidas de segurança da organização.
  6. Exercícios de bancada (TTX) – É uma avaliação teórica de cibersegurança destinada a avaliar como diferentes personas reagem dentro da organização e, mais especificamente, a equipe de segurança, diante de cibercriminosos. Os TTX são realizados com base em cenários realistas de risco e incidentes de segurança, permitindo que a organização desenvolva ou ajuste seus planos de resposta a incidentes e suas necessidades de treinamento.

Independentemente do ponto em que você se encontra na sua jornada de cibersegurança de TO, uma avaliação pode ajudar fabricantes a dar os próximos passos para proteger suas operações ou validar as medidas existentes frente às ameaças mais recentes. A Rockwell Automation tem as ferramentas e a experiência para identificar e executar uma avaliação de cibersegurança alinhada com o nível de tolerância a riscos e o orçamento de cada organização. A equipe de cibersegurança da Rockwell Automation está preparada para atender empresas em qualquer estágio, oferecendo suporte completo para todas as avaliações mencionadas acima. Entre em contato com um especialista em cibersegurança para saber mais sobre as avaliações de cibersegurança de TO e como escolher a opção ideal para você.

Fale conosco
Relatório do Estado da Produção Inteligente
Renderização 3D, fundo abstrato com linhas de neon azuis cor-de-rosa brilhantes em luz ultravioleta e luzes bokeh. Conceito de transferência de dados. Papel de parede futurista digital
Relatório
Relatório
Relatório do Estado da Produção Inteligente
Faça o download deste relatório gratuito para obter as pesquisas mais recentes sobre como os principais fabricantes estão aproveitando a tecnologia de produção inteligente e como você também pode.
Faça o download agora

Publicado 3 de maio de 2024

Topics: A cibersegurança Produção inteligente

Maria Else
Maria Else
Gerente Sênior de Produtos Globais, Serviços de Cibersegurança, Rockwell Automation
Maria ingressou na Rockwell Automation em 2009. Desde então, ela tem se concentrado principalmente em levar serviços e soluções de cibersegurança ao mercado como parte de nossa organização de Serviços de Ciclo de Vida. Maria é apaixonada por ajudar os clientes a alcançar seus objetivos e resultados desejados para um ambiente industrial mais seguro.
Inscreva-se

Inscreva-se no conteúdo da Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente em seu e-mail.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Avaliações de cibersegurança de TO - Qual é a opção ideal para você?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.