Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Transforme a manutenção em um motor de crescimento para OEMs

Reduza o tempo de parada não programada, fortaleça os relacionamentos com os clientes e gere mais valor a partir do desempenho da máquina além do primeiro dia

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Equipe de engenharia mecânica trabalhando em laboratório de tecnologia robótica para pesquisa e desenvolvimento para automação e robótica de manufatura.

Esta é a parte 4 de uma série de blog em 4 partes, onde analisamos como os OEMs podem transformar seus negócios em cada estágio do ciclo de vida da máquina.

Você colocou sua máquina em operação e seu cliente está funcionando. É um marco importante que foi alcançado, mas garantir o valor da máquina além do primeiro dia é crucial para oferecer valor a longo prazo e criar relacionamentos duradouros com os clientes – e as tendências atuais estão tornando isso ainda mais importante. Os fabricantes estão cada vez mais buscando seus parceiros OEM para defender o desempenho contínuo de suas operações. Isso significa que os OEMs precisam de melhor visibilidade de suas máquinas para que possam fornecer insights melhores e mais rápidos e reagir rapidamente para fornecer serviços essenciais.

Além disso, a pressão para atender às demandas em constante evolução dos clientes apresenta um dilema difícil – como os fabricantes de máquinas podem aproveitar as informações de que precisam para aprimorar suas máquinas depois que elas foram entregues ao cliente? É necessária uma tecnologia avançada para permitir a coleta segura de dados de desempenho operacional e usá-los para impulsionar melhorias no projeto. Isso permitiria que os OEMs fechassem o ciclo de inovação e aproveitassem os dados de desempenho do final do estágio para impulsionar melhorias que estejam prontas no início do próximo projeto.

Aproveite novas fontes de receita com um suporte mais inteligente de qualquer lugar

Gerenciar o suporte de todas as suas máquinas no campo pode ser uma tarefa cara e demorada. O problema pode ser agravado quando você envia máquinas para grandes distâncias ou para outros países. Mas agora um suporte mais inteligente pode estar a apenas alguns cliques de distância. A FactoryTalk® Remote Access™ solution ajuda você a dar suporte às suas máquinas sem precisar viajar para gerenciar, configurar e iniciar conexões seguras com equipamentos de automação. Você pode fornecer suporte à instalação, atualizações de programação, aplicações de reparo, serviços remotos e diagnóstico – diretamente de onde estiver. Isso permite eliminar os atrasos e a gestão de custos associados às viagens e, em vez disso, responder instantaneamente para reduzir o tempo de parada não programada e oferecer serviços com margens mais altas que fortalecem os relacionamentos com os clientes.

Aumente a eficiência com manutenção preditiva alimentada por IA

A Eficiência Geral do Equipamento (OEE) é um fator importante para o sucesso de seus clientes. É aqui que a IA Industrial pode fazer uma grande diferença. O FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ software é um aplicativo de supervisão de aprendizado de máquina que usa ativos existentes da fábrica, como inversores de frequência, como sensores para monitorar a integridade de bombas, ventiladores e sopradores. Ele permite que os OEMs prevejam falhas, reduzam o tempo de parada não programada e ofereçam um serviço mais inteligente e proativo por meio de monitoração contínua baseada em condições.

Usando o FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® software, você pode incorporar aprendizado de máquina diretamente na camada de controle, permitindo que os equipamentos se adaptem continuamente às condições em mudança, detectem anomalias em tempo real e mantenham o mais alto desempenho com supervisão manual mínima. Ele monitora continuamente as operações e permite a aplicação de conceitos de aprendizado de máquina para antecipar problemas de qualidade do produto e ajudar a proteger a integridade do processo – tudo isso sem ter que desenvolver, validar ou manter algoritmos internos.

O FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ software

se baseia nessa base usando inspeção visual avançada para detectar automaticamente problemas de qualidade, desgaste de componentes e desvios de processo, para reduzir a dependência de verificações manuais e acelerar a análise da causa raiz. Essa tecnologia de aprendizado de máquina configurável possibilita simplificar os fluxos de trabalho de inspeção e sinalizar anomalias difíceis de categorizar.

Juntas, essas tecnologias capacitam os OEMs a aumentar a disponibilidade, estender a vida útil dos ativos e fortalecer os relacionamentos de longo prazo com os clientes por meio de uma manutenção mais inteligente e proativa.

Estenda o valor da máquina com flexibilidade a longo prazo

As arquiteturas de controle unificadas eliminam a complexidade ao consolidar robôs, tecnologias de carrinho independentes e sistemas de segurança em uma única plataforma, criando uma arquitetura de máquina mais flexível e pronta para o futuro. Ao executar todos os elementos de movimento e robótica por meio de um ambiente de controle comum, os OEMs podem simplificar a manutenção, padronizar a engenharia e melhorar o suporte do sistema a longo prazo. Essa integração também aprimora a flexibilidade, permitindo que as máquinas se adaptem rapidamente a novos produtos, layouts ou requisitos de desempenho por meio de alterações de software em vez de redesenho de hardware, estendendo o valor do ciclo de vida da máquina e reduzindo a complexidade e o custo.

Termine forte e feche o ciclo da inovação

Para que os OEMs se diferenciem e permaneçam resilientes em um mercado em evolução, a fase final do ciclo de vida da máquina é fundamental. Um processo de aprimoramento e manutenção mais inteligente apresenta uma oportunidade para os OEMs desbloquearem novas fontes de receita, criarem relacionamentos duradouros com os clientes e melhorarem continuamente seus projetos para ajudá-los a conquistar negócios futuros. Ao aproveitar ferramentas avançadas que permitem suporte remoto, manutenção preditiva e insights de desempenho em tempo real, os OEMs podem garantir que suas máquinas ofereçam o máximo valor muito depois do primeiro dia. Esses recursos não apenas fortalecem a confiança do cliente, mas também capacitam os OEMs a inovar mais rapidamente e se manterem à frente das demandas do mercado em constante mudança.Pronto para discutir como uma abordagem mais inteligente para a manutenção pode fortalecer suas máquinas e seu resultado final? Entre em contato com um especialista da Rockwell Automation para conversar mais.

Soluções para OEMs e fabricantes de máquinas
Soluções para OEMs e fabricantes de máquinas
Soluções para OEMs e fabricantes de máquinas
A Rockwell Automation capacita os OEMs com soluções de máquinas inteligentes para otimizar a eficiência, a flexibilidade e a inovação orientada por dados.
Saiba mais

Publicado 30 de abril de 2026

Topics: Acelere a transformação digital Solutions for OEMs

Sebastian Bicelli
Sebastian Bicelli
Líder global de estratégia e marketing de OEM, Rockwell Automation
Sebastian Bicelli é o líder global de estratégia e marketing de OEM na Rockwell Automation. Com experiência em automação industrial e uma carreira que abrange gestão de produto, funções técnicas e de marketing em ambientes industriais B2B, ele impulsiona estratégias de marketing globais para OEMs. Seu foco está em traduzir a percepção do cliente, a estratégia de portfólio e a experiência industrial em abordagens eficazes de marketing e go‑to‑market que possibilitam crescimento escalável, expansão de mercado e resultados diferenciados em ecossistemas de automação modernos.
Conectar:
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Impulsione a inovação na fase de manutenção e aprimoramento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.