Seu sistema IHM/SCADA existente continua a executar operações críticas, mas novos requisitos estão surgindo. Você pode precisar de relatórios mais detalhados, coleta de dados de borda, conectividade de terceiros, suporte remoto ou dados para análise de empresa. O FactoryTalk® Optix™ pode adicionar esses recursos ao seu sistema atual, ajudando você a modernizar sem substituir o que já funciona.
FactoryTalk® View SE + FactoryTalk Optix
O FactoryTalk View SE continua sendo uma base comprovada para aplicações IHM/SCADA em grande escala, sistemas PlantPAx® e arquiteturas integradas baseadas em Windows. Para muitas organizações, ele continua sendo a plataforma certa para visualização de supervisão, alarmes, controle em todo o sistema e interação do operador.
À medida que as equipes de operações buscam fazer mais com os dados já disponíveis em seus sistemas, o FactoryTalk Optix pode ser adicionado junto com o FactoryTalk View SE para oferecer suporte a novos casos de uso de digitalização, relatórios, borda e conectividade. Isso permite que os usuários estendam uma implantação existente do FactoryTalk View SE sem alterar o sistema de supervisão principal ou interromper os fluxos de trabalho estabelecidos do operador.
Por exemplo, o FactoryTalk Optix pode ser usado para criar relatórios em PDF, criar painéis a partir de dados em tempo real ou históricos, conectar-se a bancos de dados locais ou remotos usando ODBC e compartilhar informações com sistemas de nível superior. Ele também pode ajudar a introduzir recursos de borda por meio de implantações escaláveis que usam protocolos como MQTT, ao mesmo tempo em que oferece suporte à contextualização de dados por meio de modelagem de informações OPC UA.
O FactoryTalk Optix também pode ampliar as opções de conectividade ao oferecer suporte à comunicação de dispositivo de terceiros por meio de drivers incorporados para protocolos comuns de automação industrial, incluindo Modbus, Siemens, Mitsubishi, Omron, Beckhoff e CODESYS. Quando o suporte remoto for necessário, a integração com o FactoryTalk® Remote Access™ pode ajudar a fornecer uma maneira segura de manter projetos, localizar falhas em sistemas e dar suporte a dispositivos remotamente.
Dessa forma, o FactoryTalk Optix não substitui o valor do FactoryTalk View SE. Em vez disso, ele oferece aos fabricantes de máquinas, integradores de sistemas e usuários finais uma maneira prática de adicionar novos recursos de relatórios, borda, conectividade e acesso remoto em torno de um investimento existente em IHM/SCADA.
Saiba mais sobre como o FactoryTalk Optix pode estender o FactoryTalk View SE na Knowledgebase da Rockwell Automation (é necessário fazer login e ter acesso ao TechConnect℠).
PlantPAx + FactoryTalk Optix
O PlantPAx continua a fornecer uma plataforma SDCD integrada e comprovada para aplicações de processo, combinando arquitetura de sistema escalável, estratégias de processo baseadas em controlador e uma experiência consistente do operador. À medida que os sistemas de processo se expandem com novos skids, equipamentos ou operações de unidade, as aplicações podem se beneficiar da adição de uma interface do operador local mais próxima do processo, mantendo o alinhamento com o sistema PlantPAx mais amplo.
A partir da versão 5.40 do PlantPAx, o OptixPanel™ ou um IPC ASEM™ 6300 com FactoryTalk Optix Runtime pode ser adicionado como uma interface do operador de campo conectada dentro de um sistema PlantPAx. Isso oferece aos usuários uma opção personalizada para visualização local e interação no nível do equipamento, preservando a arquitetura do PlantPAx e o ambiente de operação de supervisão.
O FactoryTalk Optix também pode aproveitar faceplates de operador aprimorados e objetos de processo comuns da Rockwell Automation Library of Process Objects, ajudando a criar uma experiência mais consistente para operadores que precisam de interações simplificadas no skid, equipamento ou nível de campo.
Dessa forma, o FactoryTalk Optix complementa o PlantPAx ao estender a visualização para aplicações de painel de campo locais sem alterar o papel do PlantPAx como o sistema de controle de processo principal.
Saiba mais sobre o uso de FactoryTalk Optix com PlantPAx e a Rockwell Automation Library of Process Objects.
PanelView™ Plus + FactoryTalk Optix
O PanelView Plus continua sendo uma interface do operador confiável, fácil de usar e amplamente implantada para muitos fabricantes de máquinas e usuários finais. Em muitas aplicações, ele permanece um terminal confiável e completo que pode continuar a atender à experiência do operador por muitos anos. A Rockwell Automation também está ajudando a garantir a longevidade dessa plataforma com o lançamento planejado da série PanelView Pro como uma migração de toque leve sem exigir um utilitário de conversão. À medida que os requisitos evoluem, no entanto, você pode precisar adicionar recursos como armazenar dados localmente e compartilhá-los com sistemas de nível superior, suportar painéis ou relatórios, ou habilitar manutenção remota e localização de falhas.
Uma maneira de custo otimizado de atender a esses novos requisitos é adicionar um dispositivo de borda sem interface gráfica executando o FactoryTalk Optix ao lado do terminal do operador existente. O OptixEdge™ é um dispositivo de borda compacto e autônomo com direito incorporado ao FactoryTalk Optix Runtime, facilitando a coleta, análise, armazenamento e compartilhamento de dados da máquina, mantendo o PanelView Plus existente no local. Para sistemas baseados em Logix, o Embedded Edge Compute oferece uma opção baseada em chassi que aproxima recursos semelhantes de coleta e processamento de dados de borda do sistema de controle, também com direito incorporado ao FactoryTalk Optix Runtime. Com qualquer uma das abordagens, fabricantes de máquinas e usuários finais podem adicionar recursos modernos de borda, conectividade e gerenciamento de dados às implantações existentes sem alterar a interface do operador ou interromper significativamente os fluxos de trabalho do operador, ou realizar uma substituição completa.
O OptixEdge e o Embedded Edge Compute também podem oferecer suporte ao FactoryTalk Remote Access, ajudando a fornecer uma opção segura para suporte remoto, manutenção, atualizações e localização de falhas quando esses recursos forem necessários.
Saiba mais sobre OptixEdge e Embedded Edge Compute.