Loading
Blog | Automação industrial & controle
Recent ActivityRecent Activity

Escalabilidade facilitada com o SDK do Logix Designer

Trazendo práticas de engenharia de software para automatizar fluxos de trabalho no chão de fábrica

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Três colegas de trabalho profissionais estão olhando para uma tela de computador

A combinação do Logix Designer Software Development Kit (SDK) com o Studio 5000 Logix Designer® permite que os usuários automatizem muitas funções de interface do usuário. O Logix Designer SDK desbloqueia o potencial de eficiência que antes era limitado por fluxos de trabalho manuais, resultando em esforços de mão de obra reduzidos, ao mesmo tempo em que melhora a velocidade de projeto, teste e implantação. Isso inclui operações de sistema de arquivos suportadas, recursos de armazenamento e carregamento de cartão SD, alterações de configuração do controlador e alteração de valores de tag online e offline. Dê uma olhada mais de perto em um caso de uso que se beneficia do uso do Logix Designer SDK.

CenárioUm engenheiro está liderando um projeto de melhoria para realizar uma atualização de controlador em toda a área de sua instalação. A área contém 30 células, cada uma com seis controladores Logix diferentes. A nova base instalada apresentará processadores ControlLogix® 5580 na revisão principal 35. Uma cópia do projeto atualizado deve ser armazenada em todos os seus cartões SD. Os controladores também devem ser configurados para o modo Remote Run, na ordem correta, para evitar desarmes de intertravamento.

O desafio

Essa migração é simples de ser realizada em um controlador, mas em escala, pode levar muito tempo. Erros humanos podem ser introduzidos ao baixar o arquivo de projeto errado, esquecer de carregar o projeto no cartão SD ou habilitar o modo Remote Run na sequência incorreta.

A solução Logix Designer SDK

Diagrama mostrando o tempo gasto para realizar o upgrade de célula com fluxos de trabalho tradicionais no lado esquerdo e o tempo gasto para realizar um upgrade usando o SDK do Logix Designer no lado direito

(Left, manual)

(Right, roteirizado)

Studio 5000 Logix Designer
homem de óculos olhando para a tela de um computador e digitando no teclado
Studio 5000 Logix Designer

O Studio 5000 Logix Designer® oferece suporte à produtividade enquanto configura, programa e mantém os dispositivos em seu sistema de controle de forma integrada. 

Saiba mais

Figura 1

(Esquerda, Manual): Tempo gasto realizando o upgrade da célula com fluxos de trabalho tradicionais. X representa configurações incorretas resultantes de error humano.
(Direita, com script): Tempo gasto realizando um upgrade usando o SDK do Logix Designer, incluindo um investimento de tempo inicial para criar um script.

A Figura 1 ilustra a economia de tempo do cenário de exemplo. Com seis controladores, o engenheiro economiza 50 minutos aproveitando o SDK do Logix Designer (estimado em 20 minutos por atualização por controlador). O engenheiro também evita ter que corrigir dois errors em seu trabalho, por exemplo, baixar o arquivo de projeto errado para o controlador.

Embora seis controladores possam parecer poucos, a economia de tempo agora é multiplicada para todas as 30 células. A mão de obra total seria de 140 × 30, totalizando 4200 minutos usando a interface do usuário tradicional do Studio 5000 Logix Designer. A mão de obra agora está limitada ao investimento inicial de 90 minutos para criar o script, pois ele pode ser executado da mesma forma em cada célula.

Observação: Os resultados variarão dependendo da complexidade e da escala das operações a serem realizadas.

O resultado

Ao criar um script que itera por uma lista de controladores e executa todas as operações necessárias, o investimento de tempo inicial pode ser maior, mas depois proporciona uma economia de tempo significativa. Além disso, o Logix Designer SDK oferece consistência ao limitar o error humano à programação inicial do script, em vez de instâncias de ação individuais. O verdadeiro poder do Logix Designer SDK é dimensionar esses benefícios em dezenas ou centenas de controladores, onde o script pode ser reutilizado. O retorno do investimento para uma pequena quantidade de codificação inicial é evidente imediatamente.

Este caso de uso demonstra como o Logix Designer SDK traz uma prática popular de engenharia de software para a automação industrial. As tarefas de configuração do software Studio 5000 Logix Designer são tradicionalmente realizadas manualmente. As ferramentas disponíveis no Logix Designer SDK oferecem ao usuário possibilidades e recursos para transformar tarefas manuais e repetitivas em fluxos de trabalho automatizados, com o uso da Interface de Programação de Aplicações (API) do software. Como este caso de uso mostrou, a economia de tempo foi imediata e vasta. As funções do Logix Designer SDK, como código de exemplo, bibliotecas padrão, documentação e ferramentas de depuração, estão disponíveis para ajudar programadores iniciantes a levar a funcionalidade do Studio 5000 Logix Designer para o próximo nível.

Publicado 4 de agosto de 2023

Topics: Integrated Architecture Software Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Escalabilidade facilitada com o SDK do Logix Designer
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.