Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Escalando a montanha da produção inteligente

Uma diretriz passo a passo para a adoção de ferramentas de produção inteligente, aumentando a eficiência e unificando sistemas para uma jornada de transformação digital com menos obstáculos.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
imagem de redemoinho digital

Adotar novas tecnologias na fabricação é muito parecido com subir uma montanha, pois exige estratégia, cadência e o equipamento certo. Apressar-se sem o suporte adequado pode sobrecarregar seus sistemas e seu pessoal. No entanto, com planejamento cuidadoso e escolha oportuna de tecnologias, a escalada se torna gerenciável e recompensadora.

Há muitos caminhos para a excelência digital. A integração de novas tecnologias pode aumentar significativamente a produtividade e a eficiência, mas mesmo as implementações mais tranquilas podem ter seus desafios. Ao longo de décadas de experiência trabalhando com os clientes, aprendemos a importância de adotar uma abordagem cautelosa em relação à mudança para evitar interrupções desnecessárias. Aqui, definiremos uma maneira de abordar a transformação digital.

Comece a escalada ao estabelecer a base

Para muitos fabricantes, a monitoração da produção em tempo real é um ponto de partida simples para a transformação digital. Monitorar a produção aumenta a visibilidade e capacita sua equipe a gerenciar o desempenho de forma proativa, sem reformular os fluxos de trabalho existentes.

Ao consolidar os dados das máquinas e do sistema em um único painel, a monitoração da produção elimina silos e simplifica a tomada de decisões. Ela equipa sua equipe com principais indicadores de desempenho e insights viáveis, do chão de fábrica à diretoria executiva.

Com o mínimo de investimento em tempo, orçamento e esforço, a monitoração em tempo real pode fornecer valor imediato, por isso, é o primeiro passo ideal em sua jornada digital.

Suba mais alto ao expandir os recursos

Embora a monitoração da produção seja uma base sólida, ela é apenas o começo. Para alcançar novos patamares de eficiência, os fabricantes podem implementar sistemas que ofereçam controle e visão mais amplos entre as operações.

Um sistema de execução de manufatura moderno é um exemplo excelente. Ao automatizar tarefas de rotina, um sistema de execução de manufatura reduz erros, corta custos e aumenta o lucro. Ele também fornece visibilidade, comunicação e rastreabilidade de ponta a ponta ao longo de todo o ciclo de vida da produção.

A integração do sistema de execução de manufatura com um sistema robusto de planejamento de recursos empresariais (ERP) aprimora ainda mais a supervisão operacional. As ferramentas de ERP ajudam a simplificar a conformidade, gerenciar riscos e alinhar estratégias financeiras, operacionais e de TI em um só lugar.

A verdadeira força está na integração desses sistemas. Quando o sistema de execução de manufatura, o ERP e outras ferramentas trabalham em harmonia, os fabricantes podem obter resultados transformadores.

Alcançando o topo ao explorar todo o potencial

Mesmo com uma plataforma unificada, ainda há espaço para aprimorar suas operações. As ferramentas inteligentes da atualidade não apenas otimizam, mas também redefinem o que é possível.

O módulo Automação e Orquestração do Sistema de Execução de Manufatura Plex utiliza tecnologia de ponta para conectar máquinas e fornecer transparência e controle sem precedentes. Com integração intuitiva de baixo código, sua equipe pode personalizar fluxos de trabalho e implementar automação integrada em todo o chão de fábrica.

Prepare-se para sua escalada digital

De acordo com nosso 10.º relatório anual sobre o estado da produção inteligente, muitos fabricantes têm a percepção de que estão ficando tecnologicamente para trás em comparação com o ano passado. Se você está explorando novas soluções, mas não tem certeza sobre o caminho a seguir, não está sozinho.

Não importa se você está apenas começando sua jornada de produção inteligente ou buscando soluções integradas avançadas. Gostaríamos de ajudar! Confira nossa biblioteca de estudos de caso e veja como ajudamos empresas como a sua a assumir projetos para avançar na jornada de transformação digital.

Esta publicação do blog é uma reprodução do original disponível no site da Plex. Para acessar a versão original, clique aqui: https://plex.rockwellautomation.com/en-us/blog/you-cant-climb-whole-mountain-once.html

Publicado 23 de setembro de 2025

Topics: Acelere a transformação digital Plex ERP Plex MES Plex Production Monitoring

Michael Hart
Michael Hart
Chefe de Estratégia e Crescimento do Setor, Rockwell Automation
Michael Hart é um executivo de produtos SaaS com um histórico de expansão de tecnologia e condução de transformação digital. Na Rockwell Automation, ele lidera a Estratégia e Crescimento do Setor para o portfólio de sistema de execução de manufatura, ajudando os fabricantes a desbloquear agilidade e valor por meio de soluções nativas em nuvem, orientadas por IA e edge-to-cloud.
Conectar:
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por:
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Escalando a montanha da produção inteligente
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.