Loading
Blog | petróleo e gás
Recent ActivityRecent Activity

Reimaginando o processo de desenvolvimento de FPSO

Adote um novo modelo de parceria e veja os benefícios de uma abordagem holística em todo o ciclo de vida da embarcação.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Foto da parte da popa do navio FPSO com convés de helicóptero, bote salva-vidas e sala de controle em campo petrolífero offshore

Jamais teria imaginado, há apenas alguns anos, quão rapidamente as novas tecnologias impactariam todo o ciclo de vida do processo de desenvolvimento de embarcações FPSO. Desde a conectividade integrada entre sistemas, acesso a dados de desempenho e diagnóstico e cibersegurança robusta, o ritmo da mudança pode ser disruptivo às vezes. Com o avanço das tecnologias digitais e seu aumento de sofisticação, uma nova embarcação FPSO está em ascensão – uma embarcação conectada. O processo tradicional de criação de embarcações FPSO não se alinha com o que as embarcações conectadas e todas as embarcações de produção no futuro precisam para prosperar. Elas devem ter a flexibilidade para acompanhar a tecnologia em constante mudança e como ela é aplicada e integrada. As tecnologias digitais estão aprimorando as FPSOs e nos forçam a repensar o projeto da embarcação.

Como fazer melhor

A abordagem tradicional de projetar ou modernizar embarcações FPSO se concentra apenas em metas de curto prazo e não leva em consideração a eficácia e o desempenho a longo prazo. Não me entenda mal, alguns componentes críticos ainda devem ser selecionados com a abordagem tradicional, mas, em geral, as necessidades de longo prazo da embarcação não são levadas em consideração. Os tomadores de decisão tendem a se concentrar nas opções de menor custo inicialmente, em vez do que beneficiará a embarcação ao longo de seu ciclo de vida. Além disso, as metodologias antigas de execução do projeto tendem a prender um proprietário/projetista a tecnologias específicas, não permitindo que a embarcação avance junto com o progresso da nova tecnologia. Para proteger o futuro a longo prazo de uma embarcação, é necessária uma nova abordagem.

Petróleo e gás
Plataforma remota de cabeça de poço de petróleo e gás offshore com fundo de mar e céu azul. Que produz gases brutos e petróleo bruto, que são então enviados para uma instalação central de processamento distante. Indústria de petróleo e gás.
Petróleo e gás

Temos os recursos de petróleo e gás, o conhecimento da indústria e a experiência para ajudar você a permanecer competitivo em um cenário em constante mudança.

Saiba mais
Dois botões retangulares azuis e três cinzas dispostos horizontalmente com texto preto. Texto descritivo acima e abaixo.

Um VADP abrange não apenas o escopo típico de MAC, mas também todo o ciclo de vida de uma embarcação – desde a concepção até a aposentadoria.

Sim, é hora de mudar

Um VADP (parceiro de automação e digitalização de embarcações) pode ser novidade para muitas pessoas. O papel de um VADP é assumir a responsabilidade pela automação, controle, segurança e processos digitais de uma embarcação flutuante em cada etapa do processo de projeto e ciclo de vida da FPSO. O papel do VADP incorpora o papel do MAC nesse processo. A abordagem equilibra o grande investimento inicial com uma abordagem flexível e de custo otimizado para as operações de uma embarcação durante sua vida útil na água. Empresas em todo o mundo já estão adotando esse conceito. Padronizar uma tecnologia de controle ajuda a reduzir o treinamento, simplificar a manutenção e a gestão de peças, e criar abordagens comuns para TI e segurança. Essa abordagem também está alinhada com os protocolos de COVID e ambientais, o que é fundamental no mundo de hoje.

Criando uma conexão perfeita

O VADP certo padroniza o controle na embarcação, permitindo que os sistemas se comuniquem perfeitamente entre si. Isso reduz o treinamento do pessoal, peças extras e riscos de segurança. Essa parceria também permite flexibilidade com arquitetura e tecnologias específicas de fornecedor, possibilitando crescimento e inovação. Ferramentas para otimização e predição de desempenho podem ajudar a antecipar problemas de tempo de parada. A conectividade remota ajuda a monitorar embarcações à distância, permitindo o conforto de ter controle sobre a embarcação mesmo que ela esteja a milhares de quilômetros de distância no mar. Um bom VADP também reduz o número de pessoal e viagens a uma embarcação, economizando tempo e dinheiro, além de ajudar a reduzir riscos e emissões de GEE.

Veja como funciona uma embarcação conectada.

Mudando para melhor

Os tempos mudam e as tecnologias também. Como dizem, é hora de deixar o antigo de lado e abraçar o novo. O VADP certo ajudará você a se manter atualizado e ser flexível com a tecnologia. O sucesso a longo prazo é, como todos sabemos, o objetivo final e agora é mais fácil alcançá-lo. Embora a mudança possa ser avassaladora, a criação de uma embarcação totalmente conectada ajuda a garantir estabilidade e tranquilidade. Os tempos mudam e a tecnologia evolui; com essa abordagem holística, sua embarcação pode mudar com eles para ajudar a fornecer valor a longo prazo a um custo reduzido.

Saiba mais sobre a embarcação conectada.

Publicado 5 de agosto de 2022

Topics: Excelência operacional Petróleo e gás Offshore

Greg Trostel
Greg Trostel
Global Business Development Manager, Rockwell Automation
Greg has over 30 years of experience in the energy industries. His career began at MW Kellogg/KBR in engineering & sales and includes significant software experience with Aspen, AVEVA & Meridium. He has a Chemical Engineering degree from Texas A&M, and an MBA from U of H.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Reimaginando o processo de desenvolvimento de FPSO
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.