Loading
Interativo | Óleo e gás

FPSOs: a visão para o futuro é conectada

Agende uma consultoria

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uma embarcação FPSO em funcionamento com um petroleiro conectado e transferindo petróleo, situada em alto-mar com um helicóptero se aproximando do heliponto.
Petróleo e gás
    • Processamento do gás
    • Processamento do gás
    • Gás natural liquefeito
    • Gás natural liquefeito
    • Offshore
    • Offshore
    • Em terra
    • Em terra
    • Automação de transporte e dutos
    • Automação de transporte e dutos
    • Refino e químico
    • Refino e químico
  • Sustentabilidade
  • Offshore
  • Em terra
  • Automação de transporte e dutos
  • Refino e químico

Nossa visão para o futuro é agora! Pegue as mais recentes tecnologias digitais, adicione um parceiro comprovado para lidar com as complexidades e comece a ver os benefícios de uma estratégia de embarcação conectada em toda a sua frota.

Faça o tour interativo!

Se você tiver alguma dúvida, iniciamos uma lista de perguntas frequentes

Interaja com o navio conectado

Conheça novas formas de reduzir riscos e melhorar a eficiência operacional geral.

Nova experiência interativa em breve

Lista de perguntas frequentes

Há muito a ganhar ao adotar tecnologias digitais e conectar sua frota de produção flutuante a pessoas e dados que tornam as operações de FPSO mais eficientes. O interativo acima mostra alguns dos benefícios. Ele também ajuda você a entender como é essa visão futura e o que você precisa para torná-la realidade.

Vamos analisar algumas perguntas comuns que você pode ter.

O que é um vaso conectado?

Dividimos isso em quatro pilares.

  1. Módulos conectados – a especificação e aplicação de sistemas padrão em todos os módulos fornecidos e com conectividade comprovada aos principais sistemas da embarcação
  2. Produção conectada – permite visibilidade e soluções para garantia de fluxo através do sistema, desde o reservatório até os módulos de produção, mas falaremos mais sobre isso depois
  3. Conectando pessoas – o uso das tecnologias e fluxos de trabalho mais recentes para conectar seu pessoal de operações às informações e à experiência conforme necessário
  4. Centro de operações terrestres conectado – fornece um local terrestre para operações coordenadas durante todo o ciclo de vida da embarcação, permitindo que especialistas internos e externos colaborem em um ambiente totalmente digital
Um navio conectado parece ótimo, mas como isso me ajuda a alcançar o first oil mais rapidamente?

Um navio conectado utiliza a mais recente tecnologia digital para ajudar a maximizar a produção; utiliza o centro de operações em terra para se conectar ao suporte de experiência (onde quer que estejam) e identifica áreas para utilizar operações autônomas. E, ao utilizar um OEM MAC, pode ajudar a reduzir o risco de gestão de interface, facilitar a integração do sistema e otimizar o comissionamento. Uma melhor execução do projeto usando os métodos mencionados acima pode acelerar o tempo até o primeiro óleo.

Qual é a diferença entre um MAC e um OEM MAC?

Um MAC é um Principal prestador de serviços de automação. Um OEM MAC define os padrões de tecnologia usados pelos fabricantes de skids e, em seguida, coordena esses módulos OEM e os integra ao sistema principal da embarcação, reduzindo riscos e dores de cabeça de integração, além de ajudar a manter o cronograma do projeto… no prazo. Imagine isso! Veja tudo se unir na interface interativa acima.

Por que preciso de um parceiro para gerenciar minhas embarcações de produção, armazenamento e transferência flutuantes ao longo de seu ciclo de vida?

O quê? Você acha que pode fazer isso sozinho... no próximo ano... daqui a cinco anos... daqui a 25 anos? No caso de uma FPSO, um parceiro (como um parceiro de automação e transformação digital de embarcações) pode ajudar durante todo o ciclo de vida da embarcação. Isso inclui durante a fase conceitual, estudos de FEED, engajamento de EPC ou até mesmo assumindo as fases de comissionamento, partida e operação. Quando você observa como pode se beneficiar e o que pode economizar, a lâmpada se acende e brilha! Saiba mais na interativa.

Você fala sobre um parceiro de automação e transformação digital de embarcações. O que é isso?

É como o molho secreto, o ingrediente secreto que torna um prato de alimentos tão popular. Um VADP (como às vezes é chamado, porque quem não gosta de um acrônimo?!) assume o papel do MAC tradicional e expande o escopo. Isso pode ter um enorme impacto positivo no ciclo de vida operacional de um FPSO porque começa antes mesmo de o navio estar à tona. Ele reduz o risco do projeto e prepara o navio para o sucesso por meio de sua operação estendida. Mergulhe no interativo para saber mais e ver exemplos.

Por que é importante integrar de forma mais avançada os skids de processo?

Isso foi abordado em uma pergunta anterior. Acreditamos que isso é importante porque muito tempo é usado desnecessariamente, e no momento mais crítico no estaleiro, quando os atrasos custam mais. Simplifique e melhore a integração das dezenas de skids em sua embarcação e você manterá seu projeto no caminho certo, chegando ao tão importante primeiro óleo muito mais rápido. Cha-ching!.

Produção conectada – conectada a quê?

Que tal conectado a tudo? Quando falamos de uma plataforma para soluções automatizadas, estamos perto! O ConnectedProductionTM é essa plataforma, construída com tecnologia aberta que sustenta a nova geração de soluções autonômicas, automatizadas e conectadas da Sensia. Ela conecta tudo a tudo, ajudando a tornar a transformação digital uma realidade. E mencionamos que é escalável? Ela permite reunir dados confiáveis e significativos nos quais você pode confiar dentro do seu próprio ecossistema, no ritmo que atenda às suas necessidades. Perfeito para um FPSO!

As pessoas não estão sempre conectadas agora que têm smartphones?

Os smartphones são ótimos, e dispositivos inteligentes como tablets estão sendo usados em FPSOs e outras embarcações de produção flutuantes. A necessidade de ter dado em tempo real disponível para os operadores é real. Mas e se as pessoas a bordo de um FPSO precisarem de ajuda de um especialista que não está a bordo, como um engenheiro de um OEM? Conectar facilmente os dois pode economizar horas ou talvez dias de tempo de parada potencial e ajudar a reduzir custos com menos pessoal no navio ou trazido para ele.

Por que são necessários dois centros de operações? Um não seria suficiente?

Muitas coisas são melhores em pares . . . como dois biscoitos com gotas de chocolate são melhores do que um! Obviamente, uma embarcação de produção flutuante precisa de uma sala de controle, mas ela não é grande o suficiente para todos que precisam ter acesso às informações no navio. Além disso, os engenheiros dos OEMs não precisam estar lá (já falamos sobre isso), e nem todos os engenheiros petrotécnicos. Alguns têm outros trabalhos . . . em outras embarcações. Mas qual a melhor maneira de usar seu tempo com mais eficiência do que dar a eles acesso a vários FPSOs em um centro de operações em terra. Eles têm acesso total e seguro e podem ajudar quando necessário. É como dois pelo preço de um . . . meio que como aqueles dois biscoitos!

O que é um FPSO?

FPSO significa unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência. Ela se conecta ao fundo do oceano, onde extrai petróleo bruto, gás natural e água do mar de um campo petrolífero offshore. Os módulos de produção na parte superior da embarcação tratam o gás e os fluidos antes de serem transferidos para os petroleiros.

Como é um FPSO?

Reunimos um modelo interativo de uma FPSO em funcionamento. Ele foi construído com visualizações de 360° de vários módulos de automação diferentes, visualizações desses módulos conectando-se ao sistema principal e muito mais.

Topics: Offshore
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Set...
  3. Chevron LeftChevron Left Automação de petróleo e gás
  4. Chevron LeftChevron Left Offshore
  5. Chevron LeftChevron Left Produção flutuante
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.