Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

AMRs revolucionam a logística para fornecedores de camada

Explore como os robôs móveis autônomos (AMRs) estão transformando a logística para fornecedores de camada na indústria automotiva, melhorando a segurança, a eficiência e a produtividade.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
AMR na fábrica transportando materiais

A vantagem competitiva para os fornecedores de camada na indústria automotiva é mínima e está diminuindo rapidamente. Embora a escassez de pessoal continue sendo uma restrição cara e constante ao crescimento, o aumento da concorrência global também está elevando as pressões de custo. E, embora as vendas de VEs pareçam estar desacelerando, os fornecedores de camada ainda estão lutando para atender à demanda à medida que a evolução do powertrain continua.

Para gerenciar esses desafios, os fornecedores de camada estão implantando AMRs – robôs móveis autônomos, para movimentação de materiais no chão de fábrica e entre operações de produção, armazenamento e expedição. Os AMRs permitem que os fornecedores de camada avancem exponencialmente na redução de custos, ampliem seu pessoal, otimizem a produção e melhorem a segurança com a logística interna.

Mudança da logística de produção automatizada para autônoma

Um AMR pode se parecer com um Veículo Guiado Automatizado (AGV), mas é aí que termina a semelhança. Um AGV funciona como um transportador, movendo material do ponto A ao ponto B. Em contraste, um AMR funciona mais como um gerenciador de materiais, com a flexibilidade de se mover para onde o gerente de frota o enviar.

Algumas vantagens importantes dos AMRs permitem que os fornecedores de camada reduzam efetivamente os custos e maximizem a produtividade sem comprometer a segurança: 

  • Os AGVs são pré-programados, enquanto os AMRs têm inteligência integrada para escolher rapidamente caminhos mais rápidos e repetíveis dentro das regras de tráfego do chão de fábrica. A inteligência integrada também permite que os AMRs naveguem com segurança ao lado de pessoas a pé ou operando rebocadores ou outros equipamentos de manuseio de materiais.
  • Os AGVs exigem infraestrutura física, como fita magnética, fios e sinalizadores para permanecerem na trilha. Os AMRs não precisam dessa infraestrutura para navegar na instalação.
  • Os AGVs percorrem caminhos fixos em um espaço controlado; os AMRs aproveitam o aprendizado de máquina para se tornarem mais eficientes e precisos à medida que encontram novas situações em todo o chão de fábrica.

Em resumo, a mudança de automatizado para autônomo significa que os AMRs podem atender mais plenamente às demandas das funções de gerenciador de materiais, reduzindo os custos.

Casos de uso de manuseio de materiais para AMRs

Os AMRs estão transformando os fluxos de trabalho à medida que transportam materiais para e das pessoas, pisos, racks, suportes e entre ilhas de automação. Alguns dos casos de uso mais eficazes incluem o transporte de materiais ao longo da linha de produção (trabalho em andamento), a automação da entrega ao lado da linha e a automação do movimento de materiais não transportáveis por transportador. Com os AMRs, as instalações estão substituindo processos manuais ou inseguros de manuseio de materiais por uma alternativa de alto valor. 

OTTO: solução AMR comprovada para fornecedores de camada

OTTO by Rockwell Automation está rapidamente se tornando um dos maiores operadores de logística interna do mundo. OTTO permite que os fornecedores de camada construam seu pessoal autônomo com AMRs que são adequados para seus trabalhos em termos de capacidade de carga útil, velocidade de deslocamento e dimensão. Os AMRs da OTTO realizam mais de 400000 entregas mensais em instalações de produção que vão desde o setor automotivo até o aeroespacial e bens de consumo.

70% dos OTTOs são implantados em empresas Fortune 500

À medida que mais AMRs entram no mercado, fica claro que nem todos os AMRs atuam no mesmo campo. Os principais diferenciais incluem um projeto que maximiza a disponibilidade e opções na capacidade de carga útil que permitem aos fabricantes alinhar de perto seu investimento em AMRs e suas capacidades com as necessidades de produção.

O software de gestão de frotas é outra vantagem distinta. Idealmente, o software permite que um único gerente de frota mantenha os AMRs da instalação em movimento de forma segura e eficiente para aumentar o throughput e garantir operação ininterrupta. O OTTO permite que os gerentes de frota usem 20% menos AMRs para realizar o mesmo ou mais do que outras frotas de AMRs. Além disso, o OTTO Fleet Manager se integra aos sistemas existentes da instalação, simplificando as transferências em fluxos de trabalho complexos com APIs flexíveis.

Tier Suppliers Choose OTTO

A produção de peças automotivas é uma aplicação principal para AMRs para fornecedores de camada de todos os tamanhos. A FORVIA, o nono maior fornecedor de camada automotivo, implantou oito AMRs OTTO em sua divisão de sistemas internos para movimentação de materiais entre a célula de trabalho e o depósito. A FORVIA obteve um retorno do investimento em 11 meses com o OTTO e alcançou uma redução de 15% no tamanho da célula de trabalho. O fornecedor de camada está expandindo sua frota OTTO em 50% após apenas 1.5 anos de ótimos resultados.

A HIROTEC America, outro fornecedor global de camada, conta com os AMRs OTTO para concluir os processos de produção de forma mais confiável e consistente. A capacidade do OTTO de estar em funcionamento muito rapidamente – até mesmo em um único dia – sem a necessidade de infraestrutura está ajudando a HIROTEC a avançar em direção à sua meta de zero operadores para a produção de peças sobressalentes.

Com o crescimento da produção global projetado para acelerar em 15% nos próximos quatro anos, os fornecedores de camada estão implantando soluções autônomas de manuseio de materiais agora para aumentar a capacidade e operar com custos mais baixos. Entre em contato com um consultor da Rockwell Automation se quiser ter uma conversa produtiva sobre a estratégia de AMR e suas metas de negócios.

Publicado 5 de agosto de 2024

Topics: Empower People Optimize Production Drive Sustainability Advanced Motion & Robotics Artificial intelligence Automotivo e pneus

Renee Pieti - MODERADORA
Renee Pieti - MODERADORA
Diretora de Vendas Globais para Indústrias - Tier 1 e Novo VE, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Como os AMRs aprimoram a logística de fornecedores de camada automotivos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.