제조 데이터 연결

정보 사일로 제거

모든 장치의 구조화된 데이터와 구조화되지 않은 데이터에 액세스하여 정보를 수집할 수 있는 생산 소프트웨어가 있으면 과거에는 상상할 수 없었던 통찰력을 얻게 됩니다. 기업 조직의 모든 수준에서 분석 정보를 이용할 수 있게 하여 산업 데이터에서 통찰을 이끌어 내는 새로운 방식을 찾아보십시오.

원격 자산 데이터

특정 장소 또는 여러 장소를 분석하고 이를 바탕으로 장비 및 시설 동향에 대한 중요한 최신 성과 정보를 얻어 보십시오. 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk® Analytics™ 플랫폼을 통해 언제 어디서나 자산 유지보수의 필요성, 장치 상태 등을 식별할 수 있습니다. 예를 들어 장비제조업체는 스마트 장비를 위한 분석 클라우드에서 엔드 유저와 협력하여 가용성을 더 높이고 성과를 올릴 수 있습니다. 인프라, 컨설팅, 원격 모니터링 등이 포함된 분석 솔루션이 마련되어 있습니다.

가동 중단 시간 예방 지원

간단하고 안전한 방식으로 작업 상태를 모니터링하고 진단함으로써 다음과 같은 이익을 얻을 수 있습니다.

  • 보유 자산이 어느 정도의 성과를 올리고 있는지 파악
  • 성과가 허용 기준에 못 미치는 경우 경고 발령
  • KPI를 기준으로 결과 측정

연결되지 않은 세상을 연결

이종 데이터를 병합하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우선 다양한 소스를 연결해야 하는데, 그러려면 여러 네트워크를 단일화된 네트워크 아키텍처 하나로 융합하는 과정이 필요합니다. 로크웰 오토메이션은 세계 전역의 생산 현장에서 다양한 네트워크 자산을 제공하며, EtherNet/IP™ 표준화를 통해 빈틈없는 정보를 공급합니다. 그리고 이 정보를 생산 현장에서 기업 전체로 공유하게 됩니다.

인프라 평가

데이터의 가치를 실현하는 기업은 많습니다. 그러나 네트워크로 연결된 인프라를 구축하기 위해서는 제조와 IT, 양쪽 모두에 정통한 기술적 능력이 요구됩니다. 로크웰 오토메이션의 산업용 네트워크 서비스 팀이 IT 기술과 산업 자동화의 전문성 사이에서 균형을 잡아 드리겠습니다. 저희와 손잡고 특별하면서도 포괄적인 방식으로 자산을 평가하고, 성능 및 보안 문제를 식별하여 해결해 보십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/analytics/ko/KR_det_connect-mfg-data row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.