효과적인 생산 결정을 지원하는 새로운 Allen-Bradley 컨트롤러 출시

Logix 제어와 윈도우 기반 컴퓨팅을 하나의 컨트롤러에 결합

2019년 2월 15일, 서울 – 산업 자동화 및 정보 솔루션 선도 기업 로크웰오토메이션은 새롭게 선보이는 Allen

-Bradley CompactLogix5480컨트롤러를 통해, 제조 운영자들이 생산에 대한 보다 나은 가시성을 확보하고 정보에 기반해 운영 결정을 내릴 수 있도록 도와줄 수 있게 되었다고 밝혔다. 이 컨트롤러는 Logix 제어 엔진과 Window 10 IoT 엔터프라이즈 운영 체제를 하나의 컨트롤러에 결합해, 작업자들이 소스에서 장비 정보를 확인할 수 있도록 한다.

 

로크웰오토메이션의 글로벌 컨트롤러 제품 관리자 제이슨 쇼(Jason Shaw)는 “이 컨트롤러는 장비 수준에서 직접 원시 데이터를 수집해 작업자들에게 유용한 정보를 제공해준다”며 “활용될 수 있는 곳 가까이에서 데이터가 수집되기 때문에 작업자들은 보다 신속하게 스마트한 운영 결정을 내릴 수 있다. 결과적으로, 문제에 보다 효과적으로 대응할 수 있게 되고, 궁극적으로는 커넥티드 엔터프라이즈의 생산성이 향상된다."고 전했다.

컨트롤러는 장비 수준에서 실시간 데이터 수집을 수행함으로써 레이턴시를 감소시켜 준다. 사용자는 소스에서 제어정보를 조회할 수 있으며, 그 외 다른 정보들은 윗 단계인 엔터프라이즈나 클라우드로 전송될 수 있다. 윈도우 애플리케이션을 온프레미스로 실행할 수 있기 때문에 공장 현장에 별도의 PC가 필요하지 않아 장비의 점유 면적 또한 줄어든다.

 

LNS Research의 사장 겸 수석 분석가인 매튜 리틀필드(Matthew Littlefield)는 "산업용 IoT 기술을 구현하는 기업들에게 클라우드와 온프레미스 아키텍처 중 선택한다는 것은 이제 사치"라며 “제어 시스템 데이터를 장비 레벨에서 액세스하고 클라우드로부터 통찰을 확보할 수 있는 역량은 보다 신속한 의사결정을 가능하게 해주며, 이는 많은 기업들이 바라 마지않는 것”이라고 전했다.

 CompactLogix 5480 컨트롤러는 최대 150개의 모션 축을 사용하는 애플리케이션을 지원할 수 있다. 이 때문에, 간소화된 아키텍처와 작은 설치 면적에서 혜택을 얻을 수 있는 대규모의 포장 및 컨버팅, 인쇄 및 웹 애플리케이션에 적합하다. 또한, 보다 신속한 스캔 시간 실행과 모션 루프 업데이트를 제공하여 장비의 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원한다.

 컨트롤러에는 사용자 인증 및 승인, 역할 기반 액세스, 디지털 서명 암호화 등 다수의 보안 기능이 통합되어 있으며 윈도우 운영체제가 제어 엔진과는 별도로 실행되기 때문에, 운영 체제에 문제가 생겨도 장비나 라인 제어는 영향을 받지 않도록 설계되었다.

 

마이크로소프트는 로크웰오토메이션 PartnerNetwork 프로그램의 전략적 제휴 파트너다.

Rockwell Automation 정보

Rockwell Automation Inc.(NYSE: ROK)는 세계 최대의 산업 자동화 및 정보 전문 기업으로, 고객의 생산성을 향상하고 지속 가능한 세상을 만드는 데 기여합니다. 위스콘신 주 밀워키에 본사가 있으며, 약 23,000명 이상의 직원이 80여 개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

미디어 연락처

Hyo Jin Lim

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.