소규모 애플리케이션에서 생산성 향상을 지원하는 확장가능한 그래픽 터미널 PanelView 5310 출시

장비제조업체의 규모에 적합한 HMI 솔루션 PanelView 5310 그래픽 터미널

장비제조업체의 규모에 적합한 HMI 솔루션PanelView 5310 그래픽 터미널

2018 2 12, 서울 장비제조업체들은 이미 HMI와 컨트롤러 간의 밀접한 통합을 통해 대규모 애플리케이션에서 생산성을 향상하고 있다. 새로 선보이는 Allen-Bradley PanelView 5310 그래픽 터미널 제품군은 장비제조업체들이 이러한 통합이 주는 혜택을 소규모 애플리케이션에서도 누릴 수 있도록 해준다.

 

PanelView 5310 그래픽 터미널은 PanelView 5500 터미널의 모든 혜택은 물론 Logix 5000 컨트롤러와의 강화된 통합을 제공한다. 이 새로운 터미널은 최대 50개의 HMI 화면을 사용하는 애플리케이션들을 위해 특별히 설계되었으며, 7인치, 9인치, 12인치 디스플레이 크기로 제공된다. 2018년에는 6인치 디스플레이 옵션도 제공될 예정이다.

 

로크웰 오토메이션의 제품 관리자인 마이크 모리아티(Mike Moriarty)엔지니어들은 PanelView 5310 제품군을 사용하여 밀접하게 통합된 자동화 시스템을 소규모 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있다, “이는 보다 효율적으로 설계, 운영 및 유지보수 작업을 수행할 수 있도록 해준다. 예를 들어, 이제 HMI 태그를 생성하지 않고 컨트롤러 알람을 재사용할 수 있기 때문에 설정 시간이 줄어든다고 말했다.

 

또한 번거로운 배선 작업이 필요한 버튼을 사용하는 대신 강화된 통합을 활용하여 고속 조그 버튼을 생성할 수 있다. 이러한 자동 진단 버튼은 I/O 속도로 컨트롤러와의 상호작용이 가능하여 다운타임을 감소시켜 주고 생산성을 향상시켜 준다.

 

PanelView 5310 그래픽 터미널의 또 다른 생산성 혜택들은 다음과 같다.

 

직관적인 Rockwell Software Studio 5000 설계 환경은 사용자가 재사용이 가능한 페이스플레이트, 화면, 맞춤형 그래픽을 생성하여 개발 시간을 감소할 수 있게 해준다. 이러한 객체들은 Logix 애드온 명령어와 사용자 정의된 다양한 데이터 유형들과 끊김 없이 통합이 된다.

 

에뮬레이션 역량은 엔지니어들이 개발 환경에서 프로젝트를 시험 구동해볼 수 있도록 해준다. 이 때문에, PanelView 5000 하드웨어를 사용하거나 생산에 지장을 주지 않고 필요한 변경을 할 수 있다.

 

VNC 연결성은 작업자들이 스마트폰, 태블릿 또는 PC를 사용해 원격으로 운영을 모니터링 할 수 있도록 해준다. 또한 작업자들은 이력 트렌딩 및 데이터 로그 기능을 사용해 패널에서 직접 문제를 진단 및 해결할 수 있다.

 

엔지니어들은 이동식 미디어로부터 PanelView 5310 그래픽 터미널로 직접 프로젝트를 로드하여 정보를 보다 신속하게 불러오고 Studio 5000 View Designer 애플리케이션을 사용하지 않고도 프로젝트를 업데이트할 수 있다.

 

# # #

 

자세한 정보는 아래를 참조하십시오.

 

 

 

로크웰 오토메이션

로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc. NYSE:ROK)은 산업 자동화와 정보 솔루션을 제공하여 고객이 더 생산적이고 세계가 더 지속 가능(sustainable)할 수 있도록 하는 세계적인 기업이다. 미국 위스콘신 주 밀워키에 본사를 두고 있으며, 22,000여명의 직원이 전세계 80여 개국에서 고객을 위해 일하고 있다. www.rockwellautomation.com

 

 

로크웰 오토메이션 코리아

로크웰 오토메이션 코리아는 로크웰 오토메이션 본사의 다양한 제품 및 서비스에 대한 영업과 엔지니어링, 고객 지원을 포함한 포괄적인 자동화 서비스를 제공한다. 서울 본사와 부산, 대구, 광주 영업 지사를 보유하고 있고 대리점과 솔루션 프로바이더, 시스템 통합 업체까지 다양한 파트너 네트워크를 통해 고객에게 최고의 자동화 제품과 솔루션을 제안하고 있다. www.rockwellautomation.com/ko_KR

Rockwell Automation 정보

Rockwell Automation Inc.(NYSE: ROK)는 세계 최대의 산업 자동화 및 정보 전문 기업으로, 고객의 생산성을 향상하고 지속 가능한 세상을 만드는 데 기여합니다. 위스콘신 주 밀워키에 본사가 있으며, 약 23,000명 이상의 직원이 80여 개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

미디어 연락처

Seo Yoon Moon

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.