로크웰 오토메이션, 2018년 기업 평등 지수에서 6년 연속 최고점 획득

로크웰 오토메이션, 2018년 기업 평등 지수에서 6년 연속 최고점 획득

로크웰 오토메이션은 인권 캠페인 재단의 성소수자 평등에 대한 16차 연례 평가에서 만점을 받았다.

2018 108, 서울 – 보다 생산적이고 지속 가능한 세상을 만드는데 주력하는 세계적인 기술 리더 로크웰 오토메이션이 지난 11 2018년 기업 평등 지수(Corporate Equality Index, CEI) 평가에서 최고점을 받았다고 밝혔다. CEI는 인권 캠페인 재단(Human Rights Campaign Foundation)이 미국 내 기업들을 대상으로 성소수자(LGBTQ)들의 직장 내 평등과 관련된 기업 정책 및 관행을 조사해 발표하는 벤치마킹 보고서이다. 로크웰 오토메이션은 이 평가에서 올해 최고점인 100점을 받으며, 올해 최고점을 받은 609개의 주요 미국 기업들과 어깨를 나란히 했다.

 

로크웰 오토메이션의 사장 겸 CEO인 블레이크 모렛(Blake Moret)은 "직원들이 성적 지향에 상관없이 편안하게 일할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "우리는 포용성 문화를 자랑스럽게 생각하며, 모든 직원들이 최선을 다하길 원하는 환경을 더욱 강화해 나갈 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

 

2018년 CEI 보고서는 609개 기업을 대상으로 직장 내 차별 금지, 파트너 혜택, 트랜스젠더 의료 혜택, 역량 프로그램 운영, 성소수자 커뮤니티 참여 등 LGBTQ 관련 정책과 관행을 평가하였다. 로크웰 오토메이션은 CEI의 모든 기준을 충족하여 최고 점수를 받았으며, LGBTQ 평등을 보장하는 최고의 직장으로 선정되었다.

 

2018년 기업 평등 지표에 대한 자세한 정보나 보고서를 무료로 다운로드하려면www.hrc.org/cei를 방문하면 된다.

 

인권 캠페인 재단(Human Rights Campaign Foundation)은 미국 최대의 인권 단체 중 하나로 레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스 젠더, 퀴어(LGBTQ)를 위한 평등을 달성하기 위해 노력하고 있다. HRC는 성소수자들이 가정, 직장 그리고 모든 지역사회에서 완전한 사회의 일원으로 포용되는 세계를 그린다.

 

# # #

 

자세한 정보는 아래를 참조하십시오.

 

 

 

로크웰 오토메이션

로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc. NYSE:ROK)은 산업 자동화와 정보 솔루션을 제공하여 고객이 더 생산적이고 세계가 더 지속 가능(sustainable)할 수 있도록 하는 세계적인 기업이다. 미국 위스콘신 주 밀워키에 본사를 두고 있으며, 22,000여명의 직원이 전세계 80여 개국에서 고객을 위해 일하고 있다. www.rockwellautomation.com

 

 

로크웰 오토메이션 코리아

로크웰 오토메이션 코리아는 로크웰 오토메이션 본사의 다양한 제품 및 서비스에 대한 영업과 엔지니어링, 고객 지원을 포함한 포괄적인 자동화 서비스를 제공한다. 서울 본사와 부산, 대구, 광주 영업 지사를 보유하고 있고 대리점과 솔루션 프로바이더, 시스템 통합 업체까지 다양한 파트너 네트워크를 통해 고객에게 최고의 자동화 제품과 솔루션을 제안하고 있다. www.rockwellautomation.com/ko_KR

Rockwell Automation 정보

Rockwell Automation Inc.(NYSE: ROK)는 세계 최대의 산업 자동화 및 정보 전문 기업으로, 고객의 생산성을 향상하고 지속 가능한 세상을 만드는 데 기여합니다. 위스콘신 주 밀워키에 본사가 있으며, 약 23,000명 이상의 직원이 80여 개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

미디어 연락처

Seo Yoon Moon

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.