애들레이드 컨벤션 센터는 업계 선두적인 좌석 호이스트 시스템에 투자했습니다.

컨벤션 센터용 자동 좌석 호이스트 시스템

과제

  • 애들레이드 컨벤션 센터를 위한 업계 선두적인 좌석 호이스트 시스템을 설계, 구축 및 설치

솔루션

  • 위험 평가 – 안전 요구사항을 파악하기 위해 위험 평가를 실시했습니다.
  • Allen-Bradley® Compact GuardLogix® – 는 탈중앙화된 제어를 제공하고 안전 요건을 충족해줍니다.
  • FactoryTalk® View ME – 는 시스템에 포괄적이고 정확한 통찰을 제공합니다
  • Studio 5000® – 소프트웨어는 프로그래밍을 간소화하고 엔지니어링 시간을 줄여 줍니다.
  • PowerFlex® 755 인버터 – 는 호이스트에 필요한 동력을 제공하고 이더넷 상에서 안전을 제공합니다.

결과

  • 근접 센서, 펄스 휠 센서 및 인코더들을 밀접하게 연동시킴으로써 높은 수준의 안전성 확보
  • 수동작업 필요성 감소
  • 20분 내에 안전하게 좌석을 상하로 이동

애들레이드 컨벤션 센터를 위해 수동작업 감소와 신속한 좌석 배치 전환을 가능하게 해주는 자동 시팅 시스템 설계

1987년 호주 최초의 컨벤션 센터로 개관한 애들레이드 컨벤션 센터(Adelaide Convention Centre : ACC)는 컨벤션 시설과 서비스를 선도하는 벤치마크로 자리를 잡았습니다. ACC는 연간 700여 건의 행사를 개최하며 약 20만 명이 방문합니다.

지속적으로 혁신을 추구하는 애들레이드 컨벤션 센터는 최근 39,700만 달러를 들여 개조 공사를 완료했습니다. 이 공사를 통해 컨벤션 센터는 세계에서 가장 현대적이고 유연하며 지술적으로 진보된 회의 및 행사 공간으로 거듭났습니다.

현재, ACC는 완벽하게 통합된 3채의 빌딩(동측, 중앙, 서측)으로 구성되어 20,000평방 미터가 넘는 다목적 행사 공간을 제공합니다. 각 빌딩은 애들레이드 리버뱅크 구역의 중심부라는 좋은 지역적 위치를 활용해, 풍부한 자연광과 파노라마 뷰를 제공하여 방문객들에게 강한 인상을 심어줍니다.

 세계의 모든 컨벤션 센터들이 마주하는 도전과제는 계단식 좌석 배치가 필요한 세미나와 기조 프레젠테이션, 수평적인 배치가 필요한 전시회와 연회 등 여러 다른 행사에 맞게 좌석을 신속하게 조정할 수 있어야 한다는 것입니다.

ACC의 새로운 동측 빌딩(2017년 8월 개관)은 혁신과 유연성의 정점이라고 할 수 있습니다. 이 빌딩의 주 회의장인 플레너리 홀(Plenary Hall)은 아름다운 건축과 최첨단 인테리어 디자인이 결합되었으며 3,000석 이상의 계단식 좌석 또는 3,000 평방미터의 수평 공간을 제공합니다. 경첩으로 연결된 좌석, 이동 가능한 벽, 회전형 좌석 드럼 등 플레너리 홀의 고유한 기능들은 모든 행사에 걸맞는 15가지 이상의 좌석 배치를 가능하게 해줍니다. 좌석을 이동하는데는 HME 서비스가 업계 선두적인 기술을 적용해 설계, 구축 및 설치한 세계 최대의 좌석 드럼 호이스트 6대가 사용됩니다.

주요 제어 캐비닛에는 Compact GuardLogix PLC, 포괄적인 시스템 분석을 위한 PanelView Plus 7 및 Stratix Switch가 포함되어 있습니다.

혁신적이고 유연한 좌석 시스템 설계

ACC의 좌석 배치 자동화 시스템 개선 프로젝트를 수주한 HME 서비스는 필요에 따라 개방된 공간 또는 계단형 좌석이 배치된 공간으로 사용되는 행사장의 다목적 기능과 관련된 안전 요구사항을 고려하기 위해 포괄적인 위험 평가를 수행했습니다.

HME 서비스의 제어 시스템 관리자 존 게데스(John Geddes)는 프로젝트와 관련된 엔지니어링에서는 행사장이 개방된 공간으로 사용되는 경우 좌석들을 객석에서 특정 순서대로 들어 올려 보관할 수 있도록 만들 필요가 있었다고 설명합니다.

그는 “기본적으로, 필요하지 않은 경우 좌석들을 들어올려 천정 구조물에 고정시켜 보관하는 시스템이다. 기계적으로 경첩이 부착된 좌석 베이는 신속 연결되는 리프팅 핀을 통해 호이스트에 연결된다. 리프팅 핀은 좌석 베이에서 신속하게 분리가 되며, 시야에서 보이지 않게 위로 올려 보관할 수 있다”고 말했습니다.

그는 또한 “위험 평가는 안전한 환경을 제공하는데 필요한 하드웨어를 파악하는데 도움이 되었다. 이러한 환경은 안전이 통합된 로크웰 오토메이션의  Allen-Bradley® Compact GuardLogix® 시리즈 컨트롤러들에 기반해 구성되었다”고 설명했습니다.

Compact GuardLogix 컨트롤러는 이더넷을 통해 모션과 안전을 단일한 컨트롤러에 통합합니다. Studio 5000® 소프트웨어를 사용해 컨트롤러를 프로그래밍하여 하나의 표준화된 프레임워크로 엔지니어링 및 디자인 요소들을 결합함으로써 생산성을 최적화하고 엔지니어링 시간을 줄일 수 있도록 했습니다. 이 소프트웨어는 또한 시스템의 안전과 모션 측면을 프로그래밍하는데도 사용되었습니다. 이더넷 상으로 안전을 제공하며 호이스트에 동력을 제공하기 위해 PowerFlex® 755 인버터들이 사용되었습니다.

“제어 시스템은 주요 제어 캐비닛과 각 호이스트마다 설치된 호이스트 제어 캐비닛으로 구성된다. POINT I/O™ 모듈Stratix® 스위치를 사용하여 제어와 안전 필드 케이블을 단일한 이더넷 케이블로 통합할 수 있었다.”

부착 준비가 된 좌석 베이가 잠금 메커니즘과 함께 내려옵니다. 근접 센서는 권양 순서가 시작되기 전에 올바른 위치에 고정되도록 시스템의 프로그래밍과 연동되었습니다.

간단한 제어 및 안전

프로젝트 착수 시, ACC는 시스템이 간단하게 제어 및 작동될 수 있어야 함을 강조했습니다. 객석이 뒷쪽 벽을 따라 약간 커브진 형태로 배열되기 때문에, 좌석들을 들어 올리고 내리는 과정에서 서로 겹치는 부분이 생깁니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 호이스트의 이동을 모니터링하여 자동으로 위치 조정함으로써 기계적 충돌을 방지하도록 제어 시스템을 프로그래밍했습니다. 모든 것은 장비 기사가 PanelView™ 플러스 터치스크린의 팬던트에 있는 푸시버튼을 활성화하고 안전 활성 푸시버튼을 누르고 있는 동안 이루어집니다.

이 시스템은 터치스크린 팬던트와 주요 제어 캐비닛에 있는 PanelView™ Plus 스크린에서 FactoryTalk® 소프트웨어를 사용합니다. 포괄적인 진단 및 시운전 제어는 주요 제어 캐비닛의 10인치 PanelView™ Plus 터치스크린으로 접근합니다.

제어 시스템은 모두 6대의 좌석 시스템 호이스트를 관리합니다. 다수의 도르래 시스템과 함께, 총 호이스트 용량은 240톤에 달합니다. 각 호이스트에는 2개의 강철 와이어 로프 드럼과 2개의 제로 플릿 강철 와이어 로프 추적 도르래가 있습니다. 로프가 적용되거나 제거되는 동안 추적 도르래는 드럼을 상하로 이동합니다. 각 드럼과 추적 도르래에는 위치 피드백 장치가 설치되어 있습니다. 각 피드백 장치는 컨트롤러로 모니터링되며, 호이스트에 불일치가 파악되면 안전 사고 방지를 위해 자동으로 시스템 가동이 중단됩니다.

게데스는 “좌석 시스템에서 안전은 최우선 사항이며, 밀접하게 연동된 피드백 장치들을 통합함으로써 높은 수준의 안전을 달성할 수 있었다”고 말했습니다.

플레너리 홀은 3,000석 이상의 계단식 좌석 또는 3,000 평방미터의 수평 공간을 제공합니다.

신속한 전환 및 수동 작업 감소

HME Services는 ACC의 요구사항을 모두 충족하는 솔루션을 제공했습니다. 새로운 자동화 좌석 시스템은 수동작업의 필요성을 효과적으로 감소해주었으며 신속하게 좌석 배치를 전환할 수 있도록 해주었습니다. 이제 20분 안에 모든 좌석들을 안전하게 들어 올리고 내리는 일이 가능해져 ACC는 시간을 획기적으로 줄일 수 있게 되었습니다.

“좌석 패널들을 들어 올리고 내리는 것과 관련된 위험을 제거 또는 극소화해주는 엔지니어링 솔루션을 찾기 위해 HME 서비스와 협력하게 되었다. 특별한 자격증을 갖추지 않은 직원들도 안전하고 쉽게 사용할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 필수적이었다. HME가 제공한 솔루션은 간단하게 작동할 수 있고 다수의 안전 시스템이 내장되어 있다. 신속하고 안정적으로 설정을 할 수 있다는 것은 비즈니스에 매우 중요한 사항이다” – 애들레이드 베뉴 매니지먼트의 자산 및 빌딩 총괄 마이크 스미스(Mike Smith)

Allen-Bradley, CompactLogix, PanelView, POINT I/O, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software, Stratix and Studio5000 are trademarks of Rockwell Automation, Inc.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.