폭약 제조 시설에 필수 정보를 제공하고 안전을 보장하는 지능형 모터 제어 기능

지능형 모터 제어 기능을 활용하는 폭약 제조 공장

과제

  • 이는 최신 지능형 모터 제어 기술을 활용하는 새로운 폭약 제조 시설용 장비를 설계 및 제조하기 위한 것입니다.

솔루션

  • 지능형 모터 컨트롤 – Rockwell Automation® Connected Components 및 ArcShield™ 보호 기능을 사용하는 Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 MCC(Motor Control Center)는 고급 모터 제어 기능을 제공했습니다.
  • 간편한 운송과 조립 – 완전한 시스템이 컨테이너화된 솔루션으로 제작되어 사전 조립과 테스트를 마친 후 포장되어 유럽으로 배송되었습니다.

결과

  • 감소된 엔지니어링 시간 – 도착 즉시 간편하게 실행할 수 있도록 배송 전에 제작과 테스트가 완료되었습니다.
  • 안전하고 스마트한 생산 – 이 솔루션에는 높은 수준의 안전성과 함께 자동화 및 제어 기능이 구현되었습니다.

유럽에 새로 들어선 한 폭약 제조 공장에서는 오스트레일리아의 최신 모터 제어 기술에 투자하고 있습니다.

호주의 폭약 제조업계는 폭약 제조 분야를 선도하는 글로벌 리더로서 남다른 명성을 얻고 있습니다. 또한 호주와 전 세계에 폭약 산업에 필요한 인프라와 장비를 공급하고 있습니다.

IEE(International Explosives Equipment)는 세계 최고의 광산 폭약 장비제조업체 겸 공급업체 중 한 곳입니다. 이 회사는 자체적으로 설계한 호주 서부의 공장에서 제품을 만들고 있습니다. 동유럽의 외딴 지역에 폭약 제조 시설을 새로 건설해야 했던 IEE는 그 과정에서 수많은 규정과 환경적 요소를 고려해야 한다는 사실을 잘 알고 있었습니다.

IEE는 호주 퍼스에 있는 공인 로크웰 오토메이션 시스템 통합업체이자 산업 자동화, 제어 시스템 및 서비스 제공업체인 ACS(Auto Control Systems)에 지원을 요청했습니다. ACS는 프로젝트 영역 내에서 해당 시설의 자동화 및 전기 부품을 제공하는 책임을 맡았습니다. 프로젝트 성공의 열쇠는 곧 고유한 환경적 요소와 운송 물류 조건을 감안해 공장의 생산 요건을 충족하는 폭약 장비를 설계 및 제작하는 것이었습니다.

지능형 모터 제어 기능

모터 제어 기술이 빠르게 발전함에 따라 디바이스와 데이터 액세스는 서로 더 긴밀히 통합되고 있습니다. 이러한 발전으로 생산 작업을 최적화할 수 있는 유용한 정보를 제공할 수 있게 되었습니다.

ACS의 엔지니어링 및 운영 책임자인 앤드류 테일러(Andrew Taylor)는 다음과 같이 말합니다. MCC, Motor Control Centre 및 안전성과 관련된 IEC 규정을 포함해 여러 국제 규정에 대한 전 세계 고객의 이해도가 높아져만 가고 있습니다. 고객들은 다양한 기준을 충족할 수 있는 솔루션을 절실히 원하고 있습니다.

IEE, ACS 및 최종 사용자는 높은 수준의 안전성과 자동화 및 제어 기능이 통합된 생산 시설의 운영에 요구되는 프로그래밍상의 요건을 두고 서로 협력하고 있습니다.

로크웰 오토메이션의 Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 MCC가 이러한 작업에 가장 적합한 솔루션으로 선택되었습니다. MCC E300 Electronic Overloads, 이더넷 백본에서 작동하는 PowerFlex®525 753 인버터 등을 포함해 Rockwell Automation Connected Components의 전 범위를 지원합니다.

“전 세계 고객들이 중요하게 여기는 사항 중 하나는 현지에서 장비에 대한 기술 지원을 받을 수 있느냐 하는 것입니다. 로크웰 오토메이션은 전 세계에 걸쳐 광범위한 설치 기반과 지원 경로를 구축하고 있으므로 문제가 발생해도 고객들은 안심하고 서비스를 이용할 수 있습니다.”라고 앤드류는 설명합니다.

다운타임을 최소화하기 위해 MCC는 개별적인 두 개의 CompactLogix™ 컨트롤러와 두 개의 PanelView™ 터미널로 서로 완벽히 독립된 두 개의 시스템으로 조립되어 있습니다.

각 시스템은 서로 다른 두 공정의 운영을 담당하므로 한 시스템을 유지보수해야 할 경우 시설의 다른 부분이 계속 실행되어 운영 중단을 일으키지 않습니다.

모터 제어 기술은 빠르게 발전해 왔습니다.

“CENTERLINE MCC를 활용하면 유지보수를 위해 부품을 잠시 분리할 수도 있습니다. 그리곤 덮개를 닫은 후 작업에 아무런 영향을 미치지 않고 계속해서 시스템을 운영할 수 있습니다. 이전 버전의 MCC의 경우 문제의 부품을 수리하는 동안 시스템 전체를 종료해야만 했습니다.”라고 앤드류는 말합니다.

“이 솔루션은 Studio 5000®을 사용하여 개발되었고 PlantPAx® 라이브러리의 요소도 추가되었습니다. 온도, 압력 및 플로우 장비는 로크웰 오토메이션 시스템과 완벽히 통합되는 Endress+Hauser에서 모두 공급됩니다.”라고 앤드류는 설명합니다.

이 공장에서는 이더넷 통신을 사용하여 로크웰 오토메이션의 전략적 제휴 파트너인 Endress+Hauser의 질량 유량계뿐만 아니라 Rockwell Automation Connected Components의 완벽한 통합 기능도 제공했습니다.

완전한 시스템이 컨테이너화된 솔루션으로 제작되어 사전 조립과 테스트를 마친 후 포장되어 유럽으로 배송되었습니다. 시스템은 도착 즉시 고객사와 ACS의 엔지니어들에 의해 설치가 완료되어 실행될 것입니다.

최고 수준의 안전성

MCC는 작업자들과 근접한 곳에서 작동하므로 Rockwell Automation Connected Components 외에 ArcShield 보호 기능도 추가로 포함되었습니다. ArcShield는 아크 플래시의 위험을 줄이는 데 유용하며 전기적 아크 결함을 더욱 효과적으로 예방합니다.

MCC IntelliCENTER® 기술도 지원합니다. 이 기술은 기본 내장된 네트워크 기능으로 예측적 유지보수, 프로세스 모니터링 및 고급 진단에 활용할 수 있는 정보를 수집함으로써 MCC의 지능형 기능을 강화합니다.

이더넷을 통해 모터 제어 디바이스에 연결하면 작업자는 언제 어디서든 작업을 모니터링 및 분석할 수 있으므로 커넥티드 엔터프라이즈(The Connected Enterprise)의 이점을 활용할 수 있습니다.

“ArcShield 보호 기능에 더해 IEC61439를 통한 국제 인증을 갖춘 솔루션이므로 고객은 성능이 보장된 탁월한 제품을 구매하는 셈입니다. 이로써 작업자들은 최고 수준의 보호를 받을 수 있습니다.”라고 앤드류는 설명합니다.

그는 다음과 같이 덧붙입니다. “그 밖에도 MCC의 일부로 포함된 장비를 통해 기계 안전성의 카테고리 수준이 향상됩니다. 예를 들어, 드라이브용 하드웨어를 추가하지 않고도 기본 내장된 Safe Torque Off와 함께 PowerFlex® 525 인버터를 이용할 수 있고 기계 안전성은 카테고리 3 수준으로 올라갑니다.

ACS는 자사의 엔지니어링 전문 기술을 토대로 조명 및 전력 공급 섀시, 이중 CompactLogix 컨트롤러 및 Stratix® 스위치가 포함된 PLC 계층, 맞춤형 히트 트레이스 제어대 등과 같은 몇 가지 사용자 지정 기능을 통합했습니다

ArcShield™는 아크 플래시의 위험성을 최소화합니다.

모든 모터 제어 장비에는 MCC 전면에 성능 정보를 표시하기 위한 외부 하드웨어 인터페이스 모듈이 있습니다.

협업을 통한 성공의 길

ACS는 남태평양 지역에서 최초의 전력 분야 RcSI(Recognised System Integrator)입니다. 또한 ACS Allen-Bradley CENTERLINE 2500 MCC를 구현하는 전 세계 최초의 공인 LV(Low Voltage) MCC SI이기도 합니다.

Rockwell Automation PartnerNetwork® 프로그램의 한 과정인 시스템 통합 전문가(System Integrator) 프로그램은 적합한 자격을 갖춘 파트너를 양성하기 위해 마련되었습니다. 이들은 고객에게 적절한 자문과 최적의 솔루션을 제공하여 생산과 관련된 문제를 해결하도록 돕습니다.

이러한 영역에서 ACS Rockwell Automation Integrated Architecture® 플랫폼을 활용하는 저전압 MCC 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

로크웰 오토메이션의 서부 오스트레일리아 주 책임자인 마이클 매시(Michael Massey)는 다음과 같이 말합니다. “이 프로젝트를 통해 우리와 ACS 사이의 관계는 중요한 진전을 이루어냈습니다. 우리는 다양한 유형에 맞춰 테스트를 마친 지능형 MCC 솔루션을 제공함으로써 시장의 요구 사항에 보다 유연하게 대응할 수 있습니다. 이 솔루션은 공장에서의 직접적 도움을 통해 현지 사정에 맞게 조정할 수 있고 능숙한 LV MCC RcSI의 지원을 받을 수도 있습니다.

LV MCC Power System Integrator 프로그램은 서로에게 유익한 관계를 형성하며 이에 따라 ACS와 로크웰 오토메이션의 고객들은 함께 관련 기술을 구성하고 이용하여 커넥티드 엔터프라이즈를 활용하고 운영 및 생산과 관련된 요구 사항을 만족시킬 수 있습니다.

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, CompactLogix, E300, IntelliCENTER, PanelView, PartnerNetwork, PlantPAx, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software, Stratix Studio 5000은 로크웰 오토메이션의 등록 상표입니다.

로크웰 오토메이션의 소유가 아닌 상표는 해당 회사의 자산입니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.